Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
[MKW38 BLE 扫描] 如何判断扫描是否正常? 使用 MKW38 EVB,非停止 BLE 扫描几天后不起作用 [1~3 天] 问:我如何知道扫描工作是否正常? 我想知道 BLE 扫描是否工作正常、停止或异常状态的任何检查点 任何 API[BleApp_ScanningCallback()除外]? BLE 协议有任何扫描状态吗? 这个问题与下面的问题有关、 [Re: MKW38 BLE Scan does not work , when long time test.] Re: [MKW38 BLE Scan] How to know Scan is working well or not 你好,@JungkyuHan1 BleApp_ScanningCallback() 是一个从主机堆栈处理 BLE 扫描回调的 API。 它返回 BLE 协议的扫描结果。 底层实施不向客户公开。 很抱歉给您带来不便。 顺祝商祺! Christine。
記事全体を表示
MCAL統合の問題S32K358 MCAL を Vector サードパーティ Integrator ツールと統合しようとしています。EB tresos で新しいプロジェクトを作成するときに統合を行うと、CAN ドライバ モジュールとイーサネット Trcv モジュールが表示されません。 RTD ではプラグインとして存在します。 私はRTD「SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_QLP04_HF01」を使用しています prabtani_0-1762178887565.png Re: MCAL Integration Issue S32K358 こんにちは@prabtani Vector の DaVinci のサポートまたはサードパーティ ツールとの統合はサポート範囲外となります。 DaVinci に関するヘルプについては、Vector のサポートに直接お問い合わせいただくことをお勧めします。EB tresos との統合については、Electrobit にお問い合わせて専門的なガイダンスを入手してください。 さらに、役に立つかもしれない外部リソースを見つけました。コンテンツは中国語であるSO、確認するには翻訳ツールを使用する必要がある場合があります。 EB Tresos ツールと Davinci CFG 統合開発の MCAL 迅速な反復 BR、ヴェインB
記事全体を表示
无线示例中的外壳 您好,NXP团队, 我正在使用 kw45 loc 板通过 BLE 接收来自多个传感器的数据我正在使用 sdk 中的无线 uart 示例我能够成功地从多个设备接收 ble 中的数据,但是我观察到 shell_dec 和 shellwrite 在 teraterm 中打印数据花费了太多时间,大约需要更多时间在 teraterm 中打印数据。 我使用 systick freertos tick 计算出的处理时间几乎是它的两倍。 1. 我想知道恩智浦能否建议在更短的时间内打印多个字节数据的有效方法。 2.我正在使用无线 uart 中的 shell,它是阻塞还是非阻塞。 谢谢 切坦 Freedom开发平台 Re: Shell in wireless example 你好 希望你一切顺利。 您使用的是哪个版本的 SDK?您在 wireless_uart 示例中做了哪些修改? 能否请您向我们详细介绍一下您的申请? 对于无线 UART 示例,提供了阻塞和非阻塞 UART API,但建议使用非阻塞实现。阻塞函数轮询发送队列,等待发送队列清空。非阻塞函数使用中断方法发送/接收数据,直接返回,无需等待所有数据写入发射器寄存器。 非阻塞实现使用的是事务接收 API 支持的环形缓冲区。有关更多信息,请参阅 MC UXpresso SDK API 参考手册中的 " UART 驱动程序 " 部分。 顺祝商祺! 安娜-索菲亚
記事全体を表示
Github 与 S32K144 的集成 我使用 S32K144 微控制器和 s32 design studio 开发固件。我想将 Git 集成到我的项目中以进行版本控制。 S32 设计工作室支持 github 吗?如果没有,有没有其他方法可以将我的项目文件上传到 github? 此致 罗希特 Re: Github integration with S32K144 使用本地终端作为 Git Bash,我可以获得命令行界面,通过它我可以将我的项目初始化为 git 仓库。 此致 罗希特 Re: Github integration with S32K144 你好@rohit1749 "Includes" 文件夹是一个虚拟文件夹,显示项目中的所有头文件。 我不是 Git 专家,但据我所知,Git 跟踪的是磁盘上的真实文件和文件夹,而不是像这样的虚拟文件夹。 Re: Github integration with S32K144 感谢您的支持。我可以将项目文件推送到 github。但在推送时,包含目录并没有推送到 github。 rohit1749_0-1752749080556.png 因此,当我克隆 github 仓库时,我无法版本项目。 有什么解决办法吗? 此致 罗希特 Re: Github integration with S32K144 你好@rohit1749 通过顶部菜单中的帮助 → 帮助内容,可以找到 S32DS 附带的《Git 用户指南》。只需在搜索栏中输入"EGit Documentation" 即可。 此外,这些主题可能也很有用: 在 S32DS v3.4 中使用基于 SDK 的示例代码独立组网 (SA) 是否可以更改 S32DS 生成的代码目录? BR、VaneB
記事全体を表示
サンプルプロジェクトのリリースバージョンをビルドする方法 – S32K1 AUTOSAR NXPチームの皆様、こんにちは。 現在、S32K1 AUTOSAR RTD 2.0.0 サンプル プロジェクトに取り組んでいます。 Gpio_Dio_lp_Example_S32K118プロジェクトを作成し、 Debug_Flashバージョンを正常にビルドしました。 ただし、サンプル プロジェクトは、デフォルトではデバッグ モードでのビルディングのみをサポートしているようです。 代わりにリリース バージョンをビルドするようにプロジェクトを構成する方法を教えてください。 サポートありがとうございます! Re: How to Build Release Version of Example Project – S32K1 AUTOSAR こんにちは、PetrS アドバイスありがとうございます。 Re: How to Build Release Version of Example Project – S32K1 AUTOSAR こんにちは、 プロジェクトのプロパティに移動して新しいビルド構成を追加CAN PetrS_0-1753267132040.png 新しい名前を付けて既存のデバッグ構成からコピーします PetrS_4-1753267328511.png 最後にデバッグフラグを削除します PetrS_3-1753267260950.png 次に適用してビルドします BR、ペトル
記事全体を表示
复制: S32K3 - FEE 垃圾收集效率 本帖复制自 此处 客户希望减少费用中的 GC(Garbagre Collection)。 因此,我建议为频繁更新区块所在的群组分配更多的群集。 减少 GC 的方法正确吗? 在我的审查中,GC 与群组有关,存在交换和磨损平整。 因此,额外的群组将对 GC 有所帮助。 您能回顾一下我的做法吗? 优先级:中等 RTD Re: Copy: S32K3 - FEE garbage collection efficiency 你好@Luis_Garabo、 我不清楚垃圾回收的情况,但可能与必须删除的坏扇区有关?您可以阅读本节的 UM 部分了解详情。 顺祝商祺! Nhi
記事全体を表示
PN5180 进入待机/LPCD 故障 大家好, 我目前正在尝试使用 PN5180 NFC 读取器实现一个低功耗标签(ISO15693)UID 读取器。正常的 UID 读取以及所有 SPI 通信都正常工作,但我无法让 PN5180 进入待机模式(我得到的恒定电流消耗约为 23mA)...... 我将在下面发布一些代码片段。 也许你们中有人有办法,或者我在监督什么。 预先表示感谢!     从主要功能:   if (nfc3_switch_lpcd(&nfc3) == NFC3_ERROR){ 显示_printf显示 0, 0, "发送待机 cmd 出错"); 返回 0;    } 虽然(1){ //此时,读卡器预计将处于待机状态,电流消耗约为 10 µA。 / ///存货命令将定期发出。计划通过切换 RESET 引脚来唤醒 PN5180     为使用过的点击 nfc3 sdk 添加了功能:   err_t nfc3_switch_lpcd(nfc3_t*ctx) { uint8_t cmd[4] = { 0}; 厘米[0] = 0x0B; 厘米[1] = 0x01; 厘米[2] = 0x0A; 厘米[3] = 0x80;     spi_master_select_device( ctx->芯片选择); err_terror_flag = spi_master_write(&ctx->spi, cmd、 4); 返回error_flag; }     来自自写的 HAL 层(适用于 Ti-cc1352 MCU):   err_t spi_master_write(spi_master_t*写入, uint8_t*数据, uint16_t len) { SPI_Transaction 事务; 交易.计数= len; 交易.txBuf= data_in; 交易.rxBuf= NULL; 返回 SPI_transfer(数据->spiHandle,&transaction) ?spi_master_success : spi_master_error; } 如前所述,SPI 通信工作正常,因此我希望 LPCD 命令能正常执行(也没有错误返回值)。 再次表示感谢! 🙂 最佳星期五 Re: PN5180 trouble going into Standby / LPCD 你好@fridde 建议您参考 NxpNfcRdLib_PN5180_v07.13.00_Pub\Examples\NfcrdlibEx6_LPCD 来调试代码。
記事全体を表示
iMX93 ADC 你好, ,我想增强 iMX93 ADC 驱动程序,使其支持 DMA 和 iio 缓冲区,这样它就可以采样多个样本并将其放入缓冲区。 附上我修改后的代码。我得到以下错误信息: [ 1.436577] imx93-adc 44530000.adc:错误-EINVAL:无法注册此 iio 设备。 [ 1.444518] imx93-adc: 探测 44530000.adc 失败,错误 -22 有帮助吗? 数量 Linux Re: iMX93 ADC 你好@Manuel_Salas 很抱歉这么晚才回复,我当时在 OOO。 是的,我终于设法让 ADC 与 DMA 一起工作了。 ADC 现在与 DMA 一起工作。 Re: iMX93 ADC 你好@BaselHn 希望你一切都好。 您是否尝试过更改线路: indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE; //| INDIO_BUFFER_TRIGGERED; 收件人: indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE | INDIO_BUFFER_TRIGGERED; 顺祝商祺! 萨拉斯 Re: iMX93 ADC 嘿,你能用连续模式工作吗? Re: iMX93 ADC 嗨@mdeneen 是的,我做了 Re: iMX93 ADC 能否请您分享一下连续模式的工作成果?
記事全体を表示
IMX8MP LVDSパネルはデフォルトのZeusでは動作しますが、デフォルトのKirkstone/Scargathでは動作しません。 こんにちは、 私は、LVDS を使用してカスタム ディスプレイを実行している im8xmp ボードを使用しています。640 x 480 @ 60 HZ と 1024 x 768 @ 60 HZ の 2 つのディスプレイを個別に実行します。同時ではなく、個別の SKU。 yocto 用の Scargath (カーネル v6.6.5.2_2.2.0) を使用し、すぐに使用できる fsl-imx-qt6 イメージをフラッシュすると、ディスプレイにティアリングの兆候とタイミングの誤りの症状が現れます。タイミングを変更しても、期待どおりに表示されません。 Zeus (カーネル imx_5.4.70_2.3.2) を使用する場合はそうではありません。ディスプレイとパネルのタイミング/画像にティアリングやタイミング不良の兆候はなく、デフォルトから変更されていません。 imxを含むdrmドライバがカーネル5.4から6.6にアップデートされて、LVDSにこのような影響が出ているのでしょうか?5.4以降、npuを使ったnxpのプレスリリース、製品ニュースミックスが追加されていることに気づきましたが、これが影響しているのでしょうか? Scargath で、デフォルトの Zeus のように LVDS パネルを動作させるにはどうすればよいですか? よろしくお願いします。 i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: IMX8MP LVDS Panel works on default Zeus but not default Kirkstone/Scargath こんにちは、 これは MX6 ですか? どの BSP を使用していますか? lVDS 上のどのデバイスですか?ここでそれを再現してみます。 よろしくお願いします。 Re: IMX8MP LVDS Panel works on default Zeus but not default Kirkstone/Scargath こんにちは、 ご返答ありがとうございます。 前に述べたように、Zeus と Scargath のデフォルトの DTB (変更なし) をロードしました。 ゼウスは少し変色していますが、写真はきれいに見えます。 スカーガスには深刻なティアリングがあり、画像が完全に不安定です。 デバイス ツリーでは、両方のパネルのタイミングがまったく同じです。このことから、この問題の原因はパネルタイミングではなく、ドライバの変更か、Scargath のデフォルトのデバイス ツリーに何か他のものが追加されたためであると考えられます。 添付の写真をご覧ください。 Re: IMX8MP LVDS Panel works on default Zeus but not default Kirkstone/Scargath こんにちは、 はい、両方とも更新されましたが、LVDS が動作している必要があります。各 BSP に従って dtb を確認してください。これが問題のはずです。 敬具
記事全体を表示
MIFARE DESFire EV2 的滚动键盘& EV3 什么是 MIFARE DESFireEV2& EV3?在哪里可以找到相关的完整信息,以及如何实施这些信息?我主要感兴趣的是如何实现,按键的版本号应该是多少,如何更改按键组? 入门指南 许可 Re: Rolling Keysets of MIFARE DESFire EV2 & EV3 您好,先生, 由于这不是一个公开讨论的话题,我已通过邮件直接回复了您。请记住,要提供有关此主题的支持,必须签订保密协议。
記事全体を表示
MC33771CとMC33665絶縁型ネットワーク高速トランシーバのインタフェース 私は BMS (バッテリー・マネジメント・システム) プロジェクトに取り組んでおり、MC33771C バッテリー・セルコントローラを使用する予定です。MC33665 絶縁ネットワーク高速トランシーバを見つけたので、次の点を確認したいと思います。 MC33771C を MC33665 とインターフェースすることは可能ですか? はい、そうであれば、このセットアップに関するリファレンス・デザイン、アプリケーションノート、または構成ガイドラインを共有していただけますか? サポートをよろしくお願いいたします。 よろしくお願いします、 ディープ・クマール・シャー Re: Interfacing MC33771C with MC33665 Isolated Network High-Speed Transceiver ハイ 1:MC33771C を MC33665 とインターフェースすることは可能ですか? 【gw】はい。 2:はいの場合、このセットアップに関するリファレンス・デザイン、アプリケーションノート、または構成ガイドラインを共有していただけますか? [gw]以下に接続図を示します。 guoweisun_0-1753770870921.png
記事全体を表示
LX2160A FCBGA 代码包和清洗 您好, 我想知道这个软件包有多适合洗涤?我看到顶部有一个通风孔,但盖子的边缘是否用胶水连续粘合,从而起到密封作用?我知道在 P 系列等产品上,胶水是不连续的,留下了两个孔,就像这样[ ],但它也没有在盖子顶部的一个角落里开通风孔。 我只找到了这份 2012 年的文档,它总体上涉及了其中的一些问题,但我想知道它是否仍然适用于这款较新的设备;不鼓励清洗,或者在清洗前用 LX 代码包遮住通风孔是否行得通。 FC-PBGA,倒装芯片塑料球栅阵列 (FC-PBGA) 顺祝商祺! Re: LX2160A FCBGA package and washing 你好@Thomas_G 希望这篇文章对你有所帮助、 正如我之前提到的,该部件不是用来清洗的。 我们了解到这一程序是必需的、 我想提供以下建议;但是,请注意,实施这些建议可能会使您的设备保修失效。 • 通常不鼓励使用水或溶剂进行回流后清洗,因为水分 或化学物质可能会腐蚀或侵蚀代码包,软件包材料 • 如果使用水或溶剂清洗工艺,则必须注意在清洗过程中完全 干燥 PCB 和元器件中的水 − 元器件进入清洗过程时应比清洗液更冷 − 这种配置通常具有通风孔,允许盖子内外表面压力均衡 • 在水或溶剂清洗过程中,水分或化学物质可能会通过通风孔渗入盖子 下方 -强烈建议在洗涤后烘烤,以去除这种水分。 祝你愉快 BR、 赫克托-比利亚鲁埃尔 Re: LX2160A FCBGA package and washing 您好, 感谢您的回复。我还是不明白。我们需要在板上涂一层聚苯乙烯涂层,因此需要清洗。 技术理由是什么? 是否有详细说明建议的技术文件? 盖子和 bga 软件包之间的胶水是否以封闭的连续循环方式涂抹?了解这种粘接是否能防止液体渗入 如果在清洗前遮盖盖子一角的通风孔,还需要考虑哪些方面是否适合清洗? 此致 Re: LX2160A FCBGA package and washing 你好@Thomas_G 希望这封邮件能给你带来好运、 关于你的主要要求 我想告诉您,LX2160A 不能水洗。 感谢您的理解。 祝你愉快 BR、 赫克托-比利亚鲁埃尔
記事全体を表示
SmartDMAの仕組みに関する情報 こんにちは。MCXN947 と LCD-parallel-S035 を購入しました。SDKs の例では、SMARTDMA という新しい機能を使用しています。その動作を理解するのは非常に難しく、リファレンス・マニュアルもこの主題を理解するのが容易ではありません。詳細を理解するために、これに関する最適なドキュメントソースを教えてください。 ご協力ありがとうございました。 MCX N Re: smartdma information of how it works サポートありがとうございます。 Re: smartdma information of how it works リファレンス・マニュアルの情報に加えて、次のアプリケーションノートは SmartDMA の動作を理解するのに役立ちます。 MCX NシリーズMCUのグラフィックにSmartDMAを使用する SmartDMA を使用して MCXN にカメラインターフェースを実装する方法 SmartDMA クックブック BR、 オマール
記事全体を表示
[チュニス] MemACC ページの読み取り/書き込みタイミング こんにちは、サポートチームの皆様 Valeo はページ サイズ 256 バイトでページの読み取り/書き込みをテストしており、1 ミリ秒のタスクで読み取り/書き込み操作に 9 ミリ秒かかるようですが、フラッシュのデータシートでは 700 µs 未満になるはずだと記載されています。これは Mem_MainFunction フローです。 スイッチ(ReadWriteFlag)     {         READ_PAGEの場合: 読み取り書き込みフラグ = 0 ; MemAcc_Read( 0 ,DesAddress,ReadPage,PAGE_SIZE);             壊す;         WRITE_PAGEの場合: 読み取り書き込みフラグ = 0 ;             MemAcc_Write(0,DesAddress,WritePage,PAGE_SIZE);             壊す;         デフォルト:         壊す;    }     (status_1 == MEMACC_JOB_PENDING)の間     { MemAcc_MainFunction(); status_1 = MemAcc_GetJobStatus( 0 );         (status_1 == MEMACC_JOB_IDLE)の場合 {             __asm__ ( " NOP " );      }    }   質問: 実際の実装でデータシートの時間を達成することは可能ですか? 設定のどの部分でこのタイミングをCAN改善できますか?セクター バーストの有効化はこのタイミングに影響せず、MemAcc 構成でページ バーストを見つけることができませんでした。 優先度: 中 RTD Re: [Tunis] MemACC page read/write timing こんにちは@haoyue-yan さん 1. いいえ、データシートの時間を達成することは不可能です。データシートに記載されている時間は、外部メモリデバイスによってのみ実行されたページの書き込み/読み取りにのみ適用されるためです。しかし実装では、ページの読み取り/書き込みを行うために、ドライバには、入力パラメータの確認、変数の値の割り当て、読み取り/書き込みの長さの計算、残りの長さ、外部メモリへの書き込みを有効にするビットへの書き込み、ページの書き込みのトリガー、外部メモリからのビット ステータスの読み取りなどの多くのタスクが含まれます。 2. パフォーマンスを向上させるために、ドライバは機能バーストを実装しました この機能は、ページ サイズよりも大きい読み取り/書き込み/消去が必要な場合に、memAcc から Mem への反復回数を減らすことで、書き込み/消去/読み取りのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。しかし、このCASE、それらの長さはページ サイズと等しく、構成のページ サイズは 256 に設定されています。SO、バースト機能は役に立ちません。 よろしくお願いいたします。 ニ Re: [Tunis] MemACC page read/write timing こんにちは、Nhiさん RTDバージョン: SW32NZ5x_RTD_R21-11_1.0.0_P03 FSSバージョン: S32NZ5x_FSS_FW_R21-11_2.0.0_CD02 メモリデバイスはS28HS01GTです。 メモリ構成とメモリデバイスのデータシートが添付されています。 ありがとうございます ハオユエ Re: [Tunis] MemACC page read/write timing こんにちは@haoyue-yan さん お客様はどのような SW パッケージを使用していますか? 外部メモリはどのデバイスですか? 少なくともプロジェクトまたは構成を添付していただけますか? よろしくお願いいたします。 ニ
記事全体を表示
关于使用 Yocto 为 i.MX93 的 SquashFS RootFS 加密的文档请求 我正在尝试在版本期间为 imx93 加密我的 squashfs rootfs。 我正在使用 yocto 我试过获取下面的文档但我无法 获取 https://community.nxp.com/docs/DOC-342300 能否帮我找到与加密 rootfs 的 squashfs 相关的正确文档? Yocto Project Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 你好, 我们没有这方面的文档,但你可以使用我们的合作伙伴针对此类用例的实现作为参考: https://github.com/toradex/meta-toradex-security/blob/kirkstone-6.x.y/docs/README-encryption.md 你可以按照他们使用的方式创建层,所以确实有可能 https://github.com/toradex/meta-toradex-security/tree/kirkstone-6.x.y 此致/Saludos,Aldo。 Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 我已经查看了第 10.5.5 节,想实施类似的加密方法。我们的要求是在版本期间在 Yocto 中加密生产就绪的 SquashFS 镜像。但是,使用 /dev/mapper 是不可行的,因为它需要根权限。 是否有任何方法或文档可以将基于 dm-crypt 的加密直接内置到 Yocto 配方中? Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 你好, 我忘记提过你也可以查看我们的 Linux 文档, 即 i.MX Linux 用户指南第 10 章网络安全 & 10.5.5 在没有 CAAM 硬件 IP 的 i.MX 平台上使用 DM-Crypt 由于 i.MX93 没有启用 CAAM 硬件 IP。 最诚挚的问候/致敬,Ald o。 Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 您好, 对此,您可以参考 Linux 内核文档: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y/Documentation/security/keys https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/Documentation/security/keys/trusted-encrypted.rst https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/Documentation/security/keys/ecryptfs.rst 致以最崇高的敬意/问候, Aldo。
記事全体を表示
为什么 PIO1_8 不能用于 LPC1519 的外部中断输入? 我正在使用 LPC1519(ARM Cortex-M3),正在尝试使用端口 1,引脚 8(PIO1_8)作为水流量传感器的外部中断输入。 我将 PIO1_8 配置为 GPIO 输入,并使用 INMUX 将其路由到 PININT 通道,然后启用下降沿检测并启用 IRQ。但是,当脉冲施加到 P1_8 时,中断永远不会触发信号。 Re: Why is PIO1_8 not working for external interrupt input on LPC1519? 嗨,@Trups_123、 很抱歉过了一段时间才给您回复。 由于找不到 LPC_GPIO_PORT 的定义,我无法跟进整个配置过程。但是,我建议查看 perephero_pinint 示例,该示例配置了由下降沿触发信号的引脚中断。 您可以按照以下步骤在 MCUXpresso 中找到该示例: 快速启动面板 -> 创建或导入项目 -> 从文件系统导入项目。 Pablo_Ramos_0-1756503468961.png 项目档案 (zip) -> 浏览 -> LPCOpen -> lpcxpresso_1549 Pablo_Ramos_1-1756503511164.png 选择 lpc_board_nxp_lpcxpresso_1549、lpc_chip_15xx 和 periph_pint Pablo_Ramos_2-1756503530328.png 敬上, Pablo Re: Why is PIO1_8 not working for external interrupt input on LPC1519? 等待解决 Re: Why is PIO1_8 not working for external interrupt input on LPC1519? #include"chip.h" #include #define FLOW_PIN_PORT 1 #define FLOW_PIN_NUM 8 #define FLOW_IRQ_NUM PIN_INT0_IRQn // 使用 PININT0 #define FLOW_CH PININTCH0 volatile uint32_t pulse_count = 0; /* 流量传感器的中断服务例程 */ void pin_int0_irqHandler (void) {i f (Chip_pinint_GetfallStates (LPC_PININT) & (1 < < FLOW_CH)) {pulse_count++;//计数脉冲 chip_pinint_clearintStatus (LPC_PININT, FLOW_CH);}} int main(void) { SystemCoreClockUpdate(); // 初始化 GPIO Chip_GPIO_Init(LPC_GPIO_PORT); Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON,FLOW_PIN_PORT,FLOW_PIN_NUM, (IOCON_FUNC0 | IOCON_MODE_PULLUP)); Chip_GPIO_SetPinDIRInput(LPC_GPIO_PORT,FLOW_PIN_PORT,FLOW_PIN_NUM); // 将引脚映射到中断通道(通道 0) Chip_INMUX_PinIntSel(0, FLOW_PIN_PORT, FLOW_PIN_NUM); // 配置下降沿中断 Chip_PININT_ClearIntStatus(LPC_PININT,FLOW_CH); Chip_PININT_SetPinModeEdge(LPC_PININT,FLOW_CH); Chip_PININT_EnableIntLow(LPC_PININT,FLOW_CH); // 为 PIN_INT0 启用 NVIC NVIC_ClearPendingIRQ(FLOW_IRQ_NUM); NVIC_EnableIRQ(FLOW_IRQ_NUM); while (1) { uint32_t start_count = pulse_count; // 1 秒延迟循环 for (volatile uint32_t i = 0; i< (SystemCoreClock/1000 * 1000); i++); uint32_t pulses_per_sec = pulse_count - start_count; float flow_rate = (float)pulses_per_sec / 7.5f; // 升/分钟(取决于传感器规格!)。 printf (" 流速:%.2f L/min,总脉冲:%lu\n ", 流速,脉冲数);}} Re: Why is PIO1_8 not working for external interrupt input on LPC1519? #define FLOW_PIN_PORT 1 #define FLOW_PIN_NUM 8 #define FLOW_IRQ_NUM pin_int0_IRQN//示例:使用 PIN_INT0 #define FLOW_CH PININTCH0 v olatile uint32_t pulse_t pulse_count++ = 0;//流量传感器的中断服务例程 */ void pin_int0_IRQHandler (void) {pulse_count++;//计数脉冲 chip_pinint_clearfall++;//计数脉冲 chip_pinint_clearfall++;//计数状态 (LPC_PININT、FLOW_CH);} int main ( void) {SystemcoreClockUpdate (); //初始化 GPIO 芯片_GPIO_INIT (LPC_GPIO_PORT); chip_IOCON_PORT (LPC_IOCON, FLOW_PIN_PORT, FLOW_PIN_NUM, (IOCON_FUNC0 | IOCON_MODE_PULLUP)); chip_GPIO_ setpindirInput (LPC_GPIO_PORT、FLOW_PIN_PORT、FLOW_PIN_NUM);//将引脚映射到中断通道 Chip_inmu x_pinintsel (0, FLOW_PIN_PORT, FLOW_PIN_NUM);//配置后沿中断芯片_pinint_clearintStatus (LPC_PININT,FLOW_CH);chip_pinint_setpinnt_setpinmodeEDGE (LPC_PININT,FLOW_CH); //启用 NVIC nvic_CLEARPendingIRQ (FLOW_IRQ_NUM);nvic_enableIRQ (FLOW_IRQ_NUM)); 而 (1) {/ /示例:每 1 秒测量一次流量 uint32_t start_count = pulse_count; chip_clock_system_busyWait_ms (1000); uint32_t pulses_per_sec = pulse_count =( 浮动)pulses_per_sec/7.5f;//L/min printf (" 流速:%.2f 升/分钟,总计脉冲:%lu\n ",流速,脉冲数);} Re: Why is PIO1_8 not working for external interrupt input on LPC1519? 嗨,@Trups_123、 你是如何生成应用于 P1_8 的脉冲的? 另外,你能否分享一下你将引脚 P1_8 设置为外部中断的代码片段? 敬上, Pablo
記事全体を表示
禁用 PN5180 的省电选项 大家好 我有一台 PN5180。我想用它来追踪 NFC 标签。我只对标签的 UID 感兴趣。我有大约 1.5 毫秒的时间从大约 15 毫米的距离读取 UID。是 ISO15693 还是 ISO14443 标签更合适? 我还发现: https://community.nxp.com/t5/NFC-Knowledge-Base/How-to-configure-PN5180-LPCD/ta-p/1753793 我可以关闭待机时间吗?如果可以,我需要调整哪个设置,如何调整? 我还想使用最大功率,因为我觉得这样更容易读取标签。 为此我需要调整哪些设置? 提前感谢您的帮助! 谨致问候! NFC 前端解决方案 NFC读卡器库 Re: Disable Power Save Options for PN5180 你好@KaiLi、 我让它为一个标签工作。我的问题是,如果两个标签紧靠在一起,读取器只能检测到一个标签。 我尝试了不同的轮询延迟、sofTimeouts、ventoryBackoffs 和帧超时,但都没有解决问题。 您有什么好建议吗? Re: Disable Power Save Options for PN5180 你好@weoiss 是的,LPCD 默认为禁用。 Re: Disable Power Save Options for PN5180 你好@KaiLi、 感谢您的快速回复! 既然我有这样的板,我想我只需要选择和描述正确的寄存器即可。我是一名学生,因此自己设计天线对我来说可能过于复杂。 weoiss_0-1755782616898.png 那么,是必须禁用 LPCD 还是默认情况下禁用?我尝试通过 ESP32 控制它。 Re: Disable Power Save Options for PN5180 你好@weoiss 如果读数距离约为 15 毫米,则 ISO14443 更为合适。 https://community.nxp.com/t5/NFC-Knowledge-Base/How-to-configure-PN5180-LPCD/ta-p/1753793、本帖讨论 LPCD 功能。 是的,你的理解是正确的。使用更大的功率可以提高阅读性能。在这种情况下,您需要的是天线设计,而不是 LPCD。建议参考 AN11740AN11740 我们建议尝试这种设计:ITVDD = 250mA,匹配阻抗 = 20Ω
記事全体を表示
GoldVip 图像上的 S32G3 LLCE 你好, 我在 SD 卡(使用 Yocto)上构建并安装了 GoldVIP 镜像,如 GoldVip-User-Manual.pdf 第 23 章所述,还包括 LLCE 所需的元器件。当我启动系统时,我确实可以看到 LLCE 固件已加载。我还看到 DTS(附后)中的llce_can条目被设置为 "okay",而.config 中的 我有 CONFIG_CAN_LLCE=y CONFIG_CAN_LLCE_CORE=y CONFIG_CAN_LLCE_CONTROLLER=m 但我的问题是,我在 ifconfig 或 ip link show 中看不到llce_can接口;我只看到 can0、can和 can1(属于 FlexCAN)。 这怎么可能? Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 你好,@MrAlexIV 感谢您的回复。 提供的方法可以在纯 BSP44 下使用,GoldVIP 利用 BSP44 进行 A53 端实现,但是,它是一个用于汽车用途的完整参考软件,所有 CAN 用途都由实时内核管理,因此将 LLCE-CAN 添加到 Linux 中可能不成功。 我建议参考GoldVIP用户手册的第14章,详细了解GoldVIP如何处理LLCE-CAN。 BR 切宁 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 你好,启用 LCE 固件后, 我得以版本 电路板支持包。 44 映像。 然后我正在尝试从 GoldVIP 基础镜像和随附的本地.conf 文件开始版本我的 YOCTO 镜像。 我设法版本了镜像,但是当它加载到 SD 卡上并且板开启时,ifconfig 输出中没有出现 LLCE 接口。不过,我可以在版本后在 DTS 文件中看到 LLCE 接口已启用(也附在附件中)。 您能解释一下如何面对这种情况吗? 谢谢。 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 你好,@MrAlexIV 很高兴听到问题已得到解决 不客气。 BR 切宁 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 我修复了电路板支持包的错误。这是 local.conf 中一个愚蠢的错误名称。 感谢您的支持 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 谢谢您的答复。 我用 BSP44.0 试过、但我还是看不到界面。我用了你提到的台词。 我附上了启动日志(还有我做的一些操作)。 另外,在启动时我能清楚地看到这条消息: " [7.054478] llce_mb 43a00000.llce_mb:LLCE 模块处于 RESET 状态。LCE 固件加载了吗? [7.062890] llce_mb:对 43a00000.llce_mb 的探测失败了,错误是 -13 " 我在版本之前上传了二进制文件并按照你提到的更改了 local.conf(我对 LCE 1.0.9 的二进制文件所做的过程相同,但至少固件似乎已经上传了)。 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 你好,@MrAlexIV 感谢您的回复。 我直接使用 BSP44 Yocto 源码进行了快速测试,对 conf/local.conf 进行了修改 DISTRO_FEATURES:append =" llce-fw-load llce-can" NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR ="PATH_TO_LLCEFW" 重建后,就可以通过 linux shell 看到 llcecan0-15 了。 BR 切宁 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 谢谢你的意见。 是的,我使用的是 1.0.9 版,但我现在重新构建了 1.0.10 版。 总之,我总是遇到同样的问题(我看不到接口)。我还注意到我无法在或非闪存启动模式下启动板(附上日志)。 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 您好,@MrAlexIV 感谢您的回复。 根据版本说明,GoldVIP1.14 中使用了 BSP44 和 LLCE1.0.10,从日志来看,似乎使用的是 1.0.9 版?您能从您的测试中检查一下吗? 谢谢! BR 切宁 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 我使用的是GoldVip 1.14.0 我在以下文件中附上了启动日志 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 你好,@MrAlexIV 谢谢您的帖子。 1.请问您使用的是哪个版本的 GoldVIP? 2。你介意和我分享控制台的完整启动日志吗? 谢谢! BR 切宁 Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 嗨@MrAlexIV 。我的问题也完全一样。你找到解决方法了吗? Re: S32G3 LLCE on GoldVip image 感谢4条帖子
記事全体を表示
FRDM_MCXA156 は PWM 出力で搭載 LED を制御します こんにちは。私は Zephyr の初心者で、現在、main.c 経由で PWM 出力を制御するカスタム PWM コントローラを開発しています。 機能性をテストするために、2 つの搭載 LED (led0、led1) を使用したかったのですが、結果的には、以前と変わらないことがわかりました。 フェードLEDサンプルでボードをフラッシュした後、LEDはまだフェードせず、シリアル出力にも「LEDが0個見つかりました」と表示されます。 現時点での私の mcxa156.overlay は次のとおりです。 #include #include #include   / {   エイリアス{ myled0 = &pwm_led0; myled1 = &pwm_led1;   pwm_leds { 互換性 = "pwm-leds";   pwm_led0: led_0 { pwms = <&flexpwm0_pwm0 0 PWM_USEC(20000) PWM_POLARITY_NORMAL>; };   pwm_led1: led_1 { pwms = <&flexpwm0_pwm0 1 PWM_USEC(20000) PWM_POLARITY_NORMAL>; }; }; }; 何かお力添えいただければ幸いです。 ミカ MCXA Re: FRDM_MCXA156 controling on board LEDs with PWM output 私の最初の目標は、単にボード上の LED である FRDM_MCXA156 にアクセスすることでしたが、それらを pwm LED として使用したかったため、これは機能しませんでした。 FRDM_MCXA156 には gpio LED (オン/オフ) のみが組み込まれており、pwm LED は組み込まれていません。 これらをまだ使用する解決策があるかどうかは分かりませんが、PWM LED をテストするために別のボード (mcxc444) を入手しました。 SO、GPIO LED を PWM LED として設定する方法を知っている人がいれば、私はこの解決策にまだ興味があるでしょうが、今のところ私の問題は解決しました。 Re: FRDM_MCXA156 controling on board LEDs with PWM output DT に関連付けられた LED がボード上でコネクテッドされ、抵抗器またはワイヤが DNP であるかどうかを確認すると役立つ場合があります。 BR、 オマール
記事全体を表示
IMX8P 板如何通过 C++ 调用 NPU 目前,我使用的是 linux5.4 的 IMX8p 环境。我想用 npu 来推理 yolo 模型。linux 环境的 glibc 版本相对较低,只有 2.25。目前,有适用于 npu 的相关版本。例如,ovxlib 库的源代码如何支持在当前板环境中在 C++ 中使用 npu? NPU|ML Re: How does the IMX8P board call the NPU through C++ 您好, 我们建议您不要使用早期版本,因为其性能和型号会受到影响。 NPU 驱动程序的兼容性不好。您可以使用 L5.15.71 或 L6.6.52。 请从此处下载文件,打开 i.MX 机器学习用户指南 https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/embedded-linux-for-i-mx-applications-processors:IMXLINUX image.png 致敬, Zhiming
記事全体を表示