Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FreeMaster 无法集成 GUI Guider。 各位 FreeMASTER 网页上指出 GUI Giider 支持在 FreeMASTER 中创建小部件,但目前可用的 FreeMASTER 版本为 2.01,并且视频中也提到了这一点: https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-Training-Hub/FreeMASTER-Gui-Guider-integration/ta-p/1924225 请说明如何将 GUI Guider 集成到 FreeMASTER 中,但是 GUI Guider 2.01 中既没有“FreeMASTER 服务器链接”,也没有任何关于 FreeMASTER 配置的参考资料。此外,FREEMaster 不支持 NODE Red(仅轻量版支持)。所以,在FreeMaster中无法创建美观的小部件。 这样说对吗? 看待 保罗 FreeMASTER 中是否可以使用 GUI Guider?如果可以,该如何操作?你能帮我找到相关的视频/应用说明吗? 谢谢 保罗 Re: Impossible to integrate GUI Guider in FreeMaster 各位 根据 NXP 内部的工单系统显示,Gui Guider 2.01 无法集成到 FreeMaster 中,只有下一个版本才能集成。目前我们必须使用 GUI Guider 2.01 v1.10。 此致 Paolo
View full article
Impossible to integrate GUI Guider in FreeMaster Dear All In the FreeMASTER web page it is indicated that GUI Giider supports Widget creation in FreeMAster, but the available FreeMaster Version 2.01 and also the video: https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-Training-Hub/FreeMASTER-Gui-Guider-integration/ta-p/1924225 Indicate how to integrate GUI Guider in FreeMASTER, however there is no  "link to FreMASTER server" nor any reference to FreeMASTER Configuration in GUI Guider 2.01. Furthermore NODE Red is not supported by FREEMaster (it is by the light version only). So there is no way to create nice widget in FreeMaster Is it correct ? Regard  Paolo Is it possible to use GUI Guider in FreeMASTER, and how ? Can you point me to the right video/app note ? Thanks  Paolo Re: Impossible to integrate GUI Guider in FreeMaster Dear All From internal NXP ticketing system it results that Gui Guider 2.01 can not integrated in FreeMaster, only the next Version will be. At the moment we must use Gui Guider 2.01 v1.10 Regards Paolo
View full article
imx6ull->ADC 您好, 我正在使用基于 i.MX6ULL 的自定义 SOM 模块。根据我们的需求,我们使用i.MX 处理器配置工具来配置引脚。在配置工具中,我选择了“创建独立组网 \\(SA\\) 项目”,然后选择了i.MX 6ULL → (6Y2...05)。 我们的要求是使用配置工具配置引脚,获取生成的.dtsi 文件,并使用同一个文件来版本镜像。然而,这种方法一开始并不奏效。 对于UART ,我了解到我们需要添加相应的设备节点并将其状态设置为正常。同样,生成的 .dtsi 文件也需要进行一些小的修改。文件。 我已附上 .dtsi 文件。由配置工具生成的文件。请看一下。在该文件中,当我注释掉 imx6ull-board 行后,配置就开始正常工作了。 完成 UART 配置后,我开始进行ADC配置。当我在配置工具中检查 ADC 配置时,我注意到ADC似乎使用了同一个GPIO引脚。但是,我发现当我将一个 GPIO 引脚配置为 GPIO,将另一个 GPIO 引脚配置为 ADC 时,生成的 IOMUX 配置看起来是一样的。为什么会这样?这是预期行为吗? 请问您能否帮我了解一下在我们的i.MX6ULL 定制 SOM上配置和测试 ADC 的正确方法? 此外,我们最初的要求是使用配置工具配置引脚,获取生成的配置文件,并直接使用该配置文件来构建和烧录镜像。我想确认一下,这种方法是否适用于我们的定制板,或者是否需要在生成的 .dtsi 文件中进行其他修改。文件。 我已附上 .dts 和 .dtsi 文件。该文件由配置工具生成,供您参考。 这句话到底是什么意思? Re: imx6ull->ADC 你好@Et_MM 这似乎是 i.MX6ULL 配置工具的一个 bug。 请明确您希望哪个GPIO用作ADC,以及哪个GPIO用于其他功能。 我可以帮助你生成正确的 &adc1 节点和正确的引脚复用。 顺祝商祺! 萨拉斯。 Re: imx6ull->ADC 你好@Et_MM 希望你一切都好。 是的,目前只有ADC1可用。 请根据您的使用场景,将以下内容添加到您的设备树中: &adc1 { num-channels = <10>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_adc1>; status = "okay"; }; &iomuxc { pinctrl_adc1: adc1grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03 0x3000 MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04 0x3000 >; }; }; 这将仅使用 GPIO1_IO03 和 GPIO1_IO04 作为 ADC 通道。 root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device1# cat in_voltage3_raw 75 root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device1# cat in_voltage4_raw 0 root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device1# cat name 2198000.adc 顺祝商祺! 萨拉斯。 Re: imx6ull->ADC 我希望将GPIO01_IO01、GPIO01_IO02用作GPIO本身,将GPIO01_IO03、GPIO01_IO04用作ADC 。 当我搜索 dtsi 文件时,发现我们只有一个 adc,即 adc1。adc2 不可用。如果我说错了,请指正。 另外,请指导我如何测试和验证我们配置的ADC和GPIO引脚是否正常工作。我该如何测试呢? 我已经分享了我们正在使用的dts和dtsi文件。希望你已经看到了。其中提到的ADC配置是否有误? Re: imx6ull->ADC 您好! 您只需在 &iomux 中添加以下内容: pinctrl_hog: hoggrp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_GPIO1_IO01__GPIO1_IO01 0x10b0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02 0x10b0 >; }; 务必确认该头衔没有被其他外围势力认领。 顺祝商祺! 萨拉斯。 Re: imx6ull->ADC 谢谢你的回复。 如果我想将GPIO01_IO01、GPIO01_IO02配置为GPI。配置方面需要如何设置?能否也请您帮我一下? Re: imx6ull->ADC 您好,谢谢您的回复,我会尝试一下。 我已按照您提供的配置测试了ADC ,运行这些命令后,我的输出如下: root@imx6ul7d:/sys/总线/iio/设备/iio:设备0# cat in_voltage1_raw 78 root@imx6ul7d:/sys/总线/iio/设备/iio:设备0# cat in_voltage4_raw 74 还有其他方法可以测试这些引脚,以便我确认它们是否正常工作吗?
View full article
HSE FW 2.40.0および2.55.0におけるGCM IV長サポートに関する質問 こんにちは、 S32K358のHSEにおけるGCMの動作について質問があります。 HSEサービスAPIリファレンスマニュアルのAEADサービス説明において、HSE FW 2.40.0および2.55.0の両方でGCMについて以下の事項が明記されています。 GCM: 1 <= ivLength <= 2^32-1。推奨サイズは12バイト以上です。 しかし、HSE FW 2.40.0のマニュアルには、HSE FW 2.55.0のマニュアルには記載されていない以下の注記が追加されています。 GCM操作においては、IV値として正確に12バイトを使用することを推奨します。12バイトを超える任意のIVサイズに対して、GCM暗号化操作によって生成される認証タグが正しくない場合があります。GCM復号操作では、認証チェックが失敗することがあります。 この点に関して、以下の点を明確にしたいと思います。 1. IV長が12バイトでない場合、HSE FW 2.40.0でGCM操作を通常使用できますか? 2. 12バイト以外のIV長を使用した場合、HSE FW 2.40.0と2.55.0の間でGCM操作に挙動的な違いはありますか? 3. IV長が12バイト以外の場合、HSE FW 2.40.0と2.55.0の間でGCM動作の信頼性に違いはありますか? 私たちのテストでは、IV長が12バイトでなくてもGCM暗号化と復号が成功し、認証結果も正確でした。 したがって、HSE FW 2.40.0で12バイト以外のIV長の使用が完全にサポートされているかどうか、またこの場合のHSE FW 2.55.0使用と機能的に違いがあるのかを確認したいと思います。 ご説明いただきありがとうございます。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは、 @wodudwo さん。 技術的には、ivLengthは異なる長さで設定可能ですが、しかし、その動作が信頼性を保証するわけではないため推奨されません。ご指摘の通り、ドキュメントにはGCM復号操作では、12バイト以外のIV長を使うと認証チェックが失敗する可能性があると記載されています。 異なる長さの点滴チューブを使用したテストに合格したとしても、手術が必ず成功するとは限りません。言い換えれば、特定のテストケースで成功した結果が、その構成が完全にサポートされている、あるいはすべてのシナリオで一貫して動作するという指標と解釈すべきではありません。 さらに、両方のファームウェアバージョンのリリースノートを確認すると、制限事項のリストに同じ推奨事項が記載されていることがわかります。それは、IV値を正確に12バイトにすることです。 この注記はHSE FW 2.55.0からHSEサービスAPIリファレンスマニュアルから削除されましたが、制限自体は変更されていません。 BR、VaneB Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは。ご説明ありがとうございます。 12バイト以外のIV(初期化ベクトル)の使用に関して、もう一つ質問があります。 非12バイトのIVを使う場合、認証タグの生成や検証が信頼性に欠ける可能性があることは理解しています。 この場合、認証タグに関係なく暗号化/復号操作自体は信頼できると見なせるのでしょうか? 例えば、GCM暗号化に16バイトのIVが使われた場合、認証タグが信頼性がなくても、結果として得られる暗号文は正確かつ一貫性が保証されるのでしょうか? つまり、制限は認証タグの生成・検証に特有なのか、それとも12バイト以外のIVを使うことで、実際の暗号化・復号操作の信頼性や正確性にも影響が出るのでしょうか? よろしくお願いします。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは、 @wodudwo さん。 HSEサービスAPIリファレンスマニュアルに記載されているように、推奨されるIV長は 1<= iv∧ の範囲内であり、推奨12バイト以上が推奨されます。 リファレンス実装はhse_crypto.cで入手できます。( S32K3汎用HSEデモ例)およびhse_sessionkeys_example.c(HSEデモアプリ)。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは、ご返信ありがとうございます。 しかし、前回の質問で触れられなかった点について、一点だけ明確にしておきたいと思います。 GCMに12バイト以外のIV(例えば16バイトのIV)が使用される場合: 1. 暗号化操作によって生成された暗号文は、正確かつ信頼できることが保証されていますか? 2. 復号操作によって復元された平文は、正確かつ信頼できるものであることが保証されていますか? 12バイトのIVでない認証タグの生成や検証が信頼性が低いことは理解しています。 私の質問は、この制限が実際の暗号化・復号結果(暗号文/平文)にも適用されるのか、それとも認証タグだけに限られるのかということです。 この点について具体的に説明していただけますか?
View full article
imx6ull->ADC Hi, I am working with an i.MX6ULL-based custom SOM module. For our requirements, we are configuring the pins using Config Tools for i.MX Processors. In Config Tools, I selected Create a Standalone Project, then selected i.MX 6ULL → (6Y2...05). Our requirement is to configure the pins using Config Tools, take the generated .dtsi file, and use the same file to build the image. However, this did not work initially. For UART, I understood that we need to add the corresponding device node and set its status to okay. Similarly, a small modification was also required in the generated .dtsi file. I have attached the .dtsi file generated by Config Tools. Please have a look at it. In that file, when I commented out the imx6ull-board line, the configurations started working properly. After UART, I moved on to ADC configuration. When I checked the ADC configuration in Config Tools, I noticed that the ADC appears to use the same GPIO pin. However, I observed that when I configure one GPIO pin as GPIO and another GPIO pin as ADC, the generated IOMUX configuration looks the same. Why is this the case? Is this the expected behavior? Could you please help me understand the correct way to configure and test the ADC on our i.MX6ULL custom SOM? Also, our original requirement was to configure the pins using Config Tools, take the generated configuration file, and directly use it to build and flash the image. I would like to confirm whether this approach should work for our custom board or whether additional changes are required in the generated .dtsi file. I have attached the dts and .dtsi file generated from Config Tools for your reference. what actually does this meant by? Re: imx6ull->ADC Hello @Et_MM  It seems to be a bug from Config Tools for i.MX6ULL. Please clarify what GPIO you want as ADC and what other for GPIO function. I can help you to generate the correct &adc1 node and the correct pinmux. Best regards, Salas. Re: imx6ull->ADC Hello @Et_MM  Hope you are doing very well. Yes, ADC1 is the just one available. For your use case, please use the below to your device tree: &adc1 { num-channels = <10>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_adc1>; status = "okay"; }; &iomuxc { pinctrl_adc1: adc1grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03 0x3000 MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04 0x3000 >; }; }; That will use just the GPIO1_IO03 and GPIO1_IO04 as ADC channels. root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device1# cat in_voltage3_raw 75 root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device1# cat in_voltage4_raw 0 root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device1# cat name 2198000.adc Best regards, Salas. Re: imx6ull->ADC I want GPIO01_IO01 , GPIO01_IO02 as GPIO itself and GPIO01_IO03,GPIO01_IO04 as ADC. when i searched the dtsi file it looked like we have only one adc that is adc1. adc2 is not available. please correct me if i am wrong. Also guide me how can i test and verify that adc and gpio pins that we configured is working. How can i test that? Already i have shared the dts and dtsi file that we are using. Hoping that you have already seen that. Is the configuration in mentioned for adc is wrong in that?  Re: imx6ull->ADC Thank you for the reply. if i want to configure GPIO01_IO01 , GPIO01_IO02 as GPI. How does the configuration will be could you please help me with that also. Re: imx6ull->ADC Hello! You can simply add the below inside the &iomux: pinctrl_hog: hoggrp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_GPIO1_IO01__GPIO1_IO01 0x10b0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02 0x10b0 >; }; Just be sure that is not claimed by another perupheral. Best regards, Salas. Re: imx6ull->ADC Hi, Thank you for the reply i will try this. I have tried the ADC with the configuration you gave and when i run those commands this is my output: root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage1_raw 78 root@imx6ul7d:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage4_raw 74 But any other way to test this pins so i can confirm this is working.
View full article
FreeMasterにGUI Guiderを統合することは不可能です 親愛なるみんな FreeMASTERのウェブページには、GUI GiiderがFreeMAsterでウィジェット作成をサポートしていることが示されていますが、利用可能なFreeMasterバージョン2.01および動画もサポートしています。 https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-Training-Hub/FreeMASTER-Gui-Guider-integration/ta-p/1924225 GUI GuiderをFreeMASTERに統合する方法を示してください。ただし、GUI Guider 2.01には「FreeMASTERサーバーへのリンク」もFreeMASTER構成への参照もありません。さらに、NODE RedはFREEMasterではサポートされていません(ライトバージョンのみサポートされています)。つまり、FreeMasterできれいなウィジェットを作る方法はありません 正しいのでしょうか? 尊重する パオロ FreeMASTERでGUI Guiderを使用することは可能ですか?また、どのように使用すればよいですか?適切な動画やアプリのノートを教えてもらえますか? ありがとう パオロ Re: Impossible to integrate GUI Guider in FreeMaster 親愛なるみんな 内部NXPのチケットシステムによると、Gui Guider 2.01はFreeMasterに統合できず、次世代のみが統合可能です。現時点では、Gui Guider 2.01 v1.10を使用する必要があります。 よろしくお願いします。 パオロ
View full article
请求延长 S32 Design Studio for ARM v2.2 的到期许可证 ARM 版 S32 设计工作室 激活ID:2FBC-9F2F-AF20-37D9 评估天数:27天 功能版本:2.2 功能状态:评估中(27天) Re: Request to extend expiring license for S32 Design Studio for ARM v2.2 你好, 您的S32DS许可证已延期。 Re: Request to extend expiring license for S32 Design Studio for ARM v2.2 是的,我刚刚查了一下,许可证已经延期了。非常感谢您的帮助!
View full article
Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 Hello, I have a question regarding the GCM operation of the HSE on the S32K358. In the AEAD service description of the HSE Service API Reference Manual, both HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 specify the following for GCM: GCM: 1 <= ivLength <= 2^32-1. Recommended 12 bytes or greater. However, the HSE FW 2.40.0 manual contains the following additional note, which is not present in the HSE FW 2.55.0 manual: In GCM operations, it is recommended to use IV values of exactly 12 bytes. For any IV size different from 12 bytes, the authentication tag generated by the GCM encryption operation might not be correct. In GCM decryption operations, the authentication check might fail. In this regard, I would like to clarify the following: 1. Can GCM operations be used normally in HSE FW 2.40.0 when the IV length is not 12 bytes? 2. Is there any behavioral difference in GCM operations between HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 when using an IV length other than 12 bytes? 3. Is there any difference in the reliability of GCM operations between HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 when using an IV length other than 12 bytes? In our tests, GCM encryption and decryption were performed successfully even when the IV length was not 12 bytes, and the authentication results were also correct. Therefore, I would like to confirm whether using an IV length other than 12 bytes is fully supported in HSE FW 2.40.0, and whether there is any functional difference compared to using HSE FW 2.55.0 in this case. Thank you for your clarification. Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 Hi @wodudwo  Technically, ivLength can be configured with a different length; however, doing so is not recommended because the behavior is not guaranteed to be reliable. As you correctly pointed out, the documentation states that for GCM decryption operations, the authentication check may fail when IV lengths other than 12 bytes are used. While your test may have passed using a different IV length, this does not guarantee that the operation will always succeed. In other words, a successful result in a particular test case should not be interpreted as an indication that the configuration is fully supported or will work consistently in all scenarios.  Additionally, if you review the release notes for both firmware versions, you will find that the List of Limitations includes the same recommendation: use IV values of exactly 12 bytes. Although the note was removed from the HSE Service API Reference Manual starting with HSE FW 2.55.0, the limitation itself remains unchanged.  BR, VaneB Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 Hi, Thank you for the clarification. I have one additional question regarding the use of an IV other than 12 bytes. I understand that the authentication tag generation/verification may not be reliable when a non-12-byte IV is used. In this case, can the encryption/decryption operation itself be considered reliable, regardless of the authentication tag? For example, if a 16-byte IV is used for GCM encryption, is the resulting ciphertext guaranteed to be correct and consistent, even though the authentication tag may not be reliable? In other words, is the limitation specific to the authentication tag generation/verification, or does using an IV other than 12 bytes also affect the reliability/correctness of the actual encryption/decryption operation? Thank you. Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 Hi @wodudwo  As stated in the HSE Service API Reference Manual, the recommended IV length is within the range 1<= ivLength <= 2∧32-1 with 12 bytes or greater recommended. Reference implementations are available in hse_crypto.c (S32K3 General Purpose HSE Demo Examples) and hse_sessionkeys_example.c (HSE DemoApp). Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 Hi, thank you for your response. However, I would like to clarify one specific point that was not addressed in my previous question. If a non-12-byte IV, such as a 16-byte IV, is used for GCM: 1. Is the ciphertext generated by the encryption operation guaranteed to be correct and reliable? 2. Is the plaintext recovered by the decryption operation guaranteed to be correct and reliable? I understand that the authentication tag generation/verification may not be reliable with a non-12-byte IV. My question is whether this limitation also applies to the actual encryption/decryption result (ciphertext/plaintext), or whether the limitation is only related to the authentication tag. Could you please clarify this point specifically?
View full article
S32 Design Studio for ARM v2.2のライセンス期限延長申請 Arm用のS32 Design Studio アクティベーションID: 2FBC-9F2F-AF20-37D9 評価日数:27日 機能バージョン: 2.2 機能ステータス:評価中(27日間) Re: Request to extend expiring license for S32 Design Studio for ARM v2.2 こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。 Re: Request to extend expiring license for S32 Design Studio for ARM v2.2 はい、今確認したところ、ライセンスが延長されていました。ご協力いただき、誠にありがとうございました!
View full article
Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive Objective: I am attempting to power my FRDM-MCXN947 development board from an external 1.8V supply. bypassing the default USB 3.3V LDO (U2). My attempts have been unsuccessful, and the microcontroller remains unresponsive until I revert to the default USB power configuration. Hardware Modifications Made: Referencing to FRDM-MCXN947 schematic I have disabled the DCDC core and enabled the LDO core by completing the following changes Populated (Enabled): R17. R194. R20. Removed / DNP (Disabled): R14, R18, R19: These resistors are DNP (Do Not Populate) to disable the DCDC_CORE. 2. Power Supply Setup: External Supply: 1.8V, connected to J25 (P3V3_MCU), pin 1. Jumper Configuration: The J24 (VDD_USB) jumper has been removed to isolate the board from the USB 5V input and the U2 LDO. 3. Observed Behavior: With External 1.8V: The board is completely unresponsive. A pre-flashed "blinky" program does not run. An external debugger detects target voltage but cannot establish communication with the MCU. With Default USB Power (J24 jumper on): Everything functions perfectly. Probing J25 shows 3.3V (from the U2 LDO), and the program runs correctly. 4. Troubleshooting Steps Already Taken: Verified the external power supply is stable and providing a clean 1.8V. Confirmed the power is present on the J25 header. Tried supplying 3.3V to J25 (with J24 off) as a test, but the MCU was still unresponsive. 5. Core Question / Suspected Issue: My understanding from the schematics is that the MCU's primary power rail (VDD_CORE) is fed only through the J24/J25 network. Therefore, disconnecting J24 and applying voltage to J25 should power the MCU directly. The fact that it does not, and that even 3.3V fails to work, suggests I may be missing a critical step or a secondary power requirement. What am I missing? Could there be another voltage rail  that must also be powered for the MCU to boot from an external supply on J25? Any insight would be greatly appreciated. Power Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive Hi Habib,  Thanks for the reply but we switch To MCX-N9XX Eval board Since it has the jumper settings we want and with that we were able to run the board successfully with 1.8v  Thanks again  Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive Hello @ashwinanil, To better assist you, could you please share a picture showing how you are supplying 3.3V to J25, along with any reworks involving resistors that have been made? BR Habib Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive Hi Wimansha, I am trying to make the I3C communication work at 1.8V using the same MCX-N9XX evaluation board. However, I am not able to flash the core and get an error  “Core not discovered” and “target not discovered”. I did some jumper settings which I will highlight them below - 1. For MCU_POWER (1.8V) - JP38 (2-3) to enable rail supply of 1.8V at MCU_PWR. This enables power for the core and the LDO to operate at 1.8V as well as port 1 where I3C is connected. The above jumper setting for 1.8V stops the communication with the MCU, whereas the target MCU is discovered when the rail supply is switched to 3.3V. I would request to please help me with the correct jumper settings or anything else which I am missing during the process.  Your help will be highly appreciated in this regard!  Thanks
View full article
FRDM-MCXN947ボードの外部1.8V電源の問題 - MCUが応答しない 目的: FRDM-MCXN947 開発ボードに外部 1.8V 電源から電力を供給しようとしています。デフォルトの USB 3.3V LDO (U2) をバイパスします。私の試みは失敗し、デフォルトの USB 電源構成に戻すまでマイクロコントローラは応答しないままです。 行われたハードウェアの変更: FRDM-MCXN947回路図を参考に、以下の変更を行ってDCDCコアを無効にし、LDOコアを有効にしました。 入力済み(有効): R17 。 R194 。 R20。 削除済み/DNP(無効): R14、R18、R19:これらの抵抗器は、 DCDC_CORE を無効にするためにDNP (Do Not Populate)です。 2. 電源の設定: 外部電源: 1.8V、 J25 (P3V3_MCU)、ピン 1にコネクテッド。 ジャンパー構成:ボードを USB 5V 入力と U2 LDO から分離するために、 J24 (VDD_USB)ジャンパーが削除されています。 3. 観察された行動: 外部1.8Vの場合:ボードはまったく反応しません。事前にフラッシュされた「点滅」プログラムは実行されません。外部デバッガーはターゲット電圧を検出しましたが、MCU との通信を確立できません。 デフォルトの USB 電源 (J24 ジャンパーがオン) の場合:すべてが完璧に機能します。J25 をプローブすると 3.3V (U2 LDO から) が表示され、プログラムは正常に実行されます。 4. すでに実行したトラブルシューティング手順: 外部電源が安定しており、クリーンな 1.8 V を供給していることを確認しました。 J25 ヘッダーに電力が供給されていることを確認しました。 テストとして J25 (J24 はオフ) に3.3Vを供給してみましたが、MCU はまだ応答しませんでした。 5. 核心的な質問/疑わしい問題: 回路図から私が理解しているのは、MCU のプライマリ電源レール (VDD_CORE) は J24/J25 ネットワークを通じてのみ供給されるということです。したがって、J24 を切断し、J25 に電圧を印加すると、MCU に直接電力が供給されるはずです。それが機能せず、3.3V でも機能しないという事実は、重要な手順または二次電源要件が不足している可能性があることを示唆しています。 何が足りないのでしょうか?MCU が J25 の外部電源から起動するために、別の電圧レールにも電力を供給する必要があるのでしょうか?どのような洞察でも大いに歓迎します。 パワー Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive こんにちは、ハビブさん。 返信ありがとうございます。しかし、必要なジャンパー設定が備わっているため、MCX-N9XX評価ボードにスイッチしました。これにより、1.8Vでボードを正常に動作させることができました。 再度、感謝します Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive こんにちは@ashwinanil 、 より適切にサポートするために、J25 に 3.3V を供給する方法と、抵抗器に関連する再作業を示す写真を共有していただけますか? BR ハビブ Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive こんにちは、ウィマンシャさん。 同じMCX-N9XX評価ボードを使ってI3C通信を1.8Vで動作させようとしています。しかし、コアをフラッシュすることができず、「コアが検出されません」および「ターゲットが検出されません」というエラーが発生します。ジャンパー設定をいくつか行ったので、以下にその内容を説明します。 1.MCU_POWER (1.8V) の場合 - JP38 (2-3) で MCU_PWR に 1.8V のレール電源を有効にします。これにより、コアとLDOの電力は1.8Vで動作し、I3Cがコネクテッドポート1でも動作します。 上記のジャンパー設定の1.8VはMCUとの通信を停止しますが、レール電源が3.3Vに切り替わるとターゲットMCUが発見されます。 正しいジャンパー設定、またはその他手順で私が見落としている点について、ご教示いただければ幸いです。 この件に関して、皆様のご協力は大変ありがたく存じます! よろしくお願いします。
View full article
MCX-N947 Motor Control example code is not available in SDK. Hi Team, I am unable to find the motor control SDK example for the MCX-N947. I am using the latest SDK downloaded through the NXP SDK Builder. Could you please let me know where I can find the example code for motor control on the MCX-N947? Thank you. MCXN Motor Control Re: MCX-N947 Motor Control example code is not available in SDK. Hello @embedabu , Thanks for your post. Regarding the Motor Control demo, it is not necessarily included in every SDK release. If the demo has not changed compared to the previous SDK version, it is typically not repackaged in subsequent SDK releases. You can refer to the MCUXpresso SDK for Motor Control | NXP Semiconductors webpage to identify which SDK version contains the latest available release of a specific demo. For example, for FRDM-MCXN947, the demo can be found in SDK v26.03. for MCXN9XX EVK board, the demo can be found in SDK v2.14. Celeste_Liu_0-1787886386939.png Hope it helps. BR Celeste Re: MCX-N947 Motor Control example code is not available in SDK. Hi, Thank you for your reply. The example was available in SDK V25.09 
View full article
SDK 中不提供 MCX-N947 电机控制示例代码。 大家好, 我找不到 MCX-N947 的电机控制 SDK 示例。 我使用的是通过 NXP SDK Builder 下载的最新 SDK。请问哪里可以找到 MCX-N947 电机控制的示例代码? 谢谢! MCX N 电机控制 Re: MCX-N947 Motor Control example code is not available in SDK. 你好@embedabu , 感谢你的帖子。 关于电机控制演示,它并非一定包含在每个 SDK 版本中。如果演示程序与之前的 SDK 版本相比没有变化,则通常不会在后续的 SDK 版本中重新打包。 您可以参考MCUXpresso SDK for Motor Control | NXP 半导体网页,以确定哪个 SDK 版本包含特定演示的最新可用版本。 例如,对于FRDM-MCXN947 ,可以在SDK v26.03中找到演示。 对于MCXN9XX EVK 板,演示可以在SDK v2.14中找到。 Celeste_Liu_0-1787886386939.png 希望对您有所帮助。 BR 塞莱斯特 Re: MCX-N947 Motor Control example code is not available in SDK. 你好, 感谢你的回复。 该示例在 SDK V25.09 中提供。
View full article
MCX-N947 モーター制御の例コードはSDKには含まれていません。 チームの皆さん、こんにちは。 MCX-N947のモーター制御SDKの例が見つかりません。 NXP SDK Builderからダウンロードした最新のSDKを使っています。MCX-N947のモーター制御の例コードがどこにあるか教えていただけますか? よろしくお願いします。 MCX N モータ制御 Re: MCX-N947 Motor Control example code is not available in SDK. こんにちは、 @embedabu さん、 投稿ありがとうございます。 モータ制御のデモについては、必ずしもすべてのSDKリリースに含まれているわけではありません。デモが以前のSDKバージョンと変わっていなければ、通常はその後のSDKリリースで再パッケージされません。 モータ制御のためのMCUXpresso SDK |NXPセミコンダクターズのウェブページを参照して、特定のデモの最新リリースを含むSDKバージョンを特定してください。 例えば 、FRDM-MCXN947のデモは SDK v26.03で見ることができます。 EVKボードMCXN9XXデモはSDK v2.14で見ることができます。 Celeste_Liu_0-1787886386939.png お役に立てば幸いです。 BR セレステ Re: MCX-N947 Motor Control example code is not available in SDK. こんにちは、 お返事ありがとうございます。 この例はSDK V25.09で利用可能でした
View full article
FRDM-MCXN947 主板的外部 1.8V 电源出现问题-MCU 无响应 目标:我正在尝试使用外部 1.8V 电源为我的 FRDM-MCXN947 开发板供电。绕过默认的 USB 3.3V LDO (U2)。我的尝试没有成功,微控制器仍然没有反应,直到我恢复到默认 USB 电源配置。 硬件修改: 参考 FRDM-MCXN947 原理图我禁用了 DCDC 内核并通过完成以下更改启用了低压差线性稳压器(LDO) 内核 已填充(启用): R17. R194. R20. 已删除 / DNP(已禁用): R14、R18、R19:这些电阻为DNP(不填充),用于禁用DCDC_CORE。 2.电源设置: 外部电源:1.8V,连接至J25(P3V3_MCU)第 1 针。 跳线配置:已移除 J24 (VDD_USB) 跳线,以将板与 USB 5V 输入和 U2 低压差线性稳压器隔离开来。 3.观察到的行为: 带外置 1.8V 电压: 董事会完全没有反应。"blinky" 程序无法运行。外部调试器检测到目标电压,但无法与 MCU建立通信。 使用默认 USB 电源(J24 跳线处于打开状态):一切正常。探测 J25 显示 3.3V(来自 U2 LDO),程序可以正常运行。 4.已采取的故障排除步骤: 验证外部电源是否稳定,并提供干净的 1.8V 电压。 确认 J25 接头有电。 试着向 J25 供电3.3V(J24 关断)进行测试,但 MCU 仍无反应。 5.核心问题/疑似问题: 根据原理图,我的理解是 MCU 的主电源轨(VDD_CORE)仅通过 J24/J25 网络供电。因此,断开 J24 连接并向 J25 施加电压应能直接为 MCU 供电。但事实并非如此,甚至 3.3V 也无法工作,这表明我可能缺少了一个关键步骤或一个辅助电源要求。 我错过了什么? 是否还必须有另一个电压轨才能让 MCU 从 J25 的外部电源启动?如有任何见解,我们将不胜感激。 电源 Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive 嗨,哈比卜 感谢您的回复但我们切换到 MCX-N9XX 评估板由于它有我们想要的跳线设置,有了这个我们就能在 1.8v 下成功运行该评估板 再次感谢 Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive 你好@ashwinanil, 为了更好地帮助您,能否请您提供一张图片,说明您是如何向 J25 提供 3.3V 电压的,以及涉及电阻器的任何返工? BR Habib Re: Issue with External 1.8V Power on FRDM-MCXN947 Board - MCU Unresponsive 你好,维曼莎, 我正在尝试使用相同的 MCX-N9XX 评估板,使 I3C 通信在 1.8V 电压下工作。但是,我无法刷写核心,并收到“未发现核心”和“未发现目标”的错误提示。我做了一些跳线设置,下面我会重点介绍一下—— 1.对于 MCU_POWER (1.8V) - JP38 (2-3),可在 MCU_PWR 处启用 1.8V 电源轨供电。这样一来,核心和 低压差线性稳压器(LDO) 以及连接 I3C 的端口 1 都可以在 1.8V 电压下工作。 上述跳线设置为 1.8V 时会停止与 MCU 的通信,而当电源轨切换到 3.3V 时,即可发现目标 MCU。 我想请您帮忙确认一下正确的跳线设置,或者指出我在这个过程中遗漏的任何其他步骤。 在这方面,您的帮助将不胜感激! 谢谢!
View full article
S32DSライセンスの有効期限が切れました こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 私のS32DS v2.2ライセンスは2026年8月24日に期限切れとなりました。ライセンスの延長を手伝ってもらえますか? アクティベーションコード:563B-6314-7B07-7945 ご支援ありがとうございます。 Re: S32DS License Expired こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。 Re: S32DS License Expired こんにちは: 私のARM 2018R1 IDE用のS32DSライセンスが期限切れです。確認して延長してもらえますか? 私のソフトウェアアクティベーションコードは09D2-DE37-6529-87FBです ありがとうございます。
View full article
Accessing Micro Safety Manual Hi, On date 12/06/2026 i should have been enable to view secure resources for S32K3. I'm looking for the Safety Manual of S32K358 and i still can't find it at all. I tried in secure documentation here: https://www.nxp.com/products/S32K3#myDocument and in My NXP Account -> Secure Resources but i couldn't find it. Could someone help me? Thanks, Simon Re: Accessing Micro Safety Manual Hi @simon98  We have reviewed your account and our internal records and were unable to locate any previous request for the S32K3 Safety Manual. Could you please help us by requesting higher access permissions to obtain this document? BR, VaneB Re: Accessing Micro Safety Manual Hi @simon98  Please take a look at the NXP SECURE ACCESS RIGHTS FIRST-TIME USER REGISTRATION GUIDE, as you may find it useful.  Re: Accessing Micro Safety Manual hi @VaneB , Could you please tell me how could i request the access of S32K358 safety manual?  I thought having access to secure resourses (which was campleted in 12/06) i'd been able to acces it... BR, Simon Re: Accessing Micro Safety Manual Hi @VaneB  I've already got access to secure resources but i couldn't find the safety manual in secure resources section. I tried to apply a higher rights request specifying my needs. Is it correct? Thanks, Simon Re: Accessing Micro Safety Manual Hi @VaneB , I've checked the guide you mentioned above. I tried to request more higher rights for S32 Automotive Processing Platform but the page riminds me that it's still pending for all the items. I'd ask you if this is the right way to gain access to s32k358 safety manual or if there is other ways slipping off from me, missing something and wath else. Do i need to proivide something in order to gain access to it? Thanks, Simon
View full article
What Makes a Denver Mobile App Development Company a Good Choice for Businesses? A Mobile App Development Company in Denver can help businesses turn digital ideas into scalable iOS and Android applications with custom features, intuitive interfaces, secure integrations, and reliable backend systems. These services can support customer engagement, business automation, payments, real-time functionality, and other digital requirements. JPLOFT develops customized mobile applications aligned with business goals and user needs.
View full article
S32DS License Expired Hello NXP Support Team,   My S32DS v2.2 license expired on August 24, 2026. Could you please help extend the license? Activation Code: 563B-6314-7B07-7945   Thank you for your support. Re: S32DS License Expired Hi, your S32DS license has been extended. Please activate S32DS again with your old code.  Re: S32DS License Expired Hi: My license of S32DS for ARM 2018R1 IDE has expired. Could you help check and extend it for me?  My Software Activation Code is 09D2-DE37-6529-87FB Thanks.
View full article
マイクロセーフティマニュアルへのアクセス こんにちは、 2026年12月6日時点で、私はS32K3のセキュアなリソースを閲覧できる状態になっているはずです。 S32K358のセーフティマニュアルを探しているのですが、まだ全く見つかりません。 ここ https://www.nxp.com/products/S32K3#myDocument の安全なドキュメントやMy NXPアカウントの「Secure Resources」>で試しましたが、見つかりませんでした。 どなたか助けていただけますか? ありがとう、 サイモン Re: Accessing Micro Safety Manual こんにちは、 @simon98さん お客様のアカウントおよび内部記録を確認しましたが、S32K3セーフティマニュアルの過去のリクエストは見つかりませんでした。この文書を取得するために、より高いアクセス権限を申請する手助けをいただけますか? BR、VaneB Re: Accessing Micro Safety Manual こんにちは、 @VaneB さん。 セーフティマニュアルのアクセスをどう申請すればよいか教えていただけますかS32K358? 安全な資源(2006年12月にキャンプされたもの)にアクセスできると思っていましたが... BR、 サイモン Re: Accessing Micro Safety Manual こんにちは、 @simon98さん 役立つかもしれない「 NXPのセキュアアクセス権初回ユーザー登録ガイド」をご覧ください。 Re: Accessing Micro Safety Manual こんにちは、 @VaneBさん すでに安全なリソースへのアクセスはできていますが、セーフティマニュアルは安全なリソースのセクションで見つかりませんでした。 私は自分のニーズを具体的に明記した、より上位の権限要求を申請しようと試みました。それは正しいですか? ありがとうございます サイモン Re: Accessing Micro Safety Manual こんにちは、 @VaneB さん。 上記で言及されていたガイドを確認しました。 S32自動車処理プラットフォームの権利をさらに高めて申請しようとしましたが、ページがすべてのアイテムについてまだ保留中であることを思い出させてくれました。 これがs32k358セーフティマニュアルにアクセスする正しい方法なのか、それとも他に見落としや見落としがあるのかをお聞きしたいです。アクセスするには何かをプロビッドする必要がありますか? ありがとうございます サイモン
View full article