Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
现在我该如何编写/调试 DSP56367 的代码?(交响乐工作室已停止运营) 你好 ! 我想运行/调试/单步执行 DSP 56367 的代码。 我无法在 Windows 10 上运行 Symphony Studio,即使将兼容性设置为 Windows 7 也不行。 若能得到任何帮助,我将不胜感激。 谢谢! 爱丽儿// Re: How can I write/debug code for DSP56367 nowadays? ( Symphony studio not running anymore) 你好@ArielAr , 感谢你的帖子。 我们仍然有Suite56 ,但它存在同样的问题,无法在 Windows 10 上运行。 遗憾的是,这些工具已停止维护,所以我目前还没有想到更好的替代方案。 您可以尝试在 VMware 或 VirtualBox 中运行 Windows 7 或 XP 虚拟机,然后在虚拟机中安装 Symphony Studio。 不过我本人并没有测试过,所以这只是一个建议。 BR 塞莱斯特
記事全体を表示
सीखो अप में शिकायत कैसे दर्ज करें Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें9279-187863 सीखो अप का तुरंत समाधान, क्योंकि हर कंपनी जुड़ी है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइनसेशिकायतदर्जकरनेकेलिए,कॉलकरें उपभोक्ता हेल्पलाइन पर या व्हाट्सएप नंबर पर SMS भेजें।   Re: सीखो अप में शिकायत कैसे दर्ज करें Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें9279-187863 सीखो अप का तुरंत समाधान, क्योंकि हर कंपनी जुड़ी है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइनसेशिकायतदर्जकरनेकेलिए,कॉलकरें उपभोक्ता हेल्पलाइन पर या व्हाट्सएप नंबर पर SMS भेजें।  
記事全体を表示
How can I write/debug code for DSP56367 nowadays? ( Symphony studio not running anymore) Hi ! I would like ro run/debug/single step code for the DSP 56367. I cannot get Symphony studio to run on windows 10, not even setting compatibility to windows 7. Any help would be greatly appreciated. thanks Ariel// Re: How can I write/debug code for DSP56367 nowadays? ( Symphony studio not running anymore) Hello @ArielAr , Thanks for your post. We still have Suite56, but it has the same problem and won't run on Windows 10. Unfortunately, these tools are no longer supported, so there isn't really a better option that I'm aware of. One thing you could try is running a Windows 7 or XP virtual machine in VMware or VirtualBox and then installing Symphony Studio there. I haven't tested this myself, though, so just take it as a suggestion. BR Celeste
記事全体を表示
S32 Design Studio for ARM v2.2のライセンス延長申請 こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2.2のライセンス延長申請 kasiFu_0-1789898180759.pngkasiFu_0-1789898180759.png Re: Request to extend expired license for S32 Design Studio for ARM v2.2 こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。
記事全体を表示
シコアプリメインシカヤットカイセカレン Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें का तुरंत समाधान、ログイン して翻訳を追加するउपभोक्ता हेल्पलाइन से  शिकायत दर्ज करने के लिए, कॉल करें उपभोक्ता SMS メッセージの送信   Re: Sikho app mein shikayat kaise karen Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें का तुरंत समाधान、ログイン して翻訳を追加するउपभोक्ता हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज करने के लिए, कॉल करें उपभोक्ता SMS メッセージの送信  
記事全体を表示
信頼できるオンラインリソースのフリーソフトウェアに関するアドバイスが必要です こんにちは、皆さん サイバーセキュリティ、ワイヤレスネットワーキング、ウェブサイト開発ソフトウェアに関する信頼できるオンラインリソースを探しています。特に、ウェブサイト最適化、ネットワーキング、デジタルセキュリティ、オンライン生産性のためのソフトウェアソリューション thefreetech.com が選択肢の一つだと聞いたことがありますが、他の人気プラットフォームと比べてどうか気になっています。最近使った人はいますか?どれくらい正確で使いやすいですか?何かご意見、アドバイス、代替案などがあれば、ぜひ教えてください! よろしくお願いいたします!
記事全体を表示
无法在 FreeMaster Lite NODE Red 中集成新节点 各位 我想使用 FreeMaster Lite 将小部件集成到 NodeRed 中。参加完 NXP 名为“ FreeMASTER Lite 1.1 + Node-RED 集成 https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-FREEMASTER-LITE-NODE-RED (@ 分钟 0:40)应通过访问“设置”->“管理调色板”来添加该小部件。但是,从 NXP 网站下载的最新版 FreeMaster Lite 中并没有“管理调色板”选项。 感谢大家的支持 Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 嗨@pberna67 , 请确认您运行的是 FreeMASTER Lite 1.5.1 版本: 2.png2.png2.png Node-RED 版本为 4.0.9: 1.png1.png1.png 我进行了全新安装,并且可以访问“管理调色板”选项。 快速检查一下——您可以尝试从用户文件夹中删除(或重命名)`.node_red`文件夹,以确保任何旧的Node-RED设置不会干扰最新的安装。 如果以上信息仍无法解答您的问题,能否提供更多详细信息? 您是通过独立安装程序运行 FreeMASTER Lite,还是通过与主 FreeMASTER 3.2 捆绑的安装程序运行 FreeMASTER Lite? 你的主机操作系统是什么? 你们是否有任何外部 Node-RED 安装? 亲切的问候, 尤利安 Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 亲爱的尤利安 谢谢你的快速回复! 我确认我运行的 FreeMASTER 版本是 FreeMASTER Lite 1.5.1: pberna67_0-1790026466167.pngpberna67_0-1790026466167.png Node-RED 版本为 4.09 pberna67_1-1790026600039.pngpberna67_1-1790026600039.png 您是通过独立安装程序运行 FreeMASTER Lite,还是通过与主 FreeMASTER 3.2 捆绑的安装程序运行 FreeMASTER Lite ? 我只安装了以下软件包: pberna67_2-1790027196038.pngpberna67_2-1790027196038.png 之前没有安装过 FreeMASTER 软件包。 你的主机操作系统是什么? 仍然是 Windows 10 你们是否有任何外部 Node-RED 安装? 不,我没有。 谢谢! Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 嗨@pberna67 , 我查阅了Node-RED的文档,如果系统上没有安装NPM,这似乎是预期行为。管理调色板功能依赖于 NPM 工具进行依赖项的下载和安装。 NPM 需要单独安装。Node-RED 社区里有一个帖子更详细地解释了这个问题: https://discourse.nodered.org/t/why-isnt-manage-palette-showing-up/27219/9 希望对您有所帮助。 尤利安 Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 亲爱的尤利安 我没有看到任何地方安装了 npm 程序。我还需要安装 node-red 包吗?还是所有东西都应该由其他程序自动安装? ? 奇怪的是,Node-RED 的一部分可以正常工作,但另一部分却不行。您提到的帖子中没有说明如何安装额外的元器件 NPM。还有其他想法吗? 声明如下: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER FreeMaster 与图形用户界面 (GUI) 导星器设计工具集成。您是否有关于FreeMaster中GUI构建器集成的示例或更多细节? 问候 保罗
記事全体を表示
今、DSP56367のコードを書いたりデバッグしたりするにはどうすればいいですか?(シンフォニースタジオは現在営業していません) こんにちは ! DSP 56367のコードを実行・デバッグ・シングルステップで実行したいです。 Windows 10でSymphony Studioを動かせず、Windows 7に互換性を設定することもできません。 どんなご支援でも大変感謝いたします。 よろしくお願いします。 アリエル// Re: How can I write/debug code for DSP56367 nowadays? ( Symphony studio not running anymore) こんにちは、 @ArielAr さん。 投稿ありがとうございます。 Suite56はまだありますが、同じ問題があり、Windows 10では動作しません。 残念ながら、これらのツールは現在サポートされていないため、私が知る限りより良い選択肢はほとんどありません。 試してみるのも良い方法の一つは、VMwareやVirtualBoxでWindows 7やXPの仮想マシンを動かし、そこにSymphony Studioをインストールすることです。 ただし、私は自分で試したことがないので、あくまで提案として受け取ってください。 BR セレステ
記事全体を表示
S32K3 MCUのセキュアアンロックエラー 私はP&E Cyclone FXプログラマーを使って、異常な部品かもしれないS32K311 MCUをアンロックしています。スクリプトを実行すると、エラーが報告されます。スクリプトがうまく実行されることもありますが、その場合でも接続時にプログラマは「Enable Secure(安全を有効にする)」と表示します。原因を調べるのを手伝ってもらえますか?エラー情報は以下のとおりです。 S32K3xxをパスワードモードで認証しています。 デバッグ用ハードウェアに接続中...OK。 SWD経由でデバッグモジュールの電源オンを要求しています...了解しました。 SDA AP ID レジスタを読み込み中... 了解しました。 SDA AP KEYRESP0 の読み書き... OK。 SDA AP KEYRESP1 の読み取り/書き込み... OK。 SDA AP KEYRESP2 の読み書き... OK。 SDA AP KEYRESP3 の読み書き... OK。 SDA AP AUTHCTL.HSEAUTHREQ を書き込み中... OK。 SDA AP DBGENCTRL.GDBGEN と DBGENCTRL.CDBGEN を書き込んでいます... OK。 SDA AP ID レジスタの読み取り中... エラー !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 。(0xf0e0d0c) Re: S32K3 MCU secure unlock error これまで動作させたことはありますか?以前にセキュリティ保護されていたデバイスのセキュリティを解除しようとしているのですか、それとも何らかの予期せぬ応答が発生しているのでしょうか?このような挙動を示すボードは複数ありますか、それともこのボードだけですか?さらに詳しい情報を提供してください。ありがとう
記事全体を表示
NXPはSonic OSをサポートするMPUを製造していますか? こんにちは、NXPさん、 SONIC OSをサポートできるプロセッサが必要です。 NXPのウェブサイトでそのメッセージが見つかりません。 もう一度確認するのを手伝ってもらえますか? どうもありがとうございました。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Does NXP has MPU supporting sonic OS ? こんにちは、志明さん わかった。 ありがとうございました。 Re: Does NXP has MPU supporting sonic OS ? こんにちは@jimmyli  NXPは公式にSONIC OSをサポートしていません。 敬具 志明
記事全体を表示
I.MX6ULL ENET1 无法从物理层接收数据 I.M6ULL + 4.19.35 + KSZ 8081rnb  我们现场部署了300台这种设备。大多数情况下它们都能正常运行,业务/服务也能按预期运作。然而,我们偶尔会发现服务无法访问。经调查,我们发现 eth1 (ENET1) 停止接收数据包,即使其 LINK LED 指示灯常亮,ACT LED 指示灯有时闪烁。 此外,我们还验证了在 ENET1 上拔下并重新插入以太网电缆一次后,网络恢复正常。重启设备也能恢复它。请您帮忙分析一下可能的根本原因——是在物理层(PHY)还是媒体访问控制层(MAC)? 从该寄存器读取的值如下: 我们读取的寄存器列表包括 MAC 寄存器和 PHY 寄存器。由于篇幅较长,全文列于下一页。 命令: phy eth1 0x1读取 PHY 寄存器 1。 内存工具 i.MX6UL Linux Re: I.MX6ULL ENET1 can't recv data from phy 你好@240697273 我们读取的寄存器列表包括 MAC 寄存器和 PHY 寄存器。由于篇幅较长,全文列于下一页。 我找不到这些登记簿。请重新发送。 B,R
記事全体を表示
सीखो अप में शिकायत कैसे दर्ज करें Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें9279-187863 सीखो अप का तुरंत समाधान、क्योंकि हर कंपनी जुड़ी है राष्ट्रीय उपभोक्ताログイン して翻訳を追加するログイン して翻訳を追加するSMS メッセージ   Re: सीखो अप में शिकायत कैसे दर्ज करें Shikho shikayat Karen 9279-187863 sikho app शिकायत दर्ज करें9279-187863 सीखो अप का तुरंत समाधान、क्योंकि हर कंपनी जुड़ी है राष्ट्रीय उपभोक्ताログイン して翻訳を追加するログイン して翻訳を追加するSMS メッセージ  
記事全体を表示
寻求关于值得信赖的免费软件在线资源的建议 大家好, 我正在寻找可靠的在线资源,用于网络安全、无线网络和网站开发软件。具体而言,是用于网站优化、网络、网络安全或在线生产力的软件解决方案。 我听说过thefreetech.com这个网站,但我很好奇它与其他热门平台相比如何。最近有人用过吗?它的准确性和易用性如何?任何见解、建议或替代方案都将不胜感激! 提前感谢!
記事全体を表示
Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Dear All I would like to integrate widgets in NodeRed usinf FreeMaster Lite. Following the NXP training titled FreeMASTER Lite 1.1 + Node-RED Integration https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-FREEMASTER-LITE-NODE-RED It is shown that (@ minute 0:40) the widget shuld be added accessing to Setting -> Managing Palette . But Managing Palett option is not available in the latest installation of FreeMaster Lite, just downloaded from NXP site Thanks for any support Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Hi @pberna67, Could you confirm that you are running FreeMASTER Lite version 1.5.1: 2.png2.png2.png and that the Node-RED version is 4.0.9: 1.png1.png1.png I did a clean install and could access the `Manage palette` option.  A quick check - could you try removing (or renaming) the `.node_red` folder from your user folder to make sure that any older Node-RED settings do not interfere with the latest installation. If that does not help you could you provide additional details: Are you running FreeMASTER Lite from the stand-alone installer or the one bundled with the main FreeMASTER 3.2 ? What is you host OS system ? Do you have any external Node-RED installations ? Kind regards, Iulian  Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Dear Iulian  Thanks for your quick answer ! I confirm that the FrieeMaster I'm  running is FreeMASTER Lite version 1.5.1: pberna67_0-1790026466167.pngpberna67_0-1790026466167.png Node RED version is 4.09 pberna67_1-1790026600039.pngpberna67_1-1790026600039.png Are you running FreeMASTER Lite from the stand-alone installer or the one bundled with the main FreeMASTER 3.2 ? I've installed only the following package: pberna67_2-1790027196038.pngpberna67_2-1790027196038.png There were NO previous FreeMASTER package installed. What is you host OS system ? Still Windows 10 Do you have any external Node-RED installations ? No, I haven't Thanks Paolo Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Hi @pberna67, I checked Node-RED documentation and it seems to be an expected behavior if NPM is not installed on the system. Manage Palette functionality relies in NPM tool for dependencies download and installation. NPM should be installed separately. There is a thread on Node-RED community explaining this topic in more details: https://discourse.nodered.org/t/why-isnt-manage-palette-showing-up/27219/9 Hope it helps, Iulian Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red Dear  Iulian I don't see any npm program installed anywhere. Do I need to install node-red package too , or everything should be installed by  ? It is strange that part of node-red works and part no. In the thread you have indicated is not shown how to install the additional component NPM. Any additional idea? It is declared: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER that FreeMaster has Integration with Graphical User Interface (GUI) Guider  design tool. Do you have any examples or additional integration details of the GUI builder in FreeMaster ? Regards Paolo
記事全体を表示
I.MX6ULLのENET1は物理からデータを受信できません I.M6ULL + 4.19.35 + KSZ 8081rnb  この機器は現場に300台配備されています。ほとんどの場合、それらは正常に稼働し、事業やサービスは期待どおりに機能します。しかしながら、時折、サービスにアクセスできなくなることがあります。調査の結果、eth1(ENET1)のLINK LEDは点灯したままで、ACT LEDが時々点滅しているにもかかわらず、eth1がパケットを受信しなくなることが確認されました。 さらに、ENET1のイーサネットケーブルを一度抜き差しすると、ネットワークが正常に戻ることも確認しました。デバイスを再起動することでも復元されます。根本原因の分析を手伝ってもらえますか?それはPHYにあるのかMACなのか? そこから読み取られるレジスタ値は以下のとおりです。 読み取るレジスタのリストには、MACレジスタとPHYレジスタの両方が含まれます。かなり長いため、次のページに掲載しています。 コマンド: phy eth1 0x1は PHY レジスタ 1 を読み取ります。 memtool i.MX6UL Linux Re: I.MX6ULL ENET1 can't recv data from phy こんにちは、@240697273 読み取るレジスタのリストには、MACレジスタとPHYレジスタの両方が含まれます。かなり長いため、次のページに掲載しています。 >>>これらのレジスターが見つからなかった。もう一度送ってください。 B、R
記事全体を表示
i.MX6ULL以太网接口在接头温度高于95℃时断开连接 您好,NXP, 我们使用 i.mx6ull 08AB 版本设计了我们的产品,并发现了一个如下所示的问题。 1>零件编号: MCIMX6Y2CVM08AB 2>问题: 当接头温度高于 95℃ 时,部分板会出现以太网断开连接的问题。 您有什么建议可以帮助我们解决这个问题吗? 非常感谢。 i.MX6UL Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ 您的客户中有多少家主板存在这个问题?他们测试的是哪个版本的BSP?
記事全体を表示
Does NXP has MPU supporting sonic OS ? Hi NXP,       We need a processor which can support SONIC OS.        I can't find the message in NXP website.        Can you help to check again ?        Thanks very much. i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: Does NXP has MPU supporting sonic OS ? Hi Zhiming,      Got it.      Thanks very much. Re: Does NXP has MPU supporting sonic OS ? Hi @jimmyli  NXP does not officially support SONIC OS. Best Regards, Zhiming
記事全体を表示
i. MX6ULLのイーサネット切断は、接合温度が95°Cを超えると切断されます こんにちは、NXPさん、        弊社はi.mx6ull 08ABバージョンで製品を設計しましたが、以下の問題が見つかりました。 1>部品番号: MCIMX6Y2CVM08AB        2>質問: 接合温度が95°Cを超えると、一部の基板でイーサネット切断の問題が発生します。 この問題を解決するためのヒントはありますか? どうもありがとうございました。 i.MX6UL Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ お客様は何台のボードでこの問題を感じていますか?彼らはどのBSPバージョンをテストしたのですか?
記事全体を表示
FreeMaster Lite NODE Redに新しいノードを統合することは不可能です 親愛なるみんな FreeMaster Liteを使用してNode-REDにウィジェットを統合したいと考えています。NXPのトレーニング終了後 FreeMASTER Lite 1.1 + Node-RED統合 https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-FREEMASTER-LITE-NODE-RED (@ minute 0:40)ウィジェットは設定 -> 管理パレットにアクセスすることで追加されるべきであることが示されています。しかし、最新のFreeMaster LiteインストールにはPalett管理オプションがなく、NXPのサイトからダウンロードしたばかりです どんなサポートでも感謝します パオロ Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red こんにちは、@pberna67 さん。 FreeMASTER Lite バージョン1.5.1を使用しているか確認していただけますか: 2.png2.png2.png また、Node-REDのバージョンは4.0.9です。 1.png1.png1.png クリーンインストールをして「パレット管理」オプションにアクセスできました。 ちょっと確認しますが、ユーザーフォルダから「.node_red」フォルダを削除(または名前変更)して、古いNode-REDの設定が最新のインストールに干渉していないか確認してみてはどうでしょうか。 それでも解決しない場合は、追加の詳細を教えてもらえますか: FreeMASTER Liteは、スタンドアロンインストーラーから実行していますか、それともFreeMASTER 3.2本体に同梱されているインストーラーから実行していますか? お使いのホストOSは何ですか? 外部にNode-REDをインストールしていますか? 敬具、 イウリアン Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 親愛なるイウリアン 迅速なご回答ありがとうございます! 私が使用しているFreeMASTERは、FreeMASTER Liteバージョン1.5.1であることを確認します。 pberna67_0-1790026466167.pngpberna67_0-1790026466167.png Node-REDのバージョンは4.09です。 pberna67_1-1790026600039.pngpberna67_1-1790026600039.png FreeMASTER Liteは、スタンドアロンインストーラーから実行していますか、それともFreeMASTER 3.2本体に同梱されているインストーラーから実行していますか? インストールしたパッケージは以下の通りです: pberna67_2-1790027196038.pngpberna67_2-1790027196038.png それ以前にFreeMASTERパッケージは一切インストールされていませんでした。 お使いのホストOSは何ですか? まだWindows 10です 外部にNode-REDをインストールしていますか? いいえ、していません よろしくお願いします。 パオロ Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red こんにちは、@pberna67 さん。 Node-REDのドキュメントを確認しましたが、NPMがインストールされていない場合に起こる動作のようです。パレット管理機能は、依存関係のダウンロードとインストールにNPMツールを使用しています。 NPMは別途インストールする必要があります。Node-REDコミュニティにはこのトピックについて詳しく説明しているスレッドがあります: https://discourse.nodered.org/t/why-isn't-manage-palette-showing-up/27219/9 お役に立てば幸いです。 イウリアン Re: Impossible to integrare new node in FreeMaster Lite NODE Red 親愛なるイウリアン どこにもnpmプログラムがインストールされているのが見当たりません。node-redパッケージもインストールする必要がありますか?それともすべてインストールすればいいのですが、 ? Node-REDの一部は動作するのに、一部は動作しないというのは奇妙です。あなたが示したスレッドには、追加コンポーネントNPMのインストール方法が示されていません。他に何かアイデアはありますか? 宣言されています: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMASTER FreeMasterはグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)ガイド 設計ツールとの連携機能を備えています。FreeMasterのGUIビルダーに関する事例や、その他の統合に関する詳細情報はありますか? よろしくお願いいたします パオロ
記事全体を表示
CBTL04083ABS 大家好, 我目前正在进行一个布局和信号完整性仿真项目,其中包括CBTL04083ABS (4 通道,2:1 PCIe Gen3 多路复用器/解复用器)。 遗憾的是,我在公开产品页面或设计资源中都找不到 IBIS 型号。由于我是一名独立开发者,没有企业账户,请问谁能提供该设备的 IBIS 模型(或者如果有的话,提供 touchstone/S 参数文件)? 非常感谢您的帮助! 此致, 沃尔夫冈 Re: CBTL04083ABS 你好,沃尔夫冈, 请查收附件中所需的IBIS模型。 BRs,托马斯
記事全体を表示