2393584_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2393584_ja-JP

2393584_ja-JP

S32G399A シリアルブートI/O確認

こんにちは

S32G3リファレンスマニュアルを読んでいます。

シリアルブートのセクションでは、CANおよびUARTインターフェースが以下を使用していることが記載されています:

  • UART: RX = PAD[42]、TX = PAD[41]
  • CAN:RX = PAD[43]、TX = PAD[44]

しかし、SoCのパッドリストやピン説明にPAD[41]、PAD[42]、PAD[43]、またはPAD[44]が見当たりません。

PAD[41]、PAD[42]、PAD[43]、PAD[44]に対応する物理的なSoCピンや信号を教えていただけますか?

また、これらのパッドは、BootROMシリアルブートモードで使用される特定のLINFlexDインスタンスおよびFlexCANインスタンスに関連付けられていますか?

MichaelTao_0-1783673199172.pngMichaelTao_0-1783673199172.png

MichaelTao_1-1783673210769.pngMichaelTao_1-1783673210769.png


Re: S32G399A serial boot IO confirm

こんにちは、マイケルタオ

お問い合わせいただきありがとうございます。

ご質問を拝受いたしました。確認させていただきます。

BR

ジョーイ

Re: S32G399A serial boot IO confirm

こんにちは、 MichaelTao

あなたが述べたピン対応についての詳細は、S32G3リファレンスマニュアルの添付資料S32G_IOMUX.xlsxを参照してください。

Joey_z_0-1783907635236.pngJoey_z_0-1783907635236.pngJoey_z_1-1783907648304.pngJoey_z_1-1783907648304.png

この情報があなたの助けになれば幸いです。

BR

ジョーイ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-14-2026 04:30 AM
更新人: