RT1189はLPSPI_CPUからLPSPI_DMAへのデータ転送時に誤ったデータを受け取る バックグランド MCU:MIMXRT1189 コア:M33のみ RTOS:Zephyr v4.3 ADCデータを収集するために、SPIマスターとしてMIMXRT1189、SPIスレーブとしてADS1235を使用しています。関連するDTSコンテンツはこちらです。 &lpspi4 {
status = "okay";
cs-gpios = <&gpio5 17 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>;
dmas = <&edma4 18 15>, <&edma4 19 14>;
dma-names = "rx", "tx";
pinctrl-0 = <&pinmux_lpspi4>;
pinctrl-names = "default";
};
pinmux_lpspi4: pinmux_lpspi4 {
group0 {
pinmux = <&iomuxc_gpio_sd_b2_07_gpio5_io17>;
drive-strength = "high";
bias-pull-up;
slew-rate = "fast";
};
group1 {
pinmux = <&iomuxc_gpio_sd_b2_08_lpspi4_sck>,
<&iomuxc_gpio_sd_b2_10_lpspi4_sout>,
<&iomuxc_gpio_sd_b2_11_lpspi4_sin>;
drive-strength = "high";
slew-rate = "fast";
};
}; 以前はCONFIG_SPI_NXP_LPSPI_DMAを無効にしていましたが、問題なく動作していました。 問題の説明 今度は、LPSPIにDMAを使用し、次のような方法でバッファをキャッシュ不可能なDTCMにアラインする必要があります。 static uint8_t spi_tx[9] __aligned(32) __dtcm_noinit_section;
static uint8_t spi_rx[9] __aligned(32) __dtcm_noinit_section; ADS1235のデータシートに記載されているように、RXの最初のバイトは0xFFで、2番目のバイトはTXの最初のバイトをエコーする必要があります。複数のレジスタに書き込む必要があります。レジスタを1つずつ書き込むと(書き込みごとにspi_transceive_dtを呼び出す)、2番目のレジスタからデータが一致しなくなります。 [00:00:05.536,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x42 rx0=0xFF rx1=0xC2
[00:00:05.536,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x43 rx0=0x0F rx1=0xF3
[00:00:05.537,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x44 rx0=0xFF rx1=0xE4
[00:00:05.537,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x45 rx0=0x1F rx1=0xF5
[00:00:05.537,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x46 rx0=0xFF rx1=0xC6
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x47 rx0=0x0F rx1=0xF7
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x48 rx0=0xFF rx1=0xC8
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x49 rx0=0xFF rx1=0xE9
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4A rx0=0xFF rx1=0xEA
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4B rx0=0x1F rx1=0xFB
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4C rx0=0xFF rx1=0xFC
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4D rx0=0xFF rx1=0xFD
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4E rx0=0x1F rx1=0xFE
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4F rx0=0x3F rx1=0xEF
[00:00:05.540,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x50 rx0=0xFF rx1=0xF0
[00:00:05.541,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x51 rx0=0x1F rx1=0xF1 すべてのレジスタに対して一度だけspi_transceive_dtを実行すると、異なる動作でデータ不一致が発生します。 [00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x47 rx0=0x0A rx1=0x3B
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x49 rx0=0x00 rx1=0xDB
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4B rx0=0x00 rx1=0xF1
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4D rx0=0x40 rx1=0x48
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x4F rx0=0x00 rx1=0xA5
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x51 rx0=0x07 rx1=0x31 どなたかこの問題について助けていただけませんか? i.MX RT Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA こんにちは、カンさん これら2つのキャプチャは、最初の書き込み成功と、それに続く2回目の書き込み失敗を示しています。2番目のMOSIは0x42 0x4B、MISOは0xFF 0x42になると予想されます。そして2回目の書き込みから、TXとRXの両方が破損しているようです。LPSPI CPUを使用した成功時とLPSPI DMAを使用した失敗時のキャプチャデータ一式をこの返信に添付しています。 SPIレートは800KHz、モードはCPOL=0、CPHA=1です。 Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA こんにちは、 @renrad さん。
ご連絡いただきありがとうございます! CS、SCK、MOSI、MISOの4チャンネルキャプチャを、1回の書き込み成功後、最初の失敗した書き込みをSPIクロックレートとモードで提供することは可能でしょうか。これにより、予期しないバイトが線上にあるのか、それとも にしか現れないのかがわかります spi_rx
お待ちいただきありがとうございます!
すてきな一日を、 カン
------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA こんにちは、 @renrad さん。
撮影していただきありがとうございます。2回目の書き込みでは、MOSIのバイトが意図した 0x42 0x4B と異なっているようです。MISOは、回線上で確認されたコマンドバイトをそのまま反映しているようだ。これは、ADCの応答を別の問題として扱う前に、まず送信されたバイト数が異なる理由を特定する必要があることを示唆している。
最初の2回の spi_transceive_dt() 通話のコード、TXバッファの埋め方、 spi_buf ポインタと長さ、各通話の返り値などを教えていただけますか?各呼び出しの直前と直後に、TXバッファとRXバッファのアドレスと内容をログに記録し、それらのバッファがリンカマップのどこに配置されているかを確認してください。
最後に、2番目のキャプチャが、ログに記録された tx0=0x42, rx1=0xC2 不一致に対応しているかどうかを確認してください。キャプチャ内の見かけのエコーはそのログ値と異なるため、キャプチャを正確なトランザクションに合わせることで、ワイヤーレベルの問題とRXバッファの問題を区別できます。
すてきな一日を、 カン
------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: RT1189 get wrong data when transfer from LPSPI_CPU to LPSPI_DMA こんにちは、カンさん 関連コードはこちら static uint8_t s_ads1235_spi_tx[32] __aligned(32) __dtcm_noinit_section;
static uint8_t s_ads1235_spi_rx[32] __aligned(32) __dtcm_noinit_section;
static void ads1235_spi_tranceive(uint8_t *data_tx, uint8_t *data_rx, uint8_t byte_length) {
struct spi_buf tx_bufs = { .buf = s_ads1235_spi_tx, .len = byte_length };
struct spi_buf rx_bufs = { .buf = s_ads1235_spi_rx, .len = byte_length };
struct spi_buf_set tx = { .buffers = &tx_bufs, .count = 1 };
struct spi_buf_set rx = { .buffers = &rx_bufs, .count = 1 };
int ret;
memcpy(s_ads1235_spi_tx, data_tx, byte_length);
memset(s_ads1235_spi_rx, 0, byte_length);
ret = spi_transceive_dt(&s_spi, &tx, &rx);
if (ret < 0) {
memset(data_rx, 0, byte_length);
LOG_ERR("ADS1235 SPI transfer failed: %d", ret);
} else {
memcpy(data_rx, s_ads1235_spi_rx, byte_length);
}
}
static bool ads1235_write_single_register(uint8_t addr, uint8_t data) {
// Check that the register address is in range
assert(addr < NUM_REGISTERS);
uint8_t data_tx[4];
uint8_t data_rx[4] = {0};
uint8_t byte_length = (CRC_BYTE_ENABLED ? 4 : 2);
// Build TX array and send it
data_tx[0] = OPCODE_WREG + (addr & 0x1F);
data_tx[1] = data;
// Currently CRC is not enabled
if (CRC_BYTE_ENABLED) {
data_tx[2] = ads1235_calc_crc8_by_table(data_tx, 2); // Compute CRC-2
data_tx[3] = s_adc_dont_care;
}
ads1235_spi_tranceive(data_tx, data_rx, byte_length);
// Handle SPI errors
// if (ads1235_validate_spi(data_tx, data_rx, OPCODE_WREG)) {
// LOG_ERR("ADS1235 write reg 0x%02X err", addr);
// return false;
//}
// update the global register map variable
s_ads1235_register_map[addr] = data;
return true;
}
static bool ads1235_write_multiple_registers(uint8_t addr, uint8_t count, const uint8_t data[]) {
for (uint8_t i = 0; i < count; i++) {
if (!ads1235_write_single_register(addr + i, data[i])) {
return false;
}
}
return true;
} TXの最初のバイトは、オペコードとアドレスを表します。書き込みオペコードは0x40です。したがって、0x41はアドレス0x01に書き込むことを意味します。spi_tranceive_dtの前後にログ記録を追加した後、ログの一部を以下に示します。 [00:00:05.436,000] main: Initializing ADC
Before transfering TX: 0X41 0X 2
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X41 0X 2
After transfering RX: 0XFF 0X41
Before transfering TX: 0X42 0X4B
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X42 0X4B
After transfering RX: 0X 7 0XFE
[00:00:05.538,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x42 rx0=0x07 rx1=0xFE
Before transfering TX: 0X43 0X 1
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X43 0X 1
After transfering RX: 0X F 0XFB
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x43 rx0=0x0F rx1=0xFB
Before transfering TX: 0X44 0XF0
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X44 0XF0
After transfering RX: 0X F 0XF4
[00:00:05.539,000] ads1235: ADS1235 SPI validate mismatch: opcode=0x40 tx0=0x44 rx0=0x0F rx1=0xF4
--- 2 messages dropped ---
Before transfering TX: 0X45 0X60
Before transfering RX: 0X 0 0X 0
After transfering TX: 0X45 0X60
After transfering RX: 0X1F 0XF5 2回目のキャプチャは、記録されたtx0=0x42、rx1=0xC2ミスマッチに対応していることは確かです。問題はドライバの内部バッファが汚れていることだと思います。 私が提供した情報は十分かつ価値のあるものでしょうか?
記事全体を表示