Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32シリーズボードに対するQEMUサポート プロジェクトのために、S32 車載プロセッサのCI/CDやテストを高速化するためにQEMUを利用したいと考えています。SDKへのアクセスに問題があります。 2つの質問: 1. これは許可されていますか?NDAにサインしてほしいのか、それとも手続きがどうなのか分かりません。 2. 許可されているかどうかは、どうやってSDKを入手すればいいのか?公開されているのにブロックされているように見えます。これはアカウント作成の手続きに面倒がかかるのは直感に反しているように思えますし、必要なものも教えてくれません。 Re: QEMU support for S32 series boards こんにちは、 @enough_ahnaf ご返信ありがとうございます。 あなたの問題に対して、以下の提案があります。 1.もしNXP担当者のお問い合わせをお持ちであれば、アクセスを申請するために連絡を取ることができます 2. そうでない場合は、support.NXP.com を通じてサポートCASEを作成し、さらなるサポートを得ることができます。 BR チェイン Re: QEMU support for S32 series boards 私にはそのカテゴリーすらありません。それがずっと知りたかったことだよ、なぜ?アクセスが違うみたいで、公開されていない? Re: QEMU support for S32 series boards こんにちは、 @enough_ahnaf ご返信ありがとうございます。 以下のURLからS32N5 SDKを適用してみてください BR チェイン Re: QEMU support for S32 series boards S32 N5 SDK Re: QEMU support for S32 series boards こんにちは、 @enough_ahnaf 投稿ありがとうございます。 どのSDKsのことを言っているのか教えてもらえますか?S32Gまたは他のSoC? BR チェイン
View full article
8MNANOLPD4-EVK の Altium ファイル、または MIMX8MN6CVTIZAA の回路図シンボル/フットプリント こんにちは、 最後のAltiumプロジェクトのファイルや、Altiumにインポート可能な形式のファイルを入手できますか? よろしくお願いいたします。 8MNANOLPD4-EVK MIMX8MN6CVTIZAA Re: Altium files for 8MNANOLPD4-EVK or Schematic Symbol/Footprint for MIMX8MN6CVTIZAA こんにちは、イスラエルさん。 Altiumにインポート可能なボードのファイルを入手できますか? よろしくお願いいたします。 危険だ。 Re: Altium files for 8MNANOLPD4-EVK or Schematic Symbol/Footprint for MIMX8MN6CVTIZAA こんにちは、 @Stefano_Allegri さん。 チケットを開いてください。次のチケットを使用してください: https://support.nxp.com よろしくお願いいたします。 イスラエル。 Re: Altium files for 8MNANOLPD4-EVK or Schematic Symbol/Footprint for MIMX8MN6CVTIZAA こんにちは、イスラエルさん。 新しい基板を開発し、参照設計に8MNANOLPD4-EVKを使う予定ですが、基板のAltiumファイル(回路図とレイアウト)はどうやって入手できますか? Re: Altium files for 8MNANOLPD4-EVK or Schematic Symbol/Footprint for MIMX8MN6CVTIZAA こんにちは、 @Sal2020 さん。 ファイルを直接あなたのメールアドレスに送信しました。 よろしくお願いいたします。 イスラエル。
View full article
Tools are failed to install in VS Code Hi NXP,       I am trying to install config tool and secure provisioning tool in VS Code, but they are all failed.       Can you help to check and provide some tips to fix ?       Thanks very much.       VS Code ver: 1.120.0 回复: Tools are failed to install in VS Code Hi Harry,       Got it.       Thanks . 回复: Tools are failed to install in VS Code Hi @jimmyli  As a workaround, I would suggest downloading and installing the MCUXpresso Config Tools and MCUXpresso Secure Provisioning Tool separately. Please install both tools using their default installation paths on Windows. After the installation is complete, restart VS Code. The MCUXpresso for VS Code extension should then be able to detect the installed tools automatically, which should help avoid the installation/detection errors you are currently seeing. MCUXpresso Config Tools | Software Development for NXP Microcontrollers (MCUs) | NXP Semiconductors MCUXpresso Secure Provisioning Tool | NXP Semiconductors BR Harry
View full article
VS Code でツールのインストールに失敗しました こんにちは、NXPさん。 VS Code に構成ツールとセキュアプロビジョニングツールをインストールしようとしていますが、どちらも失敗します。 チェックを手伝って、修正するためのコツを教えてもらえますか? ありがとうございました。 VS Code バージョン: 1.120.0 回复: Tools are failed to install in VS Code こんにちは、ハリーさん。 わかった。 ありがとう 。 回复: Tools are failed to install in VS Code こんにちは、 @jimmyli 回避策として、MCUXpresso Config ToolsとMCUXpresso Secure Provisioning Toolをそれぞれ個別にダウンロードしてインストールすることをお勧めします。 Windowsでは、両方のツールをデフォルトのインストールパスを使用してインストールしてください。インストールが完了したら、VS Codeを再起動してください。MCUXpresso for VS Code拡張機能はインストール済みのツールを自動的に検出できるはずで、現在見ているインストールや検出エラーを避けるのに役立ちます。 MCUXpresso Config Tools | NXPマイクロコントローラ (MCU) 向けソフトウェア開発 | NXP Semiconductors MCUXpressoセキュアプロビジョニングツール |NXPセミコンダクターズ BR ハリー
View full article
FRDM-KL25Z 卡在 OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT 卡在“正在编程...”处 你好, 我的FRDM-KL25Z卡在OpenSDA Bootloader v1.09版本(绿色LED灯持续闪烁)。 当我将匹配的固件(MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA)复制到引导加载程序驱动器时: 1. LASTSTAT.TXT 无限期地显示“编程中...”。 2. 卸载并重启电源(不按住 Reset 键)后,电路板不会启动到应用程序——它会直接重启到 BOOTLOADER 模式。 3. 在 Windows 和 Linux 上测试,结果完全相同。 如何才能让 Bootloader v1.09 成功完成固件的写入和刷写?     谢谢您! Kinetis L系列MCU Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." 是的,我也遇到了同样的问题,lastat.txt 一直处于编程状态。 Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." 大家好, 如果您当前运行的是 Bootloader 版本 1.10 或更早版本,则需要找到一台 Windows 7 电脑来执行此更新。 请按照以下步骤查找您的开发板所编程的引导加载程序版本: 在将板插入 USB 端口之前,按住 RESET 按钮以启动板进入 Bootloader 模式。 打开 SDA_INFO.HTM 文件,其中将包含引导加载程序的版本号以及当前正在使用的 OpenSDA 固件的名称和版本。如果您的板运行的引导加载程序版本不是 1.11 或更高版本,请从 P&E 网站下载最新的 OpenSDA 固件应用程序,并按照相应文档中的说明,使用 BOOTUPDATEAPP_PEmicro_v111.SDA 应用程序更新引导加载程序。通过 BOOTUPDATEAPP 更新引导加载程序后,OpenSDA 板即可升级到最新的 MSD/DEBUG OpenSDA 固件 1.14 或更高版本。 详情请参考: PEmicro | 40 多年来,我们始终致力于嵌入式系统领域的创新。产品包括闪存编程器、云端编程器、自动化编程器、批量编程器等等…… 但如果您只有一台 Windows 10 电脑可用,本文介绍了在 Windows 10 主机上更新引导加载程序所需的步骤:使用 Windows 10 恢复 OpenSDA 开发板 | MCU on Eclipse 谢谢! BR 爱丽丝
View full article
Display not working on IMX 93 FRDM board Hi, I am using an i.MX 93 FRDM board with Linux version 6.6.36 (Scarthgap), the fsl-imx-wayland distribution, and the core-image-weston image. However, the display is not working, and the screen remains blank. The system detects both the display and the HDMI interface, but no output is shown on the screen. Could you please help me identify the possible cause of this issue and suggest steps to troubleshoot it?. Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi @Zhiming_Liu , One more observation, When I connected the device to my monitor, it worked as expected. However, after connecting it to my waveshare display and rebooting the device , it failed to work. Interestingly, when I reconnected it to the original monitor and rebooted the device, it worked again. Why this behaviour occurs?? With regards Ajil Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi all, The issue is solved.Changed the required display resolution in  /etc/xdg/weston/weston.ini The display is working fine. With regards  Ajil  Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi @ap3415  If the hardware connections are working properly, please use imx-image-core for testing. Best Regards, Zhiming Re: Display not working on IMX 93 FRDM board Hi @Zhiming_Liu , Thank you for the suggestion. However, my project requires core-image-weston, so I am testing with this image. Could you please suggest how I can troubleshoot the issue with core-image-weston or help identify any additional configuration required to make it work properly? With regards, Ajil
View full article
Request for Educational Access to FRDM-MCXN947 and FRDM-MCXN236 Thank you for the FRDM board promotion and for supporting the engineering community. I recently placed an order using the promotional offer and successfully received/ordered two FRDM boards. I noticed that the promotion for the FRDM-MCXN947 and FRDM-MCXN236 is no longer available. I am a student at VIT Chennai and actively work on embedded systems and IoT projects for learning and research. If possible, I would be very grateful if you could consider adding a FRDM-MCXN947 and FRDM-MCXN236 to my existing order, or provide an alternative way for students to obtain these boards for educational purposes. My order number is: [963355] Thank you for your time and for supporting student innovation. Kind regards, Adithya
View full article
申请获取 FRDM-MCXN947 和 FRDM-MCXN236 的教育访问权限 感谢您推广 FRDM 板并支持工程界。我最近利用促销优惠下了订单,并成功收到了/订购了两块FRDM板。 我注意到 FRDM-MCXN947 和 FRDM-MCXN236 的促销活动已经结束了。我是钦奈VIT大学的一名学生,积极参与嵌入式系统和物联网项目,用于学习和研究。 如果可能的话,我非常感谢您能考虑在我的现有订单中添加 FRDM-MCXN947 和 FRDM-MCXN236,或者为学生提供其他途径来获得这些电路板用于教育目的。 我的订单号是:[963355] 感谢您抽出时间并支持学生创新。 亲切的问候, 阿迪提亚
View full article
NXP 开发板 ARM Cortex-A53,FRDM-IMX8MPLUS 电源开关无法工作 你好 我购买了一块NXP板开发板,型号为FRDM-IMX8MPLUS,基于Arm Cortex-A53处理器。 但我发现滑动按钮无法打开电源开关,是主板故障还是开关故障?我已经更换了开关,但仍然无法工作。请问如何启用电源开关? NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP 开发板 ARM Cortex-A53,FRDM-IMX8MPLUS i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working 嗨@nalini FRDM 需要大于 12V 的输入电压;5V 充电器无法工作。您可以尝试使用其他支持PD协议的充电器。 此致, 志明 Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working 你好 我使用的是三星移动适配器,规格为 5V 3A。 Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working 嗨@nalini 你使用的电源功率是多少瓦? 此致, 志明 Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working 嗨朱明 使用 5V 移动电源适配器,板可以启动。但是,滑动电源开关无法关闭板。无论滑动电源开关处于开或关的任何位置,板都会保持通电状态。我更换了开关,但它仍然无法正常工作。
View full article
NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working Hi  I have purchased  a Nxp board NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS but i found that the power on swicth is not working by sliding the button, is it a defect in mother board or switch, i replaced  the switch, but still not working . Would u plz suggest me  how to enbale the power on switch NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working Hi @nalini  How many watts is the power supply you're using? Best Regards, Zhiming Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working Hi I am using samsung mobile adpoter having 5 v 3 A spec Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working Hi @nalini  The FRDM requires an input voltage greater than 12V; a 5V charger won't work. You can try another charger that supports PD. Best Regards, Zhiming Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working Hi Zhuming With 5 v mobile power adopter , the board is getting switched on. However , the slide power switch is not switching off the board. the board remain powered on at any position of slide power switch( either on or off position). i replaced the switch but still it is not functioning
View full article
NXP開発ボード ARM Cortex-A53、FRDM-IMX8MPLUS電源オンスイッチが動作しません こんにちは NXP開発ボード(ARM Cortex-A53、FRDM-IMX8MPLUSを購入しました しかし、スイッチをスライドさせてみると電源が動かなくなりました。マザーボードかスイッチの欠陥でしょうか?スイッチを交換しましたが、それでも動作しません。スイッチ NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUSNXP開発ボードのARM Cortex-A53、FRDM-IMX8MPLUS電源オンのエンバレーリング方法を教えていただけますか i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working こんにちは 私はSamsung モバイル Adpoterの5対3Aスペックを使っています Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working こんにちは、 @nalini さん。 FRDMには12V以上の入力電圧が必要です。5Vの充電器では動作しません。PDサポートの別の充電器を試してみるのもいいでしょう。 よろしくお願いします、 志明 Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working こんにちは、 @nalini さん。 お使いの電源ユニットの消費電力は何ワットですか? よろしくお願いします、 志明 Re: NXP Development Board ARM Cortex-A53, FRDM-IMX8MPLUS power on switch not working やあ、ジュミンさん 5Vのモバイル電源アダプターを使うと、基板がオンになっています。しかし、スライド電源スイッチは基板の電源を切っていません。基板はスライド電源スイッチのどの位置(オンまたはオフ)でも電源がオンのままです。スイッチを交換しましたが、それでも動作しません
View full article
FRDM-MCXN947およびFRDM-MCXN236への教育アクセスの要請 FRDMの役員昇格と、エンジニアリングコミュニティへのご支援に感謝いたします。先日、キャンペーンを利用して注文を行い、FRDM基板を2枚無事に受け取りました。 FRDM-MCXN947とFRDM-MCXN236のプロモーションが終了していることに気づきました。私はVITチェンナイ校の学生で、学習と研究のために組み込みシステムとIoTプロジェクトに積極的に取り組んでいます。 可能であれば、既存の注文にFRDM-MCXN947とFRDM-MCXN236を追加していただけると、教育目的でこれらのボードを取得する代替方法をご提案いただけると大変ありがたいです。 私の注文番号は[963355]です。 お時間をいただき、また学生のイノベーションを支援していただき、ありがとうございます。 敬具、 アディティヤ
View full article
IMX 93 FRDM 板显示屏不工作 你好, 我使用的是 i.MX 93 FRDM 板,Linux 版本为 6.6.36 (Scarthgap),fsl-imx-wayland 发行版,以及 core-image-weston 镜像。 但是,显示屏无法正常工作,屏幕一片空白。系统检测到了显示器和HDMI接口,但屏幕上没有显示任何输出。 请问您能否帮我找出这个问题的可能原因,并提供一些故障排除步骤? Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 嗨@Zhiming_Liu , 还有一点需要说明, 当我把设备连接到显示器上时,它工作正常。但是,将其连接到我的 Waveshare 显示器并重启设备后,它却无法工作。有趣的是,当我把它重新连接到原来的监测并重启设备后,它又能正常工作了。 为什么会出现这种行为? 关于 阿吉尔 Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 大家好, 问题已解决。已更改所需的显示分辨率。 /etc/xdg/weston/weston.ini 显示屏工作正常。 关于 阿吉尔 Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 嗨@Zhiming_Liu , 谢谢你的建议。但是我的项目需要 core-image-weston,所以我正在用这个镜像进行测试。 请问您能否建议我如何排查 core-image-weston 的问题,或者帮助我确定使其正常工作所需的任何其他配置? 此致敬礼, 阿吉尔 Re: Display not working on IMX 93 FRDM board 你好@ap3415 如果硬件连接正常,请使用 imx-image-core 进行测试。 此致, 志明
View full article
FRDM-KL25Z が OpenSDA Bootloader v1.09 で停止しています — LASTSTAT.TXT が「プログラミング中...」で停止します。 こんにちは、 私のFRDM-KL25ZはOpenSDAブートローダーv1.09で止まってしまっています(緑色のLEDが点滅し続けています)。 対応するファームウェア(MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA)をブートローダードライブにコピーすると: 1. LASTSTAT.TXT に「プログラミング中...」と表示され続ける。 2. アンマウントして(リセットを押し続けずに)電源を切り替えた後、ボードはアプリケーションに起動せず、すぐにBOOTLOADERモードに再起動します。 3. WindowsとLinuxの両方でテストしましたが、結果はまったく同じでした。 Bootloader v1.09を成功裏にこのファームウェアをフラッシュにコミットさせるにはどうすればいいですか?     よろしくお願いします! Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." はい、私も同じ問題に直面しています。lastat.txt がプログラミング状態のままです。 Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." 皆さん、こんにちは。 現在ブートローダーのバージョン1.10以前を使用している場合は、このアップデートを実行するためにWindows 7搭載PCを用意する必要があります。 お使いのボードにどのバージョンのブートローダーがプログラムされているかを確認するには、以下の手順に従ってください。 USBポートに接続する前に、RESETボタンを押し続け、ボードをブートローダーモードで起動してください。 SDA_INFO.HTM ファイルを開くと、ブートローダーのバージョン番号、および現在使用している OpenSDA ファームウェアの名前とバージョンが記載されています。もしお使いのボードがブートローダーバージョン1.11以上でない場合は、P&Eのウェブサイトから最新のOpenSDAファームウェアアプリをダウンロードし、対応するドキュメントの指示に従ってBOOTUPDATEAPP_PEmicro_v111を使ってブートローダーを更新してください。SDAアプリケーション。BOOTUPDATEを通じてブートローダーが更新されると、OpenSDAボードは最新のMSD/DEBUG統合OpenSDAファームウェア1.14以降にアップグレードできます。 詳細については、 PEmicroのウェブサイトをご覧ください。PEmicroは、組み込みシステム分野で40年以上にわたり革新を続けてきました。フラッシュプログラマ、クラウドベース、自動化、ギャングプログラマなど、幅広い製品を取り揃えています。 しかし、Windows 10マシンしかない場合は、この記事ではWindows 10ホストマシンでブートローダーを更新するために必要な手順を説明しています:Windows 10でOpenSDAボードを復元 |EclipseでのMCU よろしくお願いします。 BR アリス
View full article
FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." Hello, My FRDM-KL25Z is stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 (green LED blinks continuously).  When I copy the matching firmware (MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA) to the BOOTLOADER drive: 1. LASTSTAT.TXT displays "Programming..." indefinitely. 2. After unmounting and power-cycling (without holding Reset), the board does not boot into the application—it reboots straight back into BOOTLOADER mode. 3. Tested on both Windows and Linux with the exact same result. How can I get Bootloader v1.09 to successfully finalize and commit this firmware to flash?     Thanks! Kinetis L Series MCUs Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." yes, I am too facing same problem lastat.txt is stuck in programming state  Re: FRDM-KL25Z stuck in OpenSDA Bootloader v1.09 — LASTSTAT.TXT hangs on "Programming..." Hello all, If you are currently running Bootloader version 1.10 or earlier, you will need to find a Windows 7 PC to perform this update. Please follow these steps to find out what version of Bootloader your board is programmed with: Start your board in Bootloader mode by holding down the RESET button prior to plugging it into USB port. Open the SDA_INFO.HTM file, which will contain version numbers of Bootloader as well name and version of current OpenSDA firmware you are using. If your board is not running Bootloader version 1.11 or higher, please download the latest OpenSDA Firmware Apps from P&E website and follow instructions in corresponding documentation to update the Bootloader using the BOOTUPDATEAPP_PEmicro_v111.SDA application. Once the Bootloader is updated via BOOTUPDATEAPP, the OpenSDA board can then be upgraded to the latest combined MSD/DEBUG OpenSDA firmware 1.14 or greater. Details please refer to: PEmicro | 40+ years innovating in the embedded systems space. Flash Programmers, Cloud-based, Automated, Gang Programmers, and more...  But if you only have a Windows 10 machine available, this article describes the needed steps to update the bootloader with Windows 10 host machines: Recovering OpenSDA Boards with Windows 10 | MCU on Eclipse Thank you. BR Alice
View full article
IMX 93 FRDMボードでディスプレイが動作しない こんにちは、 私は i.MX 93 FRDMボードを使用し、Linuxバージョン6.6.36(Scarthgap)、fsl-imx-waylandディストリビューション、core-image-westonイメージを使用しています。 しかし、ディスプレイは動作せず、画面は真っ暗なままです。システムはディスプレイとHDMIインターフェースの両方を検出しますが、画面には出力が表示されません。 この問題の原因を特定し、トラブルシューティングの手順を教えていただけませんか? Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは@Zhiming_Liuさん もう一つ気づいたことがあります。 モニターに接続すると、期待通りに動作しました。しかし、Waveshareディスプレイに接続してデバイスを再起動した後、動作しなくなりました。興味深いことに、元のモニターに再接続してデバイスを再起動したら、再び正常に動作するようになった。 なぜこのような現象が起こるのでしょうか? に関して アジル Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは、皆さん。 問題は解決しました。必要な表示解像度を変更しました。 /etc/xdg/weston/weston.ini ディスプレイは正常に動作しています。 に関して アジル Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは@Zhiming_Liuさん ご提案ありがとうございます。しかし、私のプロジェクトではcore-image-westonが必要なので、この画像でテストしています。 core-image-westonの問題をどうやってトラブルシューティングできるか、または正常に動作させるために追加設定が必要なか教えていただけますか? よろしくお願いいたします。 アジル Re: Display not working on IMX 93 FRDM board こんにちは、 @ap3415さん ハードウェア接続が正常に機能している場合は、テストにimx-image-coreを使用してください。 よろしくお願いします、 志明
View full article
S32K388(4×Cortex-M7):在 AMP 模式下,3 个核心上运行 FreeRTOS 你好, 我正在使用 S32K388(4 个 Cortex-M7 内核,ASIL D 安全等级)进行开发,并且希望运行 四个核心中的三个运行 FreeRTOS(每个核心运行自己的 FreeRTOS 实例,AMP)。 模式)。到目前为止,我还没有找到关于此模式的完整参考资料。 由于我使用的是多核 FreeRTOS 配置,所以非常感谢您的指导。 我的问题: 1.AMP(每个核心一个 FreeRTOS 实例)是运行 FreeRTOS 的推荐方法吗? 在S32K388的3个核心上运行FreeRTOS?是否有恩智浦应用笔记/用户手册? 描述多核设置的指南,例如启动顺序和核心启动 (谁启动核心1/核心2/核心3以及如何启动),每个核心的VTOR/向量表,内存 每个核心的分区(TCM/RAM)、时钟和中断路由如何安排? 2. 是否有官方的示例项目(S32K388 或任何 S32K3 变体)? 在超过两个核心上运行FreeRTOS?哪里可以下载? 3. S32K3 推荐的核心间通信机制是什么? (IPCF 与共享内存 + 中断相比),是否有支持 FreeRTOS 的示例? 4. 对于此用例,S32 设计工作室中的项目应该如何组织? (单个多核项目与每个核心一个项目),以及如何调试所有项目 3个核心同时运行? Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode 嗨,丹尼尔, 非常感谢您的详细解释。我还有几个问题想请您解答。 1.如果使用 AMP 模式,每个核心都被视为一个单核 Free RTOS 项目,是这样吗? 2. 只有主核心需要配置 XRDC 吗?配置时需要注意什么? 3.如果每个核心的内存、向量表、堆栈的配置完全独立,我们是否需要评估多核心之间的依赖关系? 4. 如果我使用主核心启动其他两个从核心,启动多个从核心时是否有任何限制或必须遵循一定的顺序? Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode 你好@LeeKen , 不建议使用 AMP 或 SMP;具体选择取决于应用需求。您可以选择最适合应用程序的多核 FreeRTOS 方法。 对于 AMP,每个核心使用一个独立的 S32 Design Studio 项目,基于单核 FreeRTOS 示例。主核心应该配置 XRDC。内存、向量表、堆栈和应用程序部分必须在每个核心的链接器文件中进行划分。主核心可以启动其他核心,或者 sBAF 可以启用启动头/启动配置字中指定的核心。 IPCF 4.3.0包含一个使用 CM7_1 和 CM7_2 的 S32K388 AMP FreeRTOS 多核示例,可作为参考,引用。 IPCF是可选的,任何人都可以实现自己的解决方案。 一般来说,调试器提供多核调试支持。 此致, 丹尼尔 Re: S32K388 (4×Cortex-M7): Running FreeRTOS on 3 cores in AMP mode 你好@LeeKen , 1. 是的。 2. XRDC 是一个全局配置,通常只需要主核心配置一次,其他核心就可以访问受保护的资源。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14715/page/topics/extensible_resource_domain_controllerxrdc.html 3. 还需要评估系统级依赖关系。这些功能包括共享内存、IPCF 通道、共享外设、信号量、时钟、看门狗、RESET 处理、启动同步、低功耗模式等。 4. 这也是功能安全方面的考虑。辅助核心不应无限制地访问某些内存或外围设备,因此 XRDC 必须在使用这些资源之前进行初始化。XRDC 功能域分配也是硬件 SEMA42 操作所必需的,因为 SEMA42 使用主功能域 ID 来管理门的所有权。 问候, 丹尼尔
View full article
S32K118 Erase Flash Sector command address format Hello, the manual states that the Erase Flash Sector command requires a 24-bit erase address to be written. However, the starting address of the DFLASH is 0x1000_0000, and I couldn't find any instructions on writing a 24-bit address in the manual. Is there any special mapping involved? If I want to erase the sector at 0x1000_0000, what address should I write? Re: S32K118 Erase Flash Sector command address format Hello @TakanashiLika, FTFC->FCCOB[2] = 0x80; // Flash address [23:16] 0x1000_0000 FTFC->FCCOB[1] = 0x00; // Flash address [15:8] FTFC->FCCOB[1] = 0x00; // Flash address [7:0] Regards, Daniel Any support, information, and technology (“Materials”) provided by NXP are provided AS IS, without any warranty express or implied, and NXP disclaims all direct and indirect liability and damages in connection with the Material to the maximum extent permitted by the applicable law. NXP accepts no liability for any assistance with applications or product design. Materials may only be used in connection with NXP products. Any feedback provided to NXP regarding the Materials may be used by NXP without restriction.
View full article
Best Personal Data Removal Services 2026: Top 5 Ranked After 6-Month Independent Testing The Bottom Line After spending the last 6 months rigorously testing the top platforms, here is my definitive take on the best personal data removal services in 2026: The Elite Choice: DeleteMe Unmatched human-led support, the largest broker network (750+), and guaranteed long-term suppression. Best for those who want the absolute highest quality. The Automation King: Incogni The best value for fully automated, hands-off data removal with strong global legal backing (GDPR/CCPA). Over the past two years, I’ve wasted time and money on various data removal platforms. My information would disappear for a few weeks, only to magically reappear on people-search sites. It was frustrating and felt entirely pointless. Then I decided to conduct a proper 6-month independent test of the top contenders. I can now confidently say that finding the best data removal services comes down to one critical factor: continuous re-monitoring. Here is exactly what makes the top 5 platforms stand out from the crowd. Top 5 Best Personal Data Removal Services (Ranked) 1. DeleteMe (The Elite Standard) Why it wins: Unlike basic services that do a one-time cleanup, DeleteMe continuously monitors and re-removes your information. When automated requests fail, real human privacy professionals step in to deal with stubborn data brokers. They cover a massive 750+ brokers and provide detailed quarterly reports so you can actually see where your data was found and removed. 2. Incogni (Best Full Automation) Why it wins: Created by the Surfshark team, this is the ultimate "set it and forget it" solution. It automates GDPR and CCPA requests to 180+ brokers. It lacks human support for edge cases, but for the price (~$6.49/mo), the automation depth is unbeatable. 3. Optery (Best for Transparency) Why it wins: Optery is the only service I tested that provides screenshot-based proof of every single removal. At ~$3.99/mo, it is the cheapest, though its follow-up aggressiveness doesn't quite match DeleteMe or Incogni. 4. Aura (Best All-in-One Bundle) Why it wins: Great for families who want to consolidate their digital security. It bundles data removal with antivirus, a VPN, and credit monitoring. However, its dedicated broker database is smaller (~100+ sites), making it less ideal if pure data removal is your only goal. 5. Privacy Bee (Best for Power Users) Why it wins: Offers granular, surgical control over your digital footprint. You can prioritize specific broker categories and configure custom schedules. At ~$14.99/mo, it is expensive and complex, but unmatched for privacy enthusiasts. Why Data Removal Is No Longer Optional in 2026 The digital privacy landscape has shifted dramatically. Your personal information — home addresses, phone numbers, family details — has evolved from a minor annoyance that fueled spam mail into critical infrastructure for AI-powered fraud. A decade ago, the worst a data broker could do was sell your profile to a telemarketer. Today, that same biographical dataset becomes a blueprint for voice cloning and deepfake identity theft. In 2026, finding the best personal data removal services is a direct prerequisite for personal security, not just a preference. The Data Resurgence Cycle: Why One-Time Opt-Outs Fail The most dangerous misconception in digital privacy is that submitting one opt-out request solves the problem permanently. It doesn't. Data broker platforms are specifically engineered to continuously re-scrape public records. Even after a successful removal, their automated crawlers frequently pull your data back within 60 to 90 days. We call this pattern the Data Resurgence Cycle, and it's the exact reason why top-tier data removal platforms focus on ongoing automated monitoring rather than one-time sweeps. Continuous suppression is the only defense that actually holds. Frequently Asked Questions (Based on Real-World Testing) Do data removal services actually work? Yes, but only if they include continuous re-monitoring. Data brokers re-scrape public records every 60 to 90 days (the Data Resurgence Cycle). One-time cleanup requests are completely ineffective. Services like DeleteMe and Incogni automate the entire ongoing suppression cycle, which my 6-month test confirmed actually works. How much does a data removal service cost? Premium services typically range from $3.99 to $14.99 per month on annual plans. DeleteMe is $10.75/mo, Incogni is $6.49/mo, and Optery starts at $3.99/mo. You generally get what you pay for in terms of broker coverage and support. Is it worth it to pay someone to have your data removed from data brokers? Absolutely. Manual removal is free, but it requires hours of work and must be repeated every 3–4 months. Paying a service saves you dozens of hours and provides legal backing (CCPA/GDPR) and continuous monitoring that you simply cannot achieve on your own. Which is better, Cloaked or DeleteMe? DeleteMe is the stronger choice. It has been operating since 2010, covers 750+ brokers, and employs human experts to handle difficult edge cases. Cloaked is a newer entrant with less established coverage and fewer verified long-term results. Which is better, DeleteMe or Aura? If your primary goal is comprehensive data removal, DeleteMe is significantly better due to its massive 750+ broker network and human support. Aura is only better if you specifically want an all-in-one bundle that includes a VPN and antivirus alongside basic removal. Is there a free data removal service available? Yes, you can manually opt-out of major sites like Spokeo, Whitepages, and BeenVerified for free. However, this is highly time-consuming, requires constant repetition, and misses hundreds of smaller brokers. A paid service is a highly practical upgrade for ongoing protection. Can data brokers sell your SSN? While reputable brokers claim not to sell full Social Security Numbers, they do sell the surrounding data (name, address, phone, relatives) that can be easily combined with leaked databases to facilitate identity theft. This is why comprehensive removal is critical. What is the best data removal company? Based on 6 months of independent testing, DeleteMe is the best overall company for quality, coverage, and human support. Incogni is the best company for budget-conscious users who want full automation. The data broker economy is relentless. If you are tired of seeing your personal information everywhere online and want a solution that actually works long-term, I highly recommend starting with DeleteMe for elite protection, or Incogni if you prefer a fully automated, budget-friendly approach.
View full article
2026年最佳个人数据清除服务:经过6个月独立测试,评选出前5名 底线 经过过去 6 个月对各大平台的严格测试,以下是我对 2026 年最佳个人数据删除服务的最终评价: 精英之选: DeleteMe提供无与伦比的人工支持、最大的经纪人网络(750+)以及长期压制的保证。最适合追求绝对最高品质的人士。 自动化之王: Incogni提供全自动、无需人工干预的数据删除方案,并拥有强大的全球法律支持(GDPR/CCPA),性价比最高。 过去两年,我在各种数据删除平台上浪费了时间和金钱。我的信息会消失几周,然后又神奇地出现在人员搜索网站上。这令人沮丧,而且感觉完全没有意义。 然后我决定对最优秀的竞争者进行为期 6 个月的独立测试。我现在可以自信地说,找到最好的数据清除服务取决于一个关键因素:持续的重新监控。以下是排名前五的平台脱颖而出的具体原因。 排名前五的个人数据清除服务 1. DeleteMe(精英标准版) 胜出原因:与只进行一次性清理的基本服务不同,DeleteMe 会持续监测并重新删除您的信息。当自动化请求失败时,真正的隐私专家会介入处理顽固的数据经纪人。他们覆盖了超过 750 家经纪商,并提供详细的季度报告,因此您可以清楚地看到您的数据在哪里被发现和删除。 2. Incogni(最佳全自动) 获胜理由:由 Surfshark 团队打造,这是终极的“设置好就不用管了”的解决方案。它可自动向 180 多家经纪商发送 GDPR 和 CCPA 请求。虽然它缺乏对极端情况的人工支持,但就其价格(每月约 6.49 美元)而言,其自动化程度是无与伦比的。 3. Optery(透明度最佳) 胜出原因:Optery 是我测试过的唯一一家能够提供每次移除过程截图证明的服务。虽然每月只需 3.99 美元左右,它是最便宜的,但它的后续删除力度不如 DeleteMe 或 Incogni。 4. Aura(最佳全能套装) 获胜理由:非常适合想要整合数字网络安全的家庭。它将数据清除与防病毒、VPN 和信用监控捆绑在一起。然而,它的专用的经纪商数据库较小(约 100 多个站点),因此如果您的唯一目标是纯粹的数据删除,则它不太理想。 5. Privacy Bee(高级用户最佳选择) 胜出原因:可对您的数字足迹进行精细、精准的控制。您可以优先处理特定经纪人类别,并配置自定义日程安排。虽然每月费用约为 14.99 美元,价格昂贵且操作复杂,但对于注重隐私的用户来说,它是无与伦比的。 为什么到2026年数据删除不再是可选的? 数字隐私格局已发生巨大变化。您的个人信息——家庭住址、电话号码、家庭成员信息——已经从助长垃圾邮件的轻微烦恼演变为人工智能驱动的欺诈的关键基础设施。十年前,数据经纪人最多只能把你的我的卖给电话推销员。如今,同样的个人信息数据集却成了语音克隆和深度伪造身份盗窃的蓝图。到 2026 年,找到最好的个人数据删除服务是个人网络安全的直接前提,而不仅仅是一种选择。 数据复兴周期:一次性选择退出为何会失败 数字隐私方面最危险的误解是,提交一次退出请求就能永久解决问题。并非如此。数据经纪平台经过专门设计,可以不断地重新抓取公共记录。即使成功删除,他们的自动爬虫程序也经常会在 60 到 90 天内重新拉取您的数据。我们将这种模式称为数据复苏周期,而这正是顶级数据清除平台专注于持续自动监控而不是一次性清理的原因。持续压制是唯一真正有效的防御手段。 常见问题解答(基于实际测试) 数据删除服务真的有效吗? 是的,但前提是它们包含持续的再监测。数据经纪商每隔 60 到 90 天重新抓取公共记录(数据复苏周期)。一次性清理请求完全无效。DeleteMe 和 Incogni 等服务可以自动执行整个持续的屏蔽周期,我经过 6 个月的测试证实,这些服务确实有效。 数据清除服务费用是多少? 高级服务按年付费的价格通常为每月 3.99 美元至 14.99 美元。DeleteMe 的价格是每月 10.75 美元。Incogni 的价格为每月 6.49 美元,Optery 的起价为每月 3.99 美元。一般来说,经纪人的服务范围和支持与你的付费程度成正比。 花钱请人从数据经纪商那里删除你的数据值得吗? 绝对地。人工清除是免费的,但需要花费数小时,并且必须每 3-4 个月重复一次。付费服务可以为您节省数十小时,并提供法律支持(CCPA/GDPR)和持续监控,这些都是您自己无法实现的。 Cloaked 和 DeleteMe 哪个更好? DeleteMe 是更好的选择。该公司自 2010 年开始运营,覆盖 750 多家经纪商,并聘请专家处理棘手的极端案例。Cloaked 是一个较新的竞争者,其覆盖范围较小,且经过验证的长期结果也较少。 DeleteMe 和 Aura 哪个更好? 如果你的主要目标是彻底删除数据,那么 DeleteMe 凭借其庞大的 750 多个代理商网络和人工支持,无疑是更好的选择。如果您特别想要一个包含 VPN 和杀毒软件以及基本清除功能的全功能套装,那么 Aura 才是更好的选择。 是否有免费的数据清除服务? 是的,您可以手动免费选择退出 Spokeo、Whitepages 和 BeenVerified 等主要网站。然而,这非常耗时,需要不断重复,而且会遗漏数百家小型经纪商。付费服务是持续保护的一种非常实用的升级方式。 数据经纪商可以出售你的社会安全号码吗? 虽然信誉良好的经纪人声称不出售完整的社会安全号码,但他们确实出售周围的数据(姓名、地址、电话、亲属),这些数据很容易与泄露的数据库结合起来,从而导致身份盗窃。因此,彻底清除病菌至关重要。 哪家数据清除公司最好? 经过 6 个月的独立测试,DeleteMe 在质量、覆盖范围和人工支持方面都是综合表现最佳的公司。对于预算有限且希望实现完全自动化的用户来说,Incogni 是最佳选择。 数据经纪商的经济活动永无止境。如果您厌倦了在网络上到处看到自己的个人信息,并且想要一个真正有效的长期解决方案,我强烈建议您从 DeleteMe 开始,以获得顶级保护;如果您更喜欢全自动、经济实惠的方法,则可以选择 Incogni。
View full article