期望结果
我需要一个受支持的步骤或修正后的更新包,以便使 CodeWarrior ARMv8 11.5.0 能够成功更新到 11.5.12。包括 QCVS 和场景工具,在此 Windows 11 系统上。
背景
从 2020 年到 2024 年,我已在多个 Windows 系统上成功安装和更新了此 CodeWarrior 版本,使用的更新程序相同。
我现在发现以下情况会出现可重复的故障:
Windows 11 专业版
版本 25H2
操作系统版本 26200.9168
Windows 功能体验包 1000.26100.344.0
我至少重复进行了四次安装/更新测试。我两种方法都试过了:
在线更新网站:
http://cache.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/ARMV8_11_5_0/Windows
- 离线更新存档:
com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip
每次失败的原因几乎都相同。
最近一次测试是在一个干净的、沙盒化的 Windows 11 虚拟机中进行的。CodeWarrior 是从以下位置全新安装的:
CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe
基础安装程序 SHA256:
ea32f78530f38ec33dcfd128e64e5dbdde34803d0f49ded8778369ef146e5e66
离线更新 SHA256:
212ca00092174bd98fe407572aa7b7eeb7bb1918a82fbf08c22578f687d5e418
相关 NXP 社区帖子:
1. CodeWarrior 适用于 LA1224
该用户使用相同的基础安装程序,在全新的 Windows 沙盒安装中重现了基本相同的故障。使用 FreescaleProcessCheck 将 fsl_gdb 从 13.0.0 更新到 14.0.0 时,如果设置了“param_not_set”,也会出现同样的故障。
https://community.nxp.com/t5/Layerscape/CodeWarrior-for-LA1224/td-p/2096289
2. 在我的定制 LX2080 板上使用 USB CodeWarrior Tap 调试时出现了一些问题
NXP 技术支持建议使用相同的 11.5.12 版本。更新存档,操作步骤与帮助 -> 安装新软件 -> 添加 -> 存档相同。
https://community.nxp.com/t5/CodeWarrior-for-QorIQ/some-problems-when-use-usb-codewarrior-tap-debug-...
重现错误步骤
1. 从干净的 Windows 11 专业版 25H2 虚拟机开始。
2. 安装:
CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe
安装成功完成。
3. 启动 CodeWarrior。
4. 选择:
帮助 -> 安装新软件 -> 添加 -> 归档
5. 选择:
com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip
6. 全选,然后单击“下一步”。
7. “安装详情”页面报告说,已安装的元器件将会更新。
8. 接受许可协议并选择“完成”。
9. 安装失败,并显示以下错误信息:
安装项目时发生错误
会话上下文为:(profile=epp.package.cpp,phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=[R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb13.0.0.202003111126 --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb14.0.0.202204131357,操作=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)。
NLS 缺少消息:参数未设置,位于:com.freescale.updater.customactions.Messages
来自此次干净复现的相关文件:
- 202608201229_DiagnosticInfo.zip
- Error_Log.txt
- 配置.txt
- Image-1_Problem_Occured.png
- Image-2_Problem_Occured-Details.png
指导
从日志中得出的最重要观察结果是:
- Error_Log.txt 显示在全新基础安装开始后不久(11.5.12 版本之前),Eclipse p2 元数据出现错误。更新尝试:
“unit”中缺少必需属性:id
- 全新安装还包含对 NXP 构建系统路径的引用,例如:
C:/w/NCProd/NC_ARMv8/Layout/...
其次是:
URI 不是层级式的
- 更新失败的具体原因是替换以下内容:
com.freescale.core.debugger.fsl_gdb
13.0.0.202003111126
和
14.0.0.202204131357
- 更新失败后,Configuration.txt 显示部分/混合更新状态:fsl_gdb 功能为 14.0.0.202204131357,而实际的 fsl_gdb 插件仍为 13.0.0.202003111126。
- 安装中存在 org.eclipse.emf.edapt.history 1.4.0.201902190757,尽管类似的 NXP 社区报告显示 p2 依赖项错误,声称找不到该捆绑包。
这似乎是 CodeWarrior/Eclipse p2 更新时出现的可复现问题,而不是基础安装失败的问题。
我在一台干净的 Windows 10 专业版 22H2 x64 虚拟机中执行了相同的 CodeWarrior 安装和升级过程。
Windows 10:
版本 22H2
操作系统版本 19045.2965
基础安装程序:
CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe
SHA256:
ea32f78530f38ec33dcfd128e64e5dbdde34803d0f49ded8778369ef146e5e66
离线更新:
com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip
SHA256:
212ca00092174bd98fe407572aa7b7eeb7bb1918a82fbf08c22578f687d5e418
CodeWarrior 11.5.0 基础安装已成功完成。然后我应用了 11.5.12 版本。使用与我原帖中描述的相同步骤进行离线更新:
帮助 > 安装新软件 > 添加 > 归档 > 全选 > 安装
Windows 10 系统更新已成功完成。
更新后:
CodeWarrior 版本:11.5.12
版本 ID:221209
QCVS:4.24.0.0001-20221019
fsl_gdb:14.0.0.202204131357
这是同一个安装程序和同一个更新存档,但在 Windows 11 专业版 25H2,内部版本 26200.9168 上反复失败。在 fsl_gdb 13.0.0 期间-> 14.0.0 版本更新,包含:
FreescaleProcessCheck
NLS 缺少消息:param_not_set
我附上了 Windows 10 配置、错误日志和 CodeWarrior 相关信息的截图,作为成功案例的对比。
这强烈表明该故障与 Windows 11 25H2 兼容性有关。
你好@Bio_TICFSL ,
感谢你的回复。 按照您的指示,我在 NXP 工单系统中创建了案例 01000640。
你好,
鉴于此对比证据的充分性,请执行以下操作:
在我们的系统中创建一个案例 com.freescale.updater.customactions 中的 FreescaleProcessCheck 自定义操作需要检查该软件包是否与 Windows 11 25H2 兼容。日志中出现的URI is not hierarchical错误”强烈暗示在新操作系统下运行时,自定义操作的 Java 代码中存在路径解析问题。
请求提供已打补丁的更新包或变通方案——具体来说,询问是否可以提供一个绕过 FreescaleProcessCheck 步骤的 fsl_gdb 14.0.0 插件版本。
确认 Windows 11 25H2 支持状态 — 官方发行说明仅验证到 Windows 11 22H2。NXP 工程部门应正式确认是否支持 25H2 版本,或者提供修复时间表。
临时解决方案——如果客户现在需要一个可用的环境,经确认,Windows 10 专业版 22H2 可以使用完全相同的文件。Windows 10 虚拟机是一个可行的过渡解决方案。
此致