2389554_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2389554_zh-CN

2389554_zh-CN

S32K3 低功耗唤醒问题

最近在调试S32K314低功耗唤醒的时候,发现进入休眠后无法唤醒,使用的是外部唤醒,

Joker_Y_0-1782982764448.pngJoker_Y_0-1782982764448.png


在正常的时候外部动作该DI,是有反应的,但是一旦进入休眠后,就没有任何反应了

Joker_Y_1-1782982873373.pngJoker_Y_1-1782982873373.png

附件是代码工程请问是什么原因造成,应该怎么解决?

Re: S32K3 低功耗唤醒问题

Hi,Julián

采纳了你的建议后,发现可以唤醒,是不是就可以说明真的进入了进入Standby模式。

另外想请教一下,进入Standby模式后IO口状态是否维持之前的状态?

还有一个问题,我们电路设计上有一个硬件看门狗需要MCU定时喂狗,低功耗下如何处理?

谢谢,

Joker_Y

Re: S32K3 低功耗唤醒问题

@Joker_Y

你分享的项目看起来规模相当大。我还没有全部检查一遍,但我可以看到你没有启用相应的唤醒源。您有以下这行代码被注释掉了:

Wkpu_Ip_EnableInterrupt(0,Wkpu_Ip_ChannelConfig_PB[0].hwChannel);

另外,在进入待机状态之前,使用 Clock_Ip_Init() API 将主时钟更改为 FIRC。

您可以参考低功耗示例;它展示了如何更改时钟配置以及如何启用 WKPU 通道。

此致,
朱利安

Re: S32K3 低功耗唤醒问题

@Joker_Y

1.您可以通过查看 MC_ME.MODE_STAT[PREV_MODE] 来检查您是否处于待机状态。它会显示之前的模式是RESET(任何RESET)还是待机。

您还可以测量MCU的电流消耗。典型的待机值在S32K3XX 的数据手册第 6.7 章(电源电流)中进行了描述。

2. 所有引脚在待机模式下将保持其在运行模式下的最后设置状态。但是,默认情况下,复位事件发生后,所有引脚都会恢复到其默认状态。您可以启用引脚保持功能,确保引脚从唤醒状态恢复到用户再次初始化状态。

请参阅 S32K3XX 参考手册 中的 41.12 垫片保存 。

3. 我想这取决于设计和应用。我认为,你可以将看门狗设置为睡眠状态(如果看门狗支持的话),或者持续唤醒 S32K3(通过 RTC 或任何其他唤醒方式),维护看门狗,然后恢复低功耗状态。

此致,
朱利安

Re: S32K3 低功耗唤醒问题

好的,谢谢,我尝试一下

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-07-2026 02:27 AM
更新人: