2388166_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2388166_zh-CN

2388166_zh-CN

[S32K388] SPD 1.0.6 软件包缺少完整的测试示例 - 请求提供寄存器级参考 C
您好,NXP支持团队,
 
我下载了“S32K3 功能安全外设驱动程序 1.0.6 版”。
 
将 SPD_example_S32K388_M7_0_0 项目安装并导入到 S32 Design Studio 后,我发现 main.c 文件基本上是空的。
 
**我的环境: ** - S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 - SPD 版本:1.0.6 (SW32K3_SPD_1.0.6_D2512_DesignStudio_updatesite_updated.zip) -目标平台:S32K388 M7_0
 
**我的预期**
请提供以下方面的完整注册级别示例:
所有存储器(闪存、SRAM、TCM)均采用ECC纠错机制-
故障收集和控制单元(FCCU) -
STCU2(带 LBIST/MBIST 的自检控制单元 2) -
EIM(错误注入模块) -
ERM(错误报告模块) -
CMU(时钟监测单元
锁步内核 -
SWT(软件看门狗)
 
发送至 [[email protected]]

或者提供下载链接。

谢谢!
 
顺祝商祺!
Re: [S32K388] SPD 1.0.6 Package Missing Complete Test Examples - Request for Register-Level Referenc

@xlele

Copilot 说:SPD 提供了一个完整的演示项目,但它仅适用于 EB Tresos,而不适用于 S32DS IDE。
演示版以独立组网 (SA) .exe 文件形式分发。版本。

danielmartynek_0-1782819658938.png


以下是 S32DS IDE 的一个非官方 SPD 示例。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-BIST-eMCEM-SPD106-v2-0-S32DS365-RTD...


这里有一个裸机 EIM、ERM 的例子:

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-EIM-ERM-DTCM-SRAM-Baremetal-v3-0-S3...


CMU_FC 示例:

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-MCAL-MCU-ClockMonitor-v1-0-S32DS36-...


RTD 中默认提供 SWT 示例。


顺祝商祺!

丹尼尔






タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: