2388166_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2388166_ja-JP

2388166_ja-JP

[S32K388]SPD 1.0.6 パッケージに完全なテスト例が欠けている - レジスタレベルの参照Cのリクエスト
NXPサポートチームの皆さん、こんにちは。
 
「S32K3 バージョン1.0.6のセーフティ・ペリフェラル・ドライバ」をダウンロードしました。
 
SPD_example_S32K388_M7_0_0プロジェクトをインストールしてS32 Design Studioにインポートしたところ、main.cはほぼ空であることに気づきました
 
**私の環境:** - S32 Design Studio for S32 プラットフォーム 3.5 - SPD バージョン:1.0.6(SW32K3_SPD_1.0.6_D2512_DesignStudio_updatesite_updated.zip) - ターゲット:S32K388 M7_0
 
**私が期待していたこと**
以下のレジスタレベルの完全な例をお送りください。
すべてのメモリ(フラッシュ、SRAM、TCM)にECCを適用-
FCCU(故障収集・制御装置) -
STCU2 (LBIST/MBIST を備えたセルフテスト コントロール ユニット 2) -
EIM(エラー注入モジュール) -
ERM(エラー報告モジュール) -
CMU(クロックモニタユニット) -
ロックステップコア-
SWT(ソフトウェア監視)
 
[[email protected]]宛てに送信してください。

または、ダウンロードリンクを提供してください。

よろしくお願いします。
 
よろしくお願いいたします。
Re: [S32K388] SPD 1.0.6 Package Missing Complete Test Examples - Request for Register-Level Referenc

こんにちは、 @xlele さん

Copilotさんによると:SPDは完全なデモプロジェクトを提供していますが、EB Tresosのみで利用可能で、S32DS IDEsには対応していません。
デモはスタンドアロンの.exeファイルとして配布されています。バージョン。

danielmartynek_0-1782819658938.pngdanielmartynek_0-1782819658938.png


こちらはS32DS IDEの非公式SPD例です。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-BIST-eMCEM-SPD106-v2-0-S32DS365-RTD...


ベアメタルEIM、ERMの例を1つ挙げます。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-EIM-ERM-DTCM-SRAM-Baremetal-v3-0-S3...


CMU_FCの例を1つ挙げます。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-MCAL-MCU-ClockMonitor-v1-0-S32DS36-...


SWTの例はRTDでデフォルトで見つけることができます。


よろしくお願いいたします。

ダニエル






タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-01-2026 02:29 AM
更新者: