2385555_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2385555_zh-CN

2385555_zh-CN

在NXPS32k144上刷写代码时遇到问题

主题:S32K144 EVB - 在 S32 Design Studio 3.5 中调试时出现 PEmicro 连接助手错误

您好,NXP支持团队,

我在使用 S32 Design Studio 3.5 在 S32K144 评估板上调试应用程序时遇到了问题。

环境:

  • 板:S32K144 EVB(如有需要,请更新准确的主板零件编号)

  • IDE:S32 设计工作室 3.5

  • 调试探针:板载 OpenSDA (PEmicro)

  • 操作系统:Windows(请注明版本)

  • 连接类型:OpenSDA USB

问题描述:
当我启动调试会话时,PEmicro 连接助手会显示以下消息:

“连接到启动配置对话框中指定的接口硬件或目标时发生错误。”

连接助手正确检测到了 OpenSDA 探针:

  • USB1 上的 OpenSDA

  • 名称 = FDC46E50

但是,调试器无法与目标MCU建立通信。

观察结果:

  1. PC 已成功检测到 OpenSDA。

  2. 电路板电源指示灯亮起。

  3. 该问题发生在调试启动期间。

  4. 我已经尝试过了:

    • 调试前按下 RESET 按钮。

    • 断开并重新连接 USB 接口。

    • 换一根USB数据线。

    • 使用另一台笔记本电脑/台式机。

    • 重新启动 S32 设计工作室。

  5. 同样的问题依然存在。

申请信息:
该应用程序基于:

  • 通过引脚工具生成引脚配置。

  • SDK 驱动程序(PINS_DRV)。

  • 后雨刮器控制函数生成的模型代码。

在 main() 函数中执行的示例代码:

  • PINS_DRV_Init()

  • 后雨刮器控制_Fn_初始化()

  • 后雨刮器控制_Fn_step()

问题:

  1. 什么原因会导致在目标通信失败的情况下检测到 OpenSDA?

  2. S32DS 3.5 与当前的 OpenSDA 固件之间是否存在已知问题?

  3. OpenSDA固件是否需要更新或重新刷写?

  4. 对于 S32K144,是否有推荐的批量擦除或“RESET 连接”步骤?

  5. S32K144 EVB 上是否有任何跳线设置需要检查以进行调试?

  6. 错误的引脚复用设置是否会在编程后干扰SWD通信?

随附的:

Shubham3_0-1782286475931.pngShubham3_0-1782286475931.png


  • PEmicro 连接助手错误对话框的屏幕截图。

非常感谢您能提供任何关于解决此问题的指导。

谢谢!

Re: Issue facing during flashing code on NXPS32k144

你好@Shubham3

在编写此应用程序/示例程序之前,是否已正确调试板?

请检查您的应用程序是否在引脚工具/端口寄存器中重新配置了 PTA4、PTC4 或 PTA5。这些引脚与 S32K144 上的 SWD/RESET 有关。

如果答案是肯定的,这确实会阻止调试器随后附加。NXP社区已经报道过类似案例。请参考以下帖子,了解可能的恢复方法和更多背景信息:

设备处于安全状态,擦除后将变为不安全状态 - NXP 社区

已解决:S32K144 - PORTA PIN5 CFG 与 RESET 信号冲突 - NXP 社区

已解决:无法将 PEmicro 调试器与 S32K118EVB2-Q048 配合使用 - NXP 社区

顺祝商祺!

帕维尔

Re: Issue facing during flashing code on NXPS32k144

按照示例代码刷写以下代码后出现问题。

使用 ADC PAL 进行一系列软件和硬件触发的转换组。在 LPUART 上显示每次转换组执行的平均值。
示例文档可在 S32 SDK 文档的“示例和演示”部分找到。(/doc/Start_Here.html)

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-25-2026 02:30 AM
更新者: