NXPサポートチームの皆様、こんにちは。
当社は、S32K312 マイクロコントローラを使用した新しい大規模プロジェクトを開始しており、現在は S32K312 開発ボードを使用した初期のボード立ち上げ段階にあります。
最初の目標は、基本的な SPI 通信の例を実装してハードウェアを検証することです。開発環境のインストールが完了し、プロジェクトが正常に作成されました。
しかし、構成ツールに問題が発生しています。
以前、私たちのプロジェクトの.mex構成ファイルが S32 構成ツールで正しく開かれました。さて、同じ.mexファイルが開かなくなり、SPI 初期化に必要なピン、クロック、ペリフェラルを構成できなくなります。
すでに S32 Design Studio をアンインストールして再インストールしてみましたが、問題は依然として解決しません。
以下の点についてご指導いただければ幸いです。
.mex がファイルが突然開かなくなる
再インストール後のツール/SDK/RTDバージョンの不一致が原因である可能性があります
S32K312開発ボードで基本的なSPIの立ち上げを進めるための推奨アプローチ
開発環境の詳細
MCU: S32K312
ボード: S32K312 開発ボード
IDE: S32 プラットフォーム用 S32 Design Studio v3.5 (ビルド 240130、アップデート 10)
S32 構成ツール: v1.7.8 (ビルド 202405220948)
RTD パッケージ: S32K3 RTD v3.0.0 + パッチ P01
使用したSDK : PlatformSDK_S32K3 v3.0.0
コア: S32K312_M7
OS : Windows 11
ご協力ありがとうございます。
ありがとう、よろしく。
アビシェク・ハッテ
ファームウェアエンジニア
ジョン
こんにちは@abhi_hatte
RGB LED をテストするには、 「汎用 S32K312MINI-EVB 評価ボードの使用開始」に含まれているビデオを参照することをお勧めします。このビデオでは、簡単な LED 点滅の例を構成およびプログラムする方法を段階的に説明します。示されている手順は、ボード上の他の LED にも適用されます。
S32K312EVB‑Q172 を使用している場合は、MINI‑EVB と比較してハードウェアに違いがあるため、ボードの回路図または評価ボードのハードウェア ユーザー マニュアルを参照してください。
SPI 通信のサンプル コードについては、サンプル実装が共有されている次のコミュニティ スレッドを参照してください。
こんにちは@VaneB 、
現在、S32 Design Studio を使用して S32K312 開発ボードの立ち上げに取り組んでいます。
次の順序で基本的なハードウェア機能を検証するためのガイダンス、サンプル プロジェクト、またはドキュメントが必要です。
1. RGB LEDテスト
2. SPIインターフェースの検証
こんにちは@abhi_hatte
フィードバックありがとうございます。問題が解決したと聞いて嬉しく思います。
こんにちは@VaneB 、
ご提案ありがとうございます。
S32 Design Studioを閉じて、 .metadataを削除したときに更新したいと思います。ワークスペースからRemoteSystemsTempFilesフォルダーを削除します。S32DS を再起動すると、プロジェクトが正しく開き、問題は解決されたようです。
ありがとう、よろしく。
アビシェク・ハッテ
こんにちは@abhi_hatte
問題を解決するために、次の手順を試していただけますか?
デフォルトのインストール パスでは、s32ds.ini ファイルは次の場所にあります: C:\NXP\S32DS.3.5\eclipse\
このファイルで、パラメータDcom.nxp.swtools.codegenscript.timeoutを更新してください。デフォルト値は 60000 ですが、PC のパフォーマンスによっては、この値を増やすとコード生成中のタイムアウトを防ぐのに役立ちます。
同じ s32ds.ini ファイルで、メモリ割り当て行 (例: Xms256m ) を探します。この値は、Eclipse でサポートされる最大値(約 8 GB (8194m))まで増やすことができます。
最後に、可能であれば.mexを共有してくださいファイルがあれば、私の側で動作を再現して、問題が環境、プロジェクト構成、または別の原因に関連しているかどうかを判断するのに役立ちます。
BR、ヴェインB
こんにちは、
元の投稿で書き損じた詳細をもう 1 つ追加したいと思います。
.mexファイルを開こうとすると構成ファイルの場合、S32 構成ツールは次のメッセージを含む進行状況ダイアログを表示します。
「SPI_TEST.mex構成を開く」
このポップアップが表示されますが、その後は何も起こらず、.mexファイルが開かず、構成を表示または編集できません。
参考までに進行状況ウィンドウのスクリーンショットを添付します。