2301608_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2301608_zh-CN

2301608_zh-CN

哪个版本的32DS+RTD适合S32K311芯片开发

我现在用的S32DS是V3.6.5版本,rtd是6.0.0,里面只有少量SDK的示例,我想找一个完整的S32K311芯片的SDK开发包用于如下外设的开发:CAN,LIN,ADC,DAC,睡眠唤醒,Timer,PWM等。请问我应该下载哪个版本的S32DS和RTD。

Re: 哪个版本的32DS+RTD适合S32K311芯片开发

嗨,@DonnaZhang、

RTD 包中附带的示例是大多数(如果不是全部)可用示例。大多数 RTD 示例项目仅提供有限的衍生品,主要是评估板 (EVB),因此也适用于少数支持的衍生品;这导致大多数示例可用于:S32K344、S32K358、S32K388、S32K389 和 S32K396。

RTD 封装已经提供了 C AN 、 LIN 、 ADC 、 定时器 和 PWM 的示例。

至于低功耗示例,你可以直接参考以下社区帖子:S32K3 低功耗管理 AN 和演示 & [RTD600 MCAL & IP] S32K3 低功耗管理 AN 和演示。

关于 S32K311 示例,您可以在我们的公共社区中搜索,因为恩智浦工程师或其他客户已经添加了一些示例:

最后,如果你发现了一个为不同衍生产品开发的有用示例,你仍然可以使用相同的源代码(只要功能相同),并导入配置。

最可行的办法是使用相应的 MCU 生成一个新的 S32DS 项目,然后从现有项目中复制应用程序源文件以及对项目属性进行的任何自定义。如果使用 S32 配置工具设置引脚、时钟和外设,则可将这些设置导入新系统。

如果您在创建、移植或导入任何示例项目时遇到任何问题,可以在社区中发布您的问题,或创建支持票据,指定的工程师会帮助您解决。

致以最诚挚的问候,
Julián

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-07-2026 02:35 AM
更新者: