2023008_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2023008_ja-JP

2023008_ja-JP

S32k1xxドライバー宣言の問題
 

こんにちはNXPチーム、

現在、S32DS 3.5を使用しており、サンプルS32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.1からS32K118用のプロジェクトを作成しました。このプロジェクトは、freertos_S32K118 デモ アプリに基づいています。

Pohsuan_3-1736231844425.png

構成ツールを使用して LPUART ドライバーを追加しましたが、添付の画像に示すように、宣言の問題が発生しました。

Pohsuan_0-1736231484986.png

Pohsuan_1-1736231618743.png
Pohsuan_2-1736231664990.png

この問題を解決する方法についてアドバイスをいただけますか?

ご回答をよろしくお願い申し上げます。


Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

A1. はい。Uart_Example_S32K118/説明に従ってください.txt
現在のプロジェクトを右クリックし、[S32 Configuration Tool]をクリックして[Open Peripherals]を選択します。
エラーや警告メッセージに注意してください。設定された値が無効な場合は、ユーザーに表示されます。
必要な変更(ある場合)を行い、「コードの更新」をクリックします。

A2. はい。オフラインインストールしてくださいSW32K1_S32M24x_FreeRTOS_10_5_1_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2308.zip

S32K1 リファレンスソフトウェア - > Automotive SW - S32K1 - FreeRTOS - > 10.5.1_2.0.0 S32K1 FreeRTOS 10.5.1 version 2.0.0

Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

ハローロビン

私はガイド HOWTOに従いました:S32DS v3.5にS32K1 RTD 2.0.0をオフラインインストールして、RTD 2.0.0 for S32K118をインストールします。

インストールが完了した後、 Uart_Example_S32K118を使用して新しいプロジェクトを作成しようとしました。しかし、プロジェクトのビルドが失敗し、添付の図に示すエラーが発生しました。

以下は、私がインストールしたソフトウェアのリストです。何か足りないものがないか確認していただけますか?

RTD 2.0.0にはRTOSのサンプルコードが含まれていないことに気づきました。RTD 2.0.0 は RTOS の移植に使用できますか?

ご協力ありがとうございます。

Pohsuan_0-1736843351383.png

Pohsuan_1-1736843392331.png



Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

アカウントにS32DS v3.4.3がなく、すでに更新されているため、なぜダウンロードする必要があるのかわかりません。

新しいS32DS v3.4をインストールしてみてください(例:C:\NXP\S32DS.3.4_S32K1_SDK403
次に、S32 Design Studio プラットフォーム パッケージS32 Design Studio プラットフォーム ツール パッケージ 3.4.3 を更新し、次に S32K1xx 開発パッケージを更新し、最後に S32SDK S32K1XX RTM 4.0.3 をインストールします

ちなみに、新しいプロジェクトには、最新のS32K1 RTD 2.0.xを使用することをお勧めします+ S32DS v3.5 です。

Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

ハローロビン

すでにS32DSをバージョン 3.4.3に更新しましたが、しかし、私はまだS32K1XX RTM 4.0.3をインストールすることができません。

S32DS v3.4.3をどこでダウンロードできるか教えてください。

ご協力いただきありがとうございます。

Pohsuan_0-1736325089717.png

Pohsuan_1-1736325394138.png


Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

あなたのアカウントには 3.4.3_D2112 S32K3デバイスをサポートするS32 Platform v.3.4 Update 3用のS32 Design Studioが含まれていないようです。
S32 Design Studio 3.4.3 をアップデートしてみるまずは。次に、S32K1 SDK 4.0.3をインストールします。

S32 Design Studio 3.4.3 update.png


または、新しい S32DS v3.4 をインストールします (例: C:\NXP\S32DS.3.4_S32K1_SDK403
次に、 S32 Design Studio プラットフォーム パッケージS32 Design Studio プラットフォーム ツール パッケージ 3.4.3 を更新します。次に、S32K1xx開発パッケージを更新し、最後にS32SDK S32K1XX RTM 4.0.3をインストールします

Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

ハローロビン

ご返信よろしくお願いします。

ちなみに、私は現在S32DS v3.4を使用しています。

Pohsuan_0-1736309870466.png

あなたの指示に従って、私は3.4.1_D2110しか見ることができませんダウンロードリンク、

しかし、SW32K3_S32DS_3.4.3_D2112のダウンロードリンクが見つかりません。

ダウンロードリンクは削除されますか?

Pohsuan_1-1736310016561.png


Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

通常、S32K1 SDK 4.0.2を正常にインストールしたのと同じように、オンラインでインストールできるはずです。
ただし、オンラインインストールが失敗した場合は、 SW32K3_S32DS_3.4.3_D2112.zipオフラインインストールしてください。

S32K3 Standard Software -> Automotive SW - S32K3 - S32 Design Studio -> Previous -> 3.4.3_D2112をクリックしてダウンロードしてください。S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4 (英語)S32K3 デバイスをサポートする Update 3

S32 Design Studio プラットフォームを更新してください
パッケージと S32 Design Studio プラットフォーム ツール パッケージ。

Re:S32k1xxドライバー宣言の問題

ハローロビン

SDK RTM 4.0.3はどこでダウンロードできますか?

S32DS Extensions and Updatesでアップデートできません。

Pohsuan_0-1736303635470.png


以下にリストされているツールをすでにインストールしています。

S32K118デバイス用にインストールする必要がある追加のパッケージはありますか?

Pohsuan_1-1736303788877.png


Re:S32k1xxドライバー宣言の問題
Hi
 
または、S32DS v3.4 に S32K1SDK RTM 4.0.3 with S32DS Extensions and Updates をインストールします。
S32DS v3.5 にS32K1SDK 4.0.x をインストールすることはお勧めしません。現在入手可能な情報によると、S32SDK S32K1XX 4.0.x を S32DS 3.5 以降のバージョンに統合する予定はありません。
 
S32DS v3.4 で SDK 4.0.3 のfreertos_s32k118 をインポートしましたが、このエラーは発生しませんでした。


よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この投稿があなたの質問に答えた場合は、「ソリューションとして受け入れる」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!

- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 02:05 AM
更新者: