1102158_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1102158_ja-JP

1102158_ja-JP

NFCデモ - 情報、ソース・コード、回路図<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
NFC_Everywhere_Solid_36362.png

近距離無線通信(NFC)はすでに15億台以上のスマートフォンに搭載されています。決済やアクセス制御などのよく知られたアプリケーションはNFCによって実現されていますが、今まさに登場しつつある新たな革新的ユースケースもあります。

この記事では、Nürnbergで開催された「embedded world 2018」で初めて展示された当社のNFCデモに関する詳細情報、背景、およびハウツーガイドをご紹介します。あらゆる場所にNFCを導入するヒントにお役立てください。

アクセサリーと消耗品

Accessory and consumable demo 2018.pngアクセサリーや消耗品の識別と認証により、製品に大きな価値が付加されますが、その仕組みを初めてライブでご紹介します。デモでは、ドリルビット、標準のマイナスドライバーとプラスドライバーの3種類の工具のNFCを使用したツールの識別をご説明します。各工具にはNTAG213 NFCタグが組み込まれており、電動ドリルにはNFCリーダー(CLRC663plus)が搭載されています。工具を挿入するとすぐに本体が工具の種類と使用状況(摩耗)を読み取ります。この情報に基づいて、非純正または摩耗したツールを拒否し、工具の種類に応じて最大/最小速度などの内部設定を調整することができます。

このデモは、当社のパートナーであるGMMCの最新のNFC Nutshellキットを基にしており、このキットを使用して既存の製品にNFCを簡単に追加する様子を示しています。

こちらでアクセサリーおよび消耗品の識別と認証に関する詳細な説明をご覧ください:https://community.nxp.com/docs/DOC-340283

パラメータ設定、診断、ファームウェア・アップデート

DIN Rail demo new.jpgこのデモでは、NFC電話を使用してDINレールモジュール(またはその他の電子機器)をパラメータ化/構成する方法を示します。モジュールが完全に電源が入っていない場合でも可能です。スマートフォン・アプリを使用すると、ランプの動作やディスプレイの言語を設定することができます。簡単なタップによる設定の後、主電源をオンにすると、デバイスは設定通りに起動します。また、NFCを使用すると、デバイスの電源がオンかオフかに関係なく、診断データを読み取ることができます。したがって、サービスUARTをNFCに置き換えることも可能です。3つ目は、デモでNFCを使用してファームウェアをフラッシュすることがどれほど簡単かを示します。繰り返しますが、これはデバイスの電源がオフになっている場合でも機能します。

このアプリケーションは、NTAG I²C plus パッシブ接続タグ IC に基づいています。

 

詳細な説明とすべてのソースコードこちら:https://community.nxp.com/docs/DOC-333834でご覧いただけます。商用製品での動作にご関心をお持ちの場合は、NFCを介してSchneider Zelio NFCタイマー・リレーを簡単に設定する方法を示すこちらのビデオをご覧ください

アクセス管理

PN7362 micro board.jpegアクセス管理コーナーでは、NXP NFCとBLEソリューションを通じて住宅またはホスピタリティ・アプリケーション向けの究極の非接触型接続をご説明し、カード、モバイル・デバイス、ウェアラブル上のMIFARE® DESFire®認証情報による優れた非接触型体験とセキュリティをご紹介します。

当社のデモンストレーターは、オールインワンのフルNFCコントローラーであるPN7462ファミリー、低消費電力のBLEシステムオンチップであるQN9021、および自動キャリブレーション機能を備えた静電容量式近接スイッチであるPCF8883Tを基にしており、非常に低い消費電力を実現しています。

また、当社のパートナーによる2つの商用製品を紹介しています。

1) 使いやすく非常に効率的なアクセス制御システムのSalto XS4レンジのスマート・ドアロック。

2) 小型NFCリーダー・ボードを使用した、Kroneggerのモジュール式アクセス制御ソリューション。

また、既存のHVQFN64パッケージを補完する、PN7462ファミリー用の新しいBGAパッケージ(VFBGA64、4.5x4.5mm²)をベースにした非常に小さなフットプリントの完全なリーダー・ボードも公開します。

 

NFC Tandem - 世界最良の二品

NFC Tandem.jpg

電源が入っている状態と入っていない状態の両方でNFC機能が必要な場合は、NFC Tandemのデモをご覧ください。NFCリーダー(PN7150)とパッシブ接続のNFCタグ(NTAG I²C plus)が1つのアンテナを共有しています。ユーザーは、デバイスの電源がオフの状態で(NTAG I²C plusを使用して)デバイスとやりとりすることができます。デバイスの電源が入ると、カード、タグ、またはその他の接続されたタグを読み取ることができます。

設計ファイル、ユーザー・マニュアル、その他の資料のダウンロードはこちら:https://community.nxp.com/docs/DOC-340244

シングルチップ統合ソリューション:パッシブNFCインターフェースを備えたLPC8N04 MCU

LPC8N04 alarm clock demo.jpg

このデモでは、最新の統合NFCソリューションであるLPC8N04、統合(パッシブ)NFC接続を備えたコスト効率の高いMCUをご紹介します。このMCUは、複数のパワーダウン・モードや最高8MHzまで選択可能なCPU周波数など、さまざまな機能を搭載しており、超低消費電力を実現できます。

このデモは、概念的な時計形式で機能をご紹介します。

- NFC対応の電話で時計の現在の時刻/日付を簡単に設定

- オプションのアラーム機能、Androidアプリを使用してプログラムおよび制御できるリアルタイムクロック
- GPIO制御の棒グラフでプログラム可能な「安全動作範囲」を表示
- I2C制御のOLEDユーザー・ディスプレイ
- Androidアプリを使用して構成されたデータ(温度)ログ

このデバイスの詳細については、www.nxp.com/LPC8N04をご覧ください。

シングルチップ統合ソリューション:NTAG SmartSensor

ntag smartsensor board-crop.jpgNTAG SmartSensor を使用すると、消費者やブランド所有者は、魚、ワイン、医薬品などの温度に敏感な製品が適切に取り扱われていることを確認できます。NTAG SmartSensorを使用すると、アイテム・レベルで温度を検知できるため、個々の製品が安全に使用できるかどうかを確認できます。NFCスマートフォンを1回タップするだけで、NTAG SmartSensorの温度履歴を読み取ることができます。

NTAG SmartSensorの詳細については、当社のウェブページをご覧いただくか、ビデオをご覧ください

NTAG SmartSensorを使用した既製のロガーをお探しの場合は、NTAG SmartSensorベースのロガーを提供しているメーカーのリストをご覧ください。

電子棚札

picoLabel.pngNFC対応の電子棚札(ESL)を使用すると、価格の誤表示、不透明なプロセス、顧客とのやり取り不足がもはや発生しなくなります。このデモでは、2社のラベルをご紹介します。SES Imagotagの商用電子棚札とMpicoSysのePaperラベルです。

詳細については、NXPのシニア・マーケティング・マネージャーであるFabrice Punchの記事をご覧ください。

ePaperラベルにNFCが搭載されている理由

  • NFCを使用すると、電池を使わずに製品を作成できるため充電の必要がなく、ラベルを常時使用できる
  • ケーブルやコネクタが不要なため、ラベルは完全に密封され、防水仕様にできる
  • NFCは実績があり、広く支持されている標準規格
  • PCとスマートフォンの両方と簡単に統合可能

PicoLabelのアプリケーション - MpicoSys ePaperラベル

  • ロジスティック・ラベル(倉庫保管、サプライ・チェーン・マネジメント)
  • IDバッジ(従業員、訪問者、会議のバッジに画像を表示)
  • 認証バッジ(ID、認証、暗号化セキュリティ)
  • ドア・サイネージ(シェア・オフィス、会議センター)
  • 製造(紙ラベルとの置き換え)

NFCキューブ

NFC Cube.jpgNFC Cubeは、NFCアプリケーションのユニバーサル・デモです。デバイスとカード/タグ間、デバイスと電話間、そして2つのデバイス間の通信を示します。Cortex M0コアを統合したPN7462AUシングルチップのNFCコントローラを使用します。

NFC Cubeキットは、NTAG I2C plus Explorerボードと相互運用可能で、2つのデバイスがNFCを介して通信する方法を実証することができます。

NFCポートフォリオおよびパッケージオプション

当社のNFCリーダーおよび接続タグICのパッケージ・オプションの概要は、こちらをご覧ください。

NFC portfolio - packages.png

NFC Everywhereデモンストレーターのパートナー

このデモンストレーターに貢献してくださったパートナーの皆様に、心より感謝申し上げます。

  • Lab ID:NFC/RFIDカード、チケット、ラベル、インレイ
  • Kronegger:論理アクセス制御、NFCリーダー・モジュール、カスタマイズ・ソリューションのデモ
  • Salto:スマート・ドアロックのデモ
  • GMMC:小型NFCリーダー・ソリューションのデモ、改造、開発を容易にするNFC Nutshellキット
  • SES Imagotag:NFCを介した顧客とのインタラクションを可能にする商業用電子棚札
  • MpicoSys:ePaperとNFCによるコンテンツ更新をベースにした商用PicoLabel

詳細はこちら

NFC Everywhere brochure thumbnail.png

インダストリアル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 12:03 AM
更新者: