注:現在、3つのプロジェクトが完了しています。この時点で、私たちは立ち止まって、将来のプロジェクトのアイデアを再考します。プロジェクトの提案については、以下にコメントを自由に追加してください!現在、他のプラットフォームで公開されていない新しいもののアイデアは、非常に役立ちます。
HITプロジェクトは、組み込みシステムの能力を向上させるための新しい取り組みです。対象読者は、高校生のSTEM学生、DIY愛好家、ハッカー、メーカー、大学、経験豊富な組み込み開発者に及びます。各プロジェクトは、オープンなハードウェア、ソフトウェア、教育ビデオを使用して、視聴者がクールなプロジェクトをまとめ、新しいトピックスペースに触れるために必要なすべてを提供します。
各HIT プロジェクトは、以下のもので構成されます
目標は、あなたの興味を引き付け、銀行を壊さずに新しいスキルを開発するクールなプロジェクトを持つことです。コストを最小限に抑えるための努力が払われますが、部品の入手可能性、使いやすさ、クールな要素などの他の要素も関係してきます。
各プロジェクトには、開発する一連のスキルが一覧表示されます。これには、マイクロコントローラのハードウェアと高レベルの概念(I2Sモジュール、デジタル信号処理など)の両方が含まれます。プロジェクトを完了すると、何か新しいことについて良い経験をすることができます。このプロジェクトは、さまざまなハードウェアインターフェース、デザインパターン、組み込みシステムのトピックにまたがるように努力されます。最も重要なことは、各プロジェクトは独自の方法でクールになるということです!
ここでは、現在のプロジェクトリスト、ステータス、ロードマップを見つけることができます。なお、ロードマップの項目は変更される場合があります
要約:
プロジェクト#1では、FRDM-K20D50ボード(DSP命令を備えたCortex M4コアを持つ)とFRDM-JAMシールドを使用するため、自分だけのギターベースストンプボックスを作成できます。その結果、高品質のアンプシミュレーションとエフェクトを作成できる機能的なDSPシステムが実現します。FRDM-JAMは、楽器のDSPに限定されません。3.5MMステレオジャックからDSPまで、あらゆるタイプのオーディオ信号をフィルタリングできます。USBインターフェースを使用してUSB-MIDIシンセサイザーを作成することもできます。最後に、家を倒す必要はありません..... ヘッドホンアンプ回路が設けられているので、隣人に迷惑をかけずにジャムアウトできます
開発されたスキル:
ステータス: リリース済み!
プロジェクトページ: Freescale H.I.T. Project #1: MonkeyJam - DIYギターストンプボックス
要約:
MonkeyListenは、FRDM-K20D50ボード(DSP命令を備えたCortex M4コアを持つ)とFRDM-OLEDシールドを使用しているため、独自のスペクトラムアナライザーディスプレイを作成できます。その結果、FRDM-OLEDボード上のエレクトレットマイクを介して入力オーディオコンテンツを分析し、スペクトルコンテンツを表示する機能的なDSPシステムが実現します。このサンプルコードでは、時間領域データ (単純なオーディオスコープ)、周波数領域データ (FFT 経由)、および時間-周波数プロット (スペクトログラム) をプロットする方法も示します。コードをハックして独自のDMMまたはオシロスコープを作成するための追加のI/Oが用意されています。FRDM-OLEDシールドには、DMX照明システムの駆動などのクールなことを行うためのオプションのRS-485インターフェースもあります。
開発されたスキル:
ステータス: リリース済み!
プロジェクトページ: Freescale H.I.T. Project # 2: MonkeyListen - DIYオーディオスペクトラムアナライザディスプレイ
要約:
プロジェクト#3はDIYホームを探索しますこのプロジェクト では、Webを介して基本的な電気自動化と制御を行う方法を学びます。 NESTを思い浮かべてください...。よりオープンでハッキング可能なものばかりです。 Websocket、Javascipt、およびHTMLを使用すると、リモートデータを簡単に表示し、一部のソリッドステートリレーを制御できるようになります。 このフレームワークにより、より複雑なIoTアプリケーションを作成できます。 この例では、FRDM-K64FとFRDM-AUTOを組み合わせて、温度センサーを読み取り、ソリッドステートリレーを制御します。
開発されたスキル
ステータス: リリース済み!
プロジェクトページ: Freescale H.I.T Project #3: MonkeyDo
素晴らしい!より多くのことを学び、さらに多くのことを構築します。
ありがとうございます!
プロジェクト#3 モンキー・ドゥが正式にリリースされた状態です!
プロジェクト#3はまさにそこまで来ています。録画するビデオがあといくつかあるので、ページを公開してリリース状態にすることができます。7月1日までに終わらせたいと思っていましたが、FRDMボードにいくつかの問題がありました。すべてが解決し、これはほぼ終了しました。
プロジェクト#4は、基本的にプロジェクト#2であるため、別のものに変身する可能性があります(すでにこれを行っている他のプロジェクトがいくつかあります)。
プロジェクト#5は実際には#3の後に来ます(リストを並べ替えるかもしれません)。私はいくつかのピースを機能させています。構築するハードウェアが少ないので、ビデオを録画するなど、静かな時間が必要です。
正式なリリース日はありませんが、すべてを絞り出そうとしています。すべてが使いやすく、回路図がきれいになるなど、物事を磨くには、多くの作業が必要です。
チェックインしていただきありがとうございます!
残りのプロジェクトのリリース状況はどうなっていますか?私はあなたがこれまでにまとめたものを楽しんでいます! もっと待ちきれません!
ニール:
FRDM-AUTOのページがアップしました。これには、PCBの第1リビジョンがあります。
OSHパーク(またはお気に入りのボードハウス)に行く準備ができているファイルがあります。注:現在、PCBを完全にテストしている最中です。問題は何もなく、プロジェクトがまだ開発中であるため、ブラックボックスの警告だけです。
ニール:
Rev A(アルファ、私はギリシャ文字を使用しています)は完成しましたが、テスト中です。すぐにページを立ち上げて行ってみます。完全にテストされていないことを警告するブラックボックスが表示されます。プロジェクト#3はそれを完全なIoTプロジェクトとして使用する予定ですが、私はその側面を進めるのに少し遅れています。
クール-FRDM-AUTO:が利用可能かどうか疑問に思っていました-または少なくともWiFiデバイスとRS485を使用するボードはありますか?
MonkeyListenが正式にリリースされました!
非アクティブ化されたユーザー@
上記で「公開中!」という意味だったのでしょうね。![]()
素晴らしい、私がどのように助けることができるか教えてください!FSL Makersに投稿する可能性のある他のプロジェクトについても、いくつかのアイデアがあります。自宅に自分だけのメイカースペースを作っているんだ。
Daniel
MonkeyJamは公開されていません!
MonkeyListen用に録画するビデオがあと4つあります。週末までにリリースされるはずです。
盾:
FRDM-JAM
FRDM-OLED - >--> 128x64 OLED + マイク + アナログ I/O + RS-485
FRDM-AUTO - >--> オプトカプラー + Wifi + ソリッドステートリレー + RS-485
私はニューヨークのメイカーフェアに出席して、彼らを披露するつもりだよ。私はそれらにたくさんの磨きをかけたいです:-)
MonkeyListenの準備ができたときに最初に知るのはあなたです!
Eli,
私の腕を磨くために、手伝いたいと熱望しています。モンキーリッスンにとても興味があります!他にどのようなFRDMシールドがありますか?MakerコミュニティがArduinoと競争できるように、できるだけ宣伝すべきです。
Dan
Dan:
モンキージャムが正式に完成しました。私はただモデレーターがコンテンツの承認を待っているだけです(できれば今日)。MonkeyListenは一週間ほどで来るよ(今、ビデオを録画しているんだよ!残りの部分にはハードウェアがありますが、ソフトウェアとビデオに追いつく必要があります。#3は新しいFRDM-K64を使用することができます。
完成した状態(ビデオ+サンプルソフトウェア+コンプリートデザインパッケージ)でリリースしようとしているので、少し遅くなっています。MonkeyJamは結局、多くの作業(4 +時間のビデオコンテンツ)になりました。他のプロジェクトはもっとシンプルです。
プロジェクトの構築にご協力いただければ幸いです。私は物事をスムーズにするために多くの時間を費やしてきましたが、常に見逃しているものがあります。
とてもクールです!スキルアップは絶対に必要です!土曜日のMaker Faireは素晴らしく、子供たちが私たち年配の人々を圧倒していることをとても思い出させてくれました。RPIを取得しました:smileyalert:これは私たちの役割ではないことはわかっていますが、FRDMボードをMakeコミュニティで成功させたいのであれば、そこにあるすべてのオファリングをハックする必要があると思います。
これらのモンキープロジェクトに参加するにはどうすればいいですか? ここで見てください。
すごい、待ってるよ...
それが好きです!