Linux Embedded Challenge Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

Discussions

Sort by:
Enjoy a summary of Linux Embedded Challenge 2015.
View full article
Source code for the graphics applications presented in session 5 of the workshop.
View full article
This video shows the results obtained by coding an eye-detection application using Python and OpenCV.
View full article
   Hello! Suntem echipa UDOOpia si proiectul nostru se numeste Self-Balancing Robot. In cel de-al doilea milestone am avut de montat motoarele si alimentarea, precum si de comandat miscarile robotului prin intermediul interfetei web.    Am ramas fara baterii si am alimentat placuta tot de la laptop. Urmeaza, insa, sa renuntam de tot la ele si sa le inlocuim cu acumulatori, datorita eficientei lor.    De asemenea, kit-ul sugerat pentru asamblarea robotului nu a fost favorabil intrucat piesele nu se potrivesc intre ele (universal plate cu piesele in dotare si suporturile motoarelor). Urmeaza sa facem o proiectare a pieselor necesare si sa le scoatem la o imprimanta 3D, pentru un aspect imbunatatit al robotului.    Avand 2 suporturi de baterii, am optat pentru conectarea lor in serie pentru a obtine o singura sursa de alimentare a driverului de motoare. Driverul l-am conectat la motoare si l-am atasat la pinii de Arduino.
View full article
Workshop challenges – 10 points Workshop Challenges – 6 points •Challenge 0: Boot Linux on UDOO •Challenge 1: ‘Hello World’ App on UDOO •Challenge 2: Led Blinking •Challenge 3: ATMEL – i.MX6 Communication Post-workshop Challenge – 4 points •Challenge 4: Connect a sensor to UDOO Project Development – 60 points •Each milestone has its score •Each milestone’s score is gained when: •The code is summited in the GIT repo •The video is send via email •Each day of delay will determine a loss of 5% from the milestone’s score •Bonus: 20%*Project_Development_Score Final Presentation – 30 points Judging Criteria Originality Execution Usability   Documentation
View full article
Project 1: Conveyor Belt with Optical Sorter milestone 1: Codul pentru controlul motoarelor este pe repo-ul de git in folderul src. In faza experimentala este si scriptul de openCV pentru datele primite de la camera. 
View full article
CanYouCMe - Milestone 2 - Conveyor Belt with optical sorter We implemented a mechanism which detects object presence and absence using image processing. The conveyor starts running when detects an object, and when there are not more objects, it stops. 
View full article
Am conectat senzori pe care urmeaza sa ii folosim si am realizar citirea datelor si afisarea acestora pe Serial Monitor. Am adaugat si un led care indica cand este realizata citirea si afisarea.
View full article
am implementat grafica 3D serverul de pe placuta controleaza pozitia,directia si comportamentul masinii.
View full article
Buna ziua, Pentru primul milestone am conectat o pereche laser-fotorezistor la plăcuța UDOO și am citit valorile analogice (simuland inaltimea produsului final). Multumesc!
View full article
UDOO Android Blink demo
View full article
Hello everyone, In this video we are showing off a couple of new features we implemented for the second Milestone. Yoda can control your appliances. In this demonstration, we connected two LEDs that are controlled by the assistant: turn on and off, make them less or more brighter. Each LED can be controlled individually or as a group and are easy to setup: connect an LED and specify which pins you used. In this example, we used the PWM pins for a fine-grained control. Yoda can make use of the information provided by sensors. Currently, it communicates with an LM75A temperature sensor via the I2C interface. Yoda can serve as a music player. You can tell your assistant to play music, skip a song, turn the music louder and manage your playlists. For more details about implementation, installation instructions and other specifications, please check our Git repository. Thanks for watching, Team Yoda
View full article
Am adaugat generarea de coduri QR la crearea de request-uri. Cand este scanat, codul duce pe pagina de validare a codului respectiv din webapp.
View full article
The sample applications for the LEC 2015 graphics workshop
View full article
The video summarizes the functionality of web server running on the UDOONeo board and a web interface. Connecting through ssh, we can see the feedback that the server is giving. From the web interface, the user has access to the following functionalities: - put the device in learning mode (giving two names - for the device and for the command which are being learn) - select an already learnt command, having the possibility to schedule it for a further use or directly trigger it. The video also shows the feedback given by the server while running and communicating with the web interface.
View full article