ls1028a-rdb fail to boot and panic on v0.3 nxp SDK

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ls1028a-rdb fail to boot and panic on v0.3 nxp SDK

4,415 Views
zumengchen
Contributor III

Hi experts,

I just noticed v0.3 has been recently posted on the following NXP website link:

https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=10958467 

But unfortunately the boot process failed with kernel panic, any comments:

my board is ls1028a-rdb with SCH-39071 REVA1 and 700-39071 REVA.

The board was OK with v0.2 before

Cheers,

Zumeng

P.S.

=> sf probe && sf read $load_addr 0x900000 0x20000; hdp load $load_addr 0x2000; tftpboot 0x80080000 Image; tftpboot a0000000 dtb; booti 0x80080000 - 0xa0000000
SF: Detected mt35xu02g with page size 256 Bytes, erase size 128 KiB, total 2 GiB
device 0 offset 0x900000, size 0x20000
SF: 131072 bytes @ 0x900000 Read: OK
Loading hdp firmware from 0x00000000a0000000 offset 0x0000000000002000
Loading hdp firmware Complete
Using enetc#0 device
TFTP from server 128.224.162.211; our IP address is 128.224.162.99
Filename 'Image'.
Load address: 0x80080000
Loading: #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#############################################################
11.3 MiB/s
done
Bytes transferred = 22841856 (15c8a00 hex)
Using enetc#0 device
TFTP from server 128.224.162.211; our IP address is 128.224.162.99
Filename 'dtb'.
Load address: 0xa0000000
Loading: ##
2 MiB/s
done
Bytes transferred = 20586 (506a hex)
## Flattened Device Tree blob at a0000000
Booting using the fdt blob at 0xa0000000
Using Device Tree in place at 00000000a0000000, end 00000000a0008069
configuring ENETC AMQs, MACs..

Starting kernel ...

[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14.47 (root@fbubuntu) (gcc version 7.3.0 (Ubuntu/Linaro 7.3.0-27ubuntu1~18.04)) #1 SMP PREEMPT Thu Apr 18 08:03:18 UTC 2019
[ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd083]
[ 0.000000] Machine model: LS1028A RDB Board
[ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO 0x00000000021c0500 (options '')
[ 0.000000] bootconsole [uart8250] enabled
[ 0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[ 0.000000] efi: UEFI not found.
[ 0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x00000000ebc00000
[ 0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
[ 0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000020ffffffff]
[ 0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0x20fffd8b00-0x20fffda2bf]
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000020ffffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000fbdfffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000002080000000-0x00000020ffffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000020ffffffff]
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: PSCIv0.2 detected in firmware.
[ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[ 0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[ 0.000000] percpu: Embedded 24 pages/cpu @ffff80207ffa3000 s59992 r8192 d30120 u98304
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1015296
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 root=/dev/nfs rw nfsroot=serverip:/tftpboot/rootfs ip=dhcp default_hugepagesz=2m hugepagesz=2m hugepages=256 videM
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] software IO TLB [mem 0xe7c00000-0xebc00000] (64MB) mapped at [ffff800067c00000-ffff80006bbfffff]
[ 0.000000] Memory: 3709344K/4126720K available (13820K kernel code, 1570K rwdata, 5652K rodata, 1216K init, 975K bss, 155232K reserved, 262144K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] modules : 0xffff000000000000 - 0xffff000008000000 ( 128 MB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xffff000008000000 - 0xffff7dffbfff0000 (129022 GB)
[ 0.000000] .text : 0xffff000008080000 - 0xffff000008e00000 ( 13824 KB)
[ 0.000000] .rodata : 0xffff000008e00000 - 0xffff000009390000 ( 5696 KB)
[ 0.000000] .init : 0xffff000009390000 - 0xffff0000094c0000 ( 1216 KB)
[ 0.000000] .data : 0xffff0000094c0000 - 0xffff000009648a00 ( 1571 KB)
[ 0.000000] .bss : 0xffff000009648a00 - 0xffff00000973c8e8 ( 976 KB)
[ 0.000000] fixed : 0xffff7dfffe7f9000 - 0xffff7dfffec00000 ( 4124 KB)
[ 0.000000] PCI I/O : 0xffff7dfffee00000 - 0xffff7dffffe00000 ( 16 MB)
[ 0.000000] vmemmap : 0xffff7e0000000000 - 0xffff800000000000 ( 2048 GB maximum)
[ 0.000000] 0xffff7e0000000000 - 0xffff7e0082000000 ( 2080 MB actual)
[ 0.000000] memory : 0xffff800000000000 - 0xffff802080000000 (133120 MB)
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] GICv3: no VLPI support, no direct LPI support
[ 0.000000] ITS [mem 0x06020000-0x0603ffff]
[ 0.000000] ITS@0x0000000006020000: allocated 65536 Devices @20fb880000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
[ 0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
[ 0.000000] GIC: using LPI property table @0x00000020fb830000
[ 0.000000] ITS: Allocated 1792 chunks for LPIs
[ 0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000006040000
[ 0.000000] CPU0: using LPI pending table @0x00000020fb840000
[ 0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 25.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x5c40939b5, max_idle_ns: 440795202646 ns
[ 0.000002] sched_clock: 56 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 4398046511100ns
[ 0.008387] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.012907] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 50.00 BogoMIPS (lpj=100000)
[ 0.023388] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.028109] Security Framework initialized
[ 0.033913] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.042120] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.049303] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.056104] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.079363] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.084863] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.097312] PCI/MSI: /interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 domain created
[ 0.104944] Platform MSI: /interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 domain created
[ 0.112987] fsl-mc MSI: /interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 domain created
[ 0.121072] EFI services will not be available.
[ 0.133665] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.166380] Detected PIPT I-cache on CPU1
[ 0.166399] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000006060000
[ 0.166450] CPU1: using LPI pending table @0x00000020fb3b0000
[ 0.166469] CPU1: Booted secondary processor [410fd083]
[ 0.166513] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.192771] SMP: Total of 2 processors activated.
[ 0.197530] CPU features: detected feature: GIC system register CPU interface
[ 0.204743] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
[ 0.210643] CPU features: detected feature: Kernel page table isolation (KPTI)
[ 0.222769] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.226914] alternatives: patching kernel code
[ 0.231998] devtmpfs: initialized
[ 0.237210] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x108/0x258 with crng_init=0
[ 0.246239] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.256106] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.265503] xor: measuring software checksum speed
[ 0.309983] 8regs : 5511.000 MB/sec
[ 0.354004] 8regs_prefetch: 4829.000 MB/sec
[ 0.398027] 32regs : 5548.000 MB/sec
[ 0.442050] 32regs_prefetch: 5231.000 MB/sec
[ 0.446713] xor: using function: 32regs (5548.000 MB/sec)
[ 0.452180] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.458190] DMI not present or invalid.
[ 0.462276] NET: Registered protocol family 16
[ 0.470793] cpuidle: using governor menu
[ 0.475150] vdso: 2 pages (1 code @ ffff000008e06000, 1 data @ ffff0000094c5000)
[ 0.482806] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.490205] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.496591] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.527904] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 256 pages
[ 0.600990] raid6: int64x1 gen() 866 MB/s
[ 0.673371] raid6: int64x1 xor() 658 MB/s
[ 0.745741] raid6: int64x2 gen() 1351 MB/s
[ 0.818125] raid6: int64x2 xor() 1055 MB/s
[ 0.890516] raid6: int64x4 gen() 1934 MB/s
[ 0.962891] raid6: int64x4 xor() 1190 MB/s
[ 1.034945] raid6: int64x8 gen() 1718 MB/s
[ 1.106978] raid6: int64x8 xor() 1163 MB/s
[ 1.178998] raid6: neonx1 gen() 1650 MB/s
[ 1.251046] raid6: neonx1 xor() 1667 MB/s
[ 1.323082] raid6: neonx2 gen() 2525 MB/s
[ 1.395124] raid6: neonx2 xor() 2299 MB/s
[ 1.467160] raid6: neonx4 gen() 3305 MB/s
[ 1.539195] raid6: neonx4 xor() 2401 MB/s
[ 1.611235] raid6: neonx8 gen() 3166 MB/s
[ 1.683277] raid6: neonx8 xor() 2674 MB/s
[ 1.687590] raid6: using algorithm neonx4 gen() 3305 MB/s
[ 1.693050] raid6: .... xor() 2401 MB/s, rmw enabled
[ 1.698065] raid6: using neon recovery algorithm
[ 1.702944] ACPI: Interpreter disabled.
[ 1.708944] vgaarb: loaded
[ 1.711847] SCSI subsystem initialized
[ 1.716058] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.721819] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.727227] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.732663] imx-i2c 2000000.i2c: fsl-scl-gpio not found
[ 1.737995] imx-i2c 2000000.i2c: can't get pinctrl, bus recovery not supported
[ 1.745432] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
[ 1.750199] i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead.
[ 1.755851] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 1.760878] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 1.770137] PTP clock support registered
[ 1.774176] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 1.777498] dmi: Firmware registration failed.
[ 1.782094] No BMan portals available!
[ 1.786160] QMan: Allocated lookup table at ffff00000ae1d000, entry count 65537
[ 1.793641] No QMan portals available!
[ 1.797536] No USDPAA memory, no 'fsl,usdpaa-mem' in device-tree
[ 1.803883] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 1.810485] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.816739] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.820737] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.827769] pnp: PnP ACPI: disabled
[ 1.834418] NET: Registered protocol family 2
[ 1.839135] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 1.846710] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 1.853710] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 1.860403] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.866567] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.873239] NET: Registered protocol family 1
[ 1.877861] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.883855] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.888611] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.893371] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.900307] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 1.908270] kvm [1]: 8-bit VMID
[ 1.912206] kvm [1]: GICv3: no GICV resource entry
[ 1.917056] kvm [1]: disabling GICv2 emulation
[ 1.921564] kvm [1]: GIC system register CPU interface enabled
[ 1.927488] kvm [1]: vgic interrupt IRQ1
[ 1.931498] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[ 1.938131] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 1.943654] audit: type=2000 audit(1.828:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 1.951597] workingset: timestamp_bits=44 max_order=20 bucket_order=0
[ 1.958452] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.964473] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.969612] Key type id_resolver registered
[ 1.973844] Key type id_legacy registered
[ 1.977902] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 1.984761] fuse init (API version 7.26)
[ 1.988800] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
[ 1.995862] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
[ 2.003403] io scheduler noop registered
[ 2.007395] io scheduler cfq registered (default)
[ 2.012160] io scheduler mq-deadline registered
[ 2.016787] io scheduler kyber registered
[ 2.022155] Galcore version 6.2.4.163672
[ 2.112511] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@1f0000000 ranges:
[ 2.118314] OF: PCI: MEM 0x1f8000000..0x1f815ffff -> 0x00000000
[ 2.124493] OF: PCI: MEM 0x1f8160000..0x1f81cffff -> 0x00000000
[ 2.130659] OF: PCI: MEM 0x1f81d0000..0x1f81effff -> 0x00000000
[ 2.136832] OF: PCI: MEM 0x1f81f0000..0x1f820ffff -> 0x00000000
[ 2.143005] OF: PCI: MEM 0x1f8210000..0x1f822ffff -> 0x00000000
[ 2.149178] OF: PCI: MEM 0x1f8230000..0x1f824ffff -> 0x00000000
[ 2.155341] OF: PCI: MEM 0x1fc000000..0x1fc3fffff -> 0x00000000
[ 2.161546] pci-host-generic 1f0000000.pcie: ECAM at [mem 0x1f0000000-0x1f00fffff] for [bus 00]
[ 2.170417] pci-host-generic 1f0000000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 2.177471] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00]
[ 2.182758] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8000000-0x1f815ffff] (bus address [0x00000000-0x0015ffff])
[ 2.193240] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8160000-0x1f81cffff pref] (bus address [0x00000000-0x0006ffff])
[ 2.204148] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f81d0000-0x1f81effff] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[ 2.214629] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff pref] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[ 2.225536] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8210000-0x1f822ffff] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[ 2.236017] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8230000-0x1f824ffff pref] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[ 2.246923] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1fc000000-0x1fc3fffff] (bus address [0x00000000-0x003fffff])
[ 2.257494] pci 0000:00:00.0: VF(n) BAR0 space: [mem 0x1f81d0000-0x1f81effff 64bit] (contains BAR0 for 2 VFs)
[ 2.267524] pci 0000:00:00.0: VF(n) BAR2 space: [mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff 64bit pref] (contains BAR2 for 2 VFs)
[ 2.278171] pci 0000:00:00.1: VF(n) BAR0 space: [mem 0x1f8210000-0x1f822ffff 64bit] (contains BAR0 for 2 VFs)
[ 2.288199] pci 0000:00:00.1: VF(n) BAR2 space: [mem 0x1f8230000-0x1f824ffff 64bit pref] (contains BAR2 for 2 VFs)
[ 2.299323] /soc/pcie@1f0000000: Invalid msi-map translation - no match for rid 0xf8 on (null)
[ 2.309258] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@3400000 ranges:
[ 2.314828] OF: PCI: IO 0x8000010000..0x800001ffff -> 0x00000000
[ 2.321170] OF: PCI: MEM 0x8040000000..0x807fffffff -> 0x40000000
[ 2.327607] layerscape-pcie 3400000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:00
[ 2.334386] pci_bus 0001:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 2.339941] pci_bus 0001:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 2.346191] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x8040000000-0x807fffffff] (bus address [0x40000000-0x7fffffff])
[ 2.357075] pci 0001:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x8040000000-0x80400007ff pref]
[ 2.364735] pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 2.369884] pcieport 0001:00:00.0: Signaling PME with IRQ 92
[ 2.375678] pcieport 0001:00:00.0: AER enabled with IRQ 93
[ 2.381381] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@3500000 ranges:
[ 2.386943] OF: PCI: IO 0x8800010000..0x880001ffff -> 0x00000000
[ 2.393286] OF: PCI: MEM 0x8840000000..0x887fffffff -> 0x40000000
[ 2.399712] layerscape-pcie 3500000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:00
[ 2.406493] pci_bus 0002:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 2.412046] pci_bus 0002:00: root bus resource [io 0x10000-0x1ffff] (bus address [0x0000-0xffff])
[ 2.421111] pci_bus 0002:00: root bus resource [mem 0x8840000000-0x887fffffff] (bus address [0x40000000-0x7fffffff])
[ 2.431994] pci 0002:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x8840000000-0x88400007ff pref]
[ 2.439656] pci 0002:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 2.444794] pcieport 0002:00:00.0: Signaling PME with IRQ 94
[ 2.450589] pcieport 0002:00:00.0: AER enabled with IRQ 95
[ 2.462119] Freescale LS2 console driver
[ 2.466185] fsl-ls2-console: device fsl_mc_console registered
[ 2.472050] fsl-ls2-console: device fsl_aiop_console registered
[ 2.480647] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.488329] console [ttyS0] disabled
[ 2.492042] 21c0500.serial: ttyS0 at MMIO 0x21c0500 (irq = 86, base_baud = 12500000) is a 16550A
[ 2.500954] console [ttyS0] enabled
[ 2.500954] console [ttyS0] enabled
[ 2.507984] bootconsole [uart8250] disabled
[ 2.507984] bootconsole [uart8250] disabled
[ 2.516723] 21c0600.serial: ttyS1 at MMIO 0x21c0600 (irq = 86, base_baud = 12500000) is a 16550A
[ 2.525868] SuperH (H)SCI(F) driver initialized
[ 2.530616] msm_serial: driver initialized
[ 2.535552] arm-smmu 5000000.iommu: probing hardware configuration...
[ 2.542026] arm-smmu 5000000.iommu: SMMUv2 with:
[ 2.546661] arm-smmu 5000000.iommu: stage 1 translation
[ 2.551992] arm-smmu 5000000.iommu: stage 2 translation
[ 2.557323] arm-smmu 5000000.iommu: nested translation
[ 2.562571] arm-smmu 5000000.iommu: stream matching with 128 register groups
[ 2.569736] arm-smmu 5000000.iommu: 64 context banks (0 stage-2 only)
[ 2.576291] arm-smmu 5000000.iommu: Supported page sizes: 0x61311000
[ 2.582756] arm-smmu 5000000.iommu: Stage-1: 48-bit VA -> 48-bit IPA
[ 2.589224] arm-smmu 5000000.iommu: Stage-2: 48-bit IPA -> 48-bit PA
[ 2.596770] [drm] found ARM Mali-DP500 version r1p2
[ 2.601806] [drm] Resolution 3840x2160@60 is enabled
[ 2.606799] [drm] Resolution 1920x1080@60 is enabled
[ 2.611783] [drm] Resolution 1280x720@60 is enabled
[ 2.616680] [drm] Resolution 720x480@60 is enabled
[ 2.621492] i.mx8-hdp f1f0000.phy: lane_mapping 0x4e
[ 2.626477] i.mx8-hdp f1f0000.phy: edp_link_rate 0x06
[ 2.631546] i.mx8-hdp f1f0000.phy: dp_num_lanes 0x04
[ 2.636689] [drm] Started firmware!
[ 2.640192] [drm] CDN_API_CheckAlive returned ret = 0
[ 2.645262] [drm] Firmware version: 23029, Lib version: 20691
[ 2.651051] [drm] CDN_API_MainControl_blocking (ret = 0 resp = 1)
[ 2.657198] [drm] CDN_API_General_Test_Echo_Ext_blocking (ret = 0 echo_resp = echo test)
[ 2.665328] [drm] CDN_API_General_Write_Register_blockin ... setting LANES_CONFIG
[ 2.672896] [drm] pixel engine reset
[ 2.676493] [drm] CDN_*_Write_Register_blocking ... setting LANES_CONFIG 4e
[ 2.685261] [drm] AFE_init
[ 2.687988] [drm] deasserted reset
[ 2.691486] Wait for A2 ACK
[ 2.715842] [drm] AFE_power exit
[ 2.719084] [drm] CDN_API_DPTX_SetVideo_blocking (ret = 0)
[ 2.724670] mali-dp f080000.display: bound f1f0000.phy (ops imx_hdp_imx_ops)
[ 2.731860] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.738504] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 2.747831] [drm] pixel engine reset
[ 2.747843] [drm] CDN_*_Write_Register_blocking ... setting LANES_CONFIG 4e
[ 2.749630] [drm] AFE_init
[ 2.749644] [drm] deasserted reset
[ 2.749730] Wait for A2 ACK
[ 2.771690] [drm] AFE_power exit
[ 2.771696] [drm] CDN_API_DPTX_SetVideo_blocking (ret = 0)
[ 2.771716] [drm] CDN_API_DPTX_SetHostCap_blocking (ret = 0)
[ 2.776985] [drm] INFO: Full link training started
[ 2.779697] [drm] INFO: Clock recovery phase finished
[ 2.781058] [drm] INFO: Channel equalization phase finished
[ 2.781059] [drm] (last part meaning training finished)
[ 2.781090] [drm] INFO: Get Read Link Status (ret = 0) resp: rate: 10,
[ 2.781093] [drm] lanes: 4, vswing 0..3: 2 2 2, preemp 0..3: 2 0 0
[ 2.781277] [drm] CDN_API_DPTX_Set_VIC_blocking (ret = 0)
[ 2.781282] [drm] CDN_API_DPTX_SetVideo_blocking (ret = 0)
[ 2.806409] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 2.907352] mali-dp f080000.display: fb0: frame buffer device
[ 2.913435] [drm] Initialized mali-dp 1.0.0 20160106 for f080000.display on minor 0
[ 2.924708] brd: module loaded
[ 2.926522] [drm] HDMI/DP Cable Plug In
[ 2.935106] loop: module loaded
[ 2.939309] ahci-qoriq 3200000.sata: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 2.948317] ahci-qoriq 3200000.sata: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp fbs pio slum part ccc sds apst
[ 2.962588] scsi host0: ahci-qoriq
[ 2.966098] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x03200000-0x0320ffff] port 0x100 irq 91
[ 2.974803] nxp-fspi 20c0000.flexspi: mt35xu02g (262144 Kbytes)
[ 2.982182] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 2.986690] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 2.991943] CAN device driver interface
[ 2.995944] flexcan 2180000.can: 2180000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
[ 3.004742] flexcan 2180000.can: device registered (reg_base=ffff00000ede0000, irq=96)
[ 3.012751] flexcan 2190000.can: 2190000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
[ 3.021470] flexcan 2190000.can: device registered (reg_base=ffff00000ee00000, irq=97)
[ 3.029877] Freescale FM module, FMD API version 21.1.0
[ 3.035203] Freescale FM Ports module
[ 3.038880] fsl_mac: fsl_mac: FSL FMan MAC API based driver
[ 3.044525] fsl_dpa: FSL DPAA Ethernet driver
[ 3.048939] fsl_advanced: FSL DPAA Advanced drivers:
[ 3.053927] fsl_proxy: FSL DPAA Proxy initialization driver
[ 3.059558] fsl_oh: FSL FMan Offline Parsing port driver
[ 3.065028] iommu: Adding device 0000:00:00.0 to group 0
[ 3.174497] fsl_enetc 0000:00:00.0: enabling device (0400 -> 0402)
[ 3.180955] libphy: Freescale ENETC MDIO Bus: probed
[ 3.186919] fsl_enetc 0000:00:00.0 eth0: ENETC PF driver v0.9
[ 3.192737] fsl_enetc 0000:00:00.0: enetc_tsn_init: setup done
[ 3.198708] iommu: Adding device 0000:00:00.1 to group 1
[ 3.204116] fsl_enetc 0000:00:00.1: device is disabled, skipping
[ 3.210210] iommu: Adding device 0000:00:00.2 to group 2
[ 3.293813] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.322498] fsl_enetc 0000:00:00.2: enabling device (0400 -> 0402)
[ 3.329736] fsl_enetc 0000:00:00.2 eth1: ENETC PF driver v0.9
[ 3.335521] fsl_enetc 0000:00:00.2: enetc_tsn_init: setup done
[ 3.341561] iommu: Adding device 0000:00:00.4 to group 3
[ 3.346971] fsl_enetc_ptp 0000:00:00.4: enabling device (0404 -> 0406)
[ 3.353642] ptp_qoriq: device tree node missing required elements, try automatic configuration
[ 3.362456] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 3.366633] iommu: Adding device 0000:00:00.3 to group 4
[ 3.372141] libphy: Freescale PCI ENETC-RCIE MDIO Bus: probed
[ 3.379521] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI
[ 3.386630] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 3.392436] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 3.398294] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 3.404288] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.4.0-k
[ 3.411279] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 3.416899] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.4.0-k
[ 3.424762] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[ 3.430882] sky2: driver version 1.30
[ 3.434673] iommu: Adding device 0000:00:00.5 to group 5
[ 3.441469] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 3.447995] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.454561] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 3.459055] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 3.464408] ehci-orion: EHCI orion driver
[ 3.468482] ehci-exynos: EHCI EXYNOS driver
[ 3.472726] ehci-msm: Qualcomm On-Chip EHCI Host Controller
[ 3.478361] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 3.484573] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 3.489062] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 3.494360] ohci-exynos: OHCI EXYNOS driver
[ 3.498748] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 3.504270] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.522476] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220f66d hci version 0x100 quirks 0x22010810
[ 3.531234] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 83, io mem 0x03100000
[ 3.537466] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.541245] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.545321] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 3.550833] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 3.558526] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 3.565413] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.569192] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 3.573357] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
[ 3.578878] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 3.597071] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x0220f66d hci version 0x100 quirks 0x22010810
[ 3.605828] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 84, io mem 0x03110000
[ 3.612024] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 3.615802] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 3.619871] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
[ 3.625384] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 3.633075] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 3.639959] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 3.643734] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 3.647996] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.655313] i2c /dev entries driver
[ 3.660321] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[ 3.665311] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
[ 3.670278] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
[ 3.681731] rtc-pcf2127-i2c 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf2127-i2c as rtc0
[ 3.689188] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
[ 3.694096] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
[ 3.698999] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
[ 3.703913] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
[ 3.708817] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
[ 3.713629] pca954x 0-0077: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
[ 3.721050] IR NEC protocol handler initialized
[ 3.725600] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 3.730670] IR RC6 protocol handler initialized
[ 3.735214] IR JVC protocol handler initialized
[ 3.739764] IR Sony protocol handler initialized
[ 3.744396] IR SANYO protocol handler initialized
[ 3.749117] IR Sharp protocol handler initialized
[ 3.753838] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 3.759693] IR XMP protocol handler initialized
[ 3.765047] sp805-wdt c000000.wdt: registration successful
[ 3.770651] sp805-wdt c010000.wdt: registration successful
[ 3.776751] qoriq_cpufreq: Freescale QorIQ CPU frequency scaling driver
[ 3.783603] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 3.789807] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 3.794282] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 3.800688] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 3.846503] mmc0: SDHCI controller on 2140000.esdhc [2140000.esdhc] using ADMA
[ 3.890495] mmc1: SDHCI controller on 2150000.esdhc [2150000.esdhc] using ADMA
[ 3.898251] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 3.906352] caam 8000000.crypto: Instantiated RNG4 SH1
[ 3.911553] caam 8000000.crypto: device ID = 0x0a12070000000000 (Era 10)
[ 3.918316] caam 8000000.crypto: job rings = 3, qi = 0
[ 3.923918] iommu: Adding device 8010000.jr to group 6
[ 3.929312] caam_jr 8010000.jr: input ring iova = fffffffff000, output ring iova = ffffffffc000
[ 3.938193] iommu: Adding device 8020000.jr to group 7
[ 3.943596] caam_jr 8020000.jr: input ring iova = fffffffff000, output ring iova = ffffffffc000
[ 3.952461] iommu: Adding device 8030000.jr to group 8
[ 3.957852] caam_jr 8030000.jr: input ring iova = fffffffff000, output ring iova = ffffffffc000
[ 3.972163] caam algorithms registered in /proc/crypto
[ 3.978250] caam_jr 8010000.jr: registering rng-caam
[ 3.983475] caam 8000000.crypto: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto
[ 3.991185] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.996876] usbhid: USB HID core driver
[ 4.001085] No fsl,qman node
[ 4.004091] Freescale USDPAA process driver
[ 4.008299] fsl-usdpaa: no region found
[ 4.012172] Freescale USDPAA process IRQ driver
[ 4.019897] sgtl5000 2-000a: sgtl5000 revision 0x11
[ 4.026134] mmc0: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 0001
[ 4.028470] sgtl5000 2-000a: Using internal LDO instead of VDDD: check ER1
[ 4.039275] random: fast init done
[ 4.043400] mmcblk0: mmc0:0001 SD16G 14.5 GiB
[ 4.049417] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 4.062147] mmc1: new HS200 MMC card at address 0001
[ 4.067328] mmcblk1: mmc1:0001 Q2J55L 7.13 GiB
[ 4.070047] u32 classifier
[ 4.070048] Actions configured
[ 4.070059] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 4.070156] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 4.070279] nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
[ 4.070281] nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
[ 4.070408] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 4.108187] mmcblk1boot0: mmc1:0001 Q2J55L partition 1 2.00 MiB
[ 4.108191] Initializing XFRM netlink socket
[ 4.108256] NET: Registered protocol family 10
[ 4.112641] Segment Routing with IPv6
[ 4.112703] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 4.112947] NET: Registered protocol family 17
[ 4.112956] NET: Registered protocol family 15
[ 4.112975] Bridge firewalling registered
[ 4.112978] Ebtables v2.0 registered
[ 4.118531] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 4.118569] NET: Registered protocol family 29
[ 4.118590] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 4.118592] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 4.118596] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 4.118642] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 4.118669] 9pnet: Installing 9P2000 support
[ 4.118726] tsn generic netlink module v1 init...
[ 4.118751] Key type dns_resolver registered
[ 4.119215] registered taskstats version 1
[ 4.119543] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic

[ 4.120701] Bad mode in Error handler detected on CPU0, code 0xbf000000 -- SError
[ 4.120705] Internal error: Oops - bad mode: 0 [#1] PREEMPT SMP
[ 4.120707] Modules linked in:
[ 4.120713] CPU: 0 PID: 45 Comm: kworker/0:1 Not tainted 4.14.47 #1
[ 4.120715] Hardware name: LS1028A RDB Board (DT)
[ 4.120730] Workqueue: events deferred_probe_work_func
[ 4.120733] task: ffff80207acdc5c0 task.stack: ffff000009f00000
[ 4.120739] PC is at regmap_mmio_read+0x40/0x68
[ 4.120742] LR is at regmap_mmio_read+0x40/0x68
[ 4.120744] pc : [<ffff00000879a2e0>] lr : [<ffff00000879a2e0>] pstate: 200000c5
[ 4.120746] sp : ffff000009f03a20
[ 4.120747] x29: ffff000009f03a20 x28: 0000000000000000
[ 4.120751] x27: ffff80207ac4a0a0 x26: ffff80205a2d0000
[ 4.120755] x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000
[ 4.120759] x23: 0000000000000001 x22: ffff000009f03adc
[ 4.120762] x21: ffff000009f03adc x20: 0000000000000004
[ 4.120766] x19: ffff80205a2b1a80 x18: ffff000009f03ac0
[ 4.120769] x17: 00000000009b3506 x16: 00000000bb7737f8
[ 4.120772] x15: 00000000272d6b2d x14: 000000009ce41b89
[ 4.120775] x13: 00000000e309df0b x12: 0000000076ee6581
[ 4.120779] x11: 000000009f88a61d x10: 0000000051165688
[ 4.120782] x9 : 00000000ffffffff x8 : 0000000000000001
[ 4.120785] x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000
[ 4.120788] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000
[ 4.120792] x3 : ffff00000879a2a0 x2 : ffff00000879a1e0
[ 4.120795] x1 : 0000000000000004 x0 : 0000000000000000
[ 4.120799] Process kworker/0:1 (pid: 45, stack limit = 0xffff000009f00000)
[ 4.120801] Call trace:
[ 4.120803] Exception stack(0xffff000009f038e0 to 0xffff000009f03a20)
[ 4.120806] 38e0: 0000000000000000 0000000000000004 ffff00000879a1e0 ffff00000879a2a0
[ 4.120809] 3900: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
[ 4.120811] 3920: 0000000000000001 00000000ffffffff 0000000051165688 000000009f88a61d
[ 4.120814] 3940: 0000000076ee6581 00000000e309df0b 000000009ce41b89 00000000272d6b2d
[ 4.120816] 3960: 00000000bb7737f8 00000000009b3506 ffff000009f03ac0 ffff80205a2b1a80
[ 4.120819] 3980: 0000000000000004 ffff000009f03adc ffff000009f03adc 0000000000000001
[ 4.120821] 39a0: 0000000000000000 0000000000000000 ffff80205a2d0000 ffff80207ac4a0a0
[ 4.120823] 39c0: 0000000000000000 ffff000009f03a20 ffff00000879a2e0 ffff000009f03a20
[ 4.120826] 39e0: ffff00000879a2e0 00000000200000c5 ffff80207b801118 014080c000000001
[ 4.120828] 3a00: ffffffffffffffff ffff0000081f1a14 ffff000009f03a20 ffff00000879a2e0
[ 4.120832] [<ffff00000879a2e0>] regmap_mmio_read+0x40/0x68
[ 4.120838] [<ffff000008793124>] _regmap_bus_reg_read+0x14/0x20
[ 4.120841] [<ffff000008794a10>] _regmap_read+0x60/0xe0
[ 4.120843] [<ffff000008794df4>] _regmap_update_bits+0x9c/0xd8
[ 4.120846] [<ffff000008795df8>] regmap_update_bits_base+0x60/0x90
[ 4.120848] [<ffff000008795e58>] regmap_field_update_bits_base+0x30/0x38
[ 4.120854] [<ffff0000089ebfc8>] felix_pci_probe+0x3d0/0x8e0
[ 4.120859] [<ffff00000858d104>] local_pci_probe+0x3c/0xb0
[ 4.120862] [<ffff00000858e740>] pci_device_probe+0x120/0x180
[ 4.120865] [<ffff000008777804>] driver_probe_device+0x22c/0x2d8
[ 4.120869] [<ffff000008777a08>] __device_attach_driver+0x98/0xf0
[ 4.120872] [<ffff000008775a68>] bus_for_each_drv+0x48/0x98
[ 4.120875] [<ffff0000087774b0>] __device_attach+0xc0/0x130
[ 4.120879] [<ffff000008777ab8>] device_initial_probe+0x10/0x18
[ 4.120882] [<ffff000008776998>] bus_probe_device+0x90/0x98
[ 4.120885] [<ffff000008776e34>] deferred_probe_work_func+0xa4/0x148
[ 4.120890] [<ffff0000080e7074>] process_one_work+0x1cc/0x338
[ 4.120893] [<ffff0000080e7420>] worker_thread+0x240/0x470
[ 4.120896] [<ffff0000080ed3fc>] kthread+0x12c/0x130
[ 4.120900] [<ffff000008084cf0>] ret_from_fork+0x10/0x18
[ 4.120905] Code: f9401262 2a1403e1 aa1303e0 d63f0040 (b90002a0)
[ 4.120908] ---[ end trace 233187f472f52b44 ]---
[ 4.120912] note: kworker/0:1[45] exited with preempt_count 1
[ 4.566105] mmcblk1boot1: mmc1:0001 Q2J55L partition 2 2.00 MiB
[ 4.572164] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
[ 209.882326] random: crng init done

Any updates? Definitely and finally I got the re-confirmation to this error. Sound like switch and queue work do not get along with each other.

Cheers,

Zumeng

Labels (1)
Tags (1)
6 Replies

3,235 Views
yipingwang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Please refer to the attached log booting with pre_built images Image and fsl-ls1028a-rdb.dtb from BSP 0.3 release.

0 Kudos
Reply

3,235 Views
jjc1
Contributor II

zumengchen I am facing similar issues while booting up. Can you share the solution?

My log.

U-Boot 2018.03-00139-ge124969f47-dirty (Dec 20 2018 - 15:22:43 +0530)

Clock Configuration:
       CPU0(A72):1300 MHz  CPU1(A72):1300 MHz  
       Bus:      400  MHz  DDR:      1600 MT/s
Reset Configuration Word (RCW):
       00000000: 34004010 00000030 00000000 00000000
       00000010: 00000000 008f0000 0030c000 00000000
       00000020: 006031a0 00002580 00000000 00003296
       00000030: 00000000 00000010 00000000 00000000
       00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000
       00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000
       00000060: 00000000 00000000 2006705a 00000000
       00000070: bb580000 00000000
Model: NXP Layerscape 1028a RDB Board
Board: LS1028AE Rev1.0-RDB, Version: A, boot from NOR
FPGA: v6 (RELEASED: RDB_2018_1206_2148)
SERDES1 Reference : Clock1 = 100.00MHz Clock2 = 100.00MHz
I2C:   ready
DRAM:  Initializing DDR....
Detected UDIMM Fixed DDR on board
3.9 GiB
DDR    3.9 GiB (DDR4, 32-bit, CL=11, ECC on)
PPA Firmware: Version LSDK-18.09
Using SERDES1 Protocol: 47960 (0xbb58)
PCIe0: pcie@3400000 Root Complex: no link
PCIe1: pcie@3500000 Root Complex: no link
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected mt35xu02g with page size 256 Bytes, erase size 128 KiB, total 2 GiB
OK
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: enetc#0
Warning: enetc#1 (eth1) using random MAC address - fe:ec:e4:6e:d5:b0
, eth1: enetc#1, eth2: enetc#2, eth3: netc_mdio
MDIO MUX: no MDIO MUX node
Hit any key to stop autoboot:  0
=> run bootcmd_mmc0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Scanning mmc 0:2...
Found U-Boot script /ls1028ardb_boot.scr
992 bytes read in 55 ms (17.6 KiB/s)
## Executing script at 80000000
22776320 bytes read in 989 ms (22 MiB/s)
20586 bytes read in 48 ms (418 KiB/s)
## Flattened Device Tree blob at 90000000
   Booting using the fdt blob at 0x90000000
   Using Device Tree in place at 0000000090000000, end 0000000090008069
configuring ENETC AMQs, MACs..

Starting kernel ...

[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.14.47 (root@fbubuntu) (gcc version 7.3.0 (Ubuntu/Linaro 7.3.0-27ubuntu1~18.04)) #2 SMP PREEMPT Wed May 15 07:18:
32 UTC 2019
[    0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd083]
[    0.000000] Machine model: LS1028A RDB Board
[    0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO 0x00000000021c0500 (options '')
[    0.000000] bootconsole [uart8250] enabled
[    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x00000000ebc00000
[    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
[    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000020ffffffff]
[    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0x20fffd7b00-0x20fffd92bf]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x00000020ffffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000fbdfffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000002080000000-0x00000020ffffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000020ffffffff]
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv0.2 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[    0.000000] percpu: Embedded 24 pages/cpu @ffff80207ffa2000 s59992 r8192 d30120 u98304
[    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1015296
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 root=PARTUUID=de657490-03 rw rootwait video=1920x1080
-32@60 cma=256M
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] software IO TLB [mem 0xe7c00000-0xebc00000] (64MB) mapped at [ffff800067c00000-ffff80006bbfffff]
[    0.000000] Memory: 3709404K/4126720K available (13756K kernel code, 1570K rwdata, 5668K rodata, 1216K init, 975K bss, 155172K reserved, 262
144K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     modules : 0xffff000000000000 - 0xffff000008000000   (   128 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xffff000008000000 - 0xffff7dffbfff0000   (129022 GB)
[    0.000000]       .text : 0xffff000008080000 - 0xffff000008df0000   ( 13760 KB)
[    0.000000]     .rodata : 0xffff000008df0000 - 0xffff000009380000   (  5696 KB)
[    0.000000]       .init : 0xffff000009380000 - 0xffff0000094b0000   (  1216 KB)
[    0.000000]       .data : 0xffff0000094b0000 - 0xffff000009638a00   (  1571 KB)
[    0.000000]        .bss : 0xffff000009638a00 - 0xffff00000972c8e8   (   976 KB)
[    0.000000]     fixed   : 0xffff7dfffe7f9000 - 0xffff7dfffec00000   (  4124 KB)
[    0.000000]     PCI I/O : 0xffff7dfffee00000 - 0xffff7dffffe00000   (    16 MB)
[    0.000000]     vmemmap : 0xffff7e0000000000 - 0xffff800000000000   (  2048 GB maximum)
[    0.000000]               0xffff7e0000000000 - 0xffff7e0082000000   (  2080 MB actual)
[    0.000000]     memory  : 0xffff800000000000 - 0xffff802080000000   (133120 MB)
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000]  Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] GICv3: no VLPI support, no direct LPI support
[    0.000000] ITS [mem 0x06020000-0x0603ffff]
[    0.000000] ITS@0x0000000006020000: allocated 65536 Devices @20fb880000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
[    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
[    0.000000] GIC: using LPI property table @0x00000020fb830000
[    0.000000] ITS: Allocated 1792 chunks for LPIs
[    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000006040000
[    0.000000] CPU0: using LPI pending table @0x00000020fb840000
[    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 25.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x5c40939b5, max_idle_ns: 440795202646 ns
[    0.000002] sched_clock: 56 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 4398046511100ns
[    0.008372] Console: colour dummy device 80x25
[    0.012890] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 50.00 BogoMIPS (lpj=100000)
[    0.023347] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.028067] Security Framework initialized
[    0.033800] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.042007] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.049179] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.055980] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.079227] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.084722] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.097164] PCI/MSI: /interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 domain created
[    0.104789] Platform MSI: /interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 domain created
[    0.112817] fsl-mc MSI: /interrupt-controller@6000000/gic-its@6020000 domain created
[    0.120896] EFI services will not be available.
[    0.133479] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.166192] Detected PIPT I-cache on CPU1
[    0.166211] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000006060000
[    0.166262] CPU1: using LPI pending table @0x00000020fb3b0000
[    0.166281] CPU1: Booted secondary processor [410fd083]
[    0.166324] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.192550] SMP: Total of 2 processors activated.
[    0.197301] CPU features: detected feature: GIC system register CPU interface
[    0.204509] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
[    0.210400] CPU features: detected feature: Kernel page table isolation (KPTI)
[    0.222679] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.226820] alternatives: patching kernel code
[    0.231893] devtmpfs: initialized
[    0.237046] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x108/0x258 with crng_init=0
[    0.246019] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.255877] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.265460] xor: measuring software checksum speed
[    0.309806]    8regs     :  5511.000 MB/sec
[    0.353830]    8regs_prefetch:  4829.000 MB/sec
[    0.397854]    32regs    :  5548.000 MB/sec
[    0.441879]    32regs_prefetch:  5231.000 MB/sec
[    0.446540] xor: using function: 32regs (5548.000 MB/sec)
[    0.451995] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.458024] DMI not present or invalid.
[    0.462102] NET: Registered protocol family 16
[    0.470617] cpuidle: using governor menu
[    0.474949] vdso: 2 pages (1 code @ ffff000008df6000, 1 data @ ffff0000094b5000)
[    0.482589] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.489979] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[    0.496526] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.521217] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.596867] raid6: int64x1  gen()   866 MB/s
[    0.669261] raid6: int64x1  xor()   657 MB/s
[    0.741662] raid6: int64x2  gen()  1355 MB/s
[    0.814030] raid6: int64x2  xor()  1057 MB/s
[    0.886401] raid6: int64x4  gen()  1932 MB/s
[    0.958775] raid6: int64x4  xor()  1190 MB/s
[    1.030808] raid6: int64x8  gen()  1716 MB/s
[    1.102845] raid6: int64x8  xor()  1164 MB/s
[    1.174902] raid6: neonx1   gen()  1651 MB/s
[    1.246931] raid6: neonx1   xor()  1670 MB/s
[    1.318962] raid6: neonx2   gen()  2537 MB/s
[    1.391007] raid6: neonx2   xor()  2296 MB/s
[    1.463050] raid6: neonx4   gen()  3305 MB/s
[    1.535092] raid6: neonx4   xor()  2430 MB/s
[    1.607130] raid6: neonx8   gen()  3166 MB/s
[    1.679167] raid6: neonx8   xor()  2700 MB/s
[    1.683478] raid6: using algorithm neonx4 gen() 3305 MB/s
[    1.688928] raid6: .... xor() 2430 MB/s, rmw enabled
[    1.693939] raid6: using neon recovery algorithm
[    1.698848] ACPI: Interpreter disabled.
[    1.704662] vgaarb: loaded
[    1.707620] SCSI subsystem initialized
[    1.711762] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.717534] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.722931] usbcore: registered new device driver usb
[    1.728280] imx-i2c 2000000.i2c: fsl-scl-gpio not found
[    1.733599] imx-i2c 2000000.i2c: can't get pinctrl, bus recovery not supported
[    1.741015] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
[    1.745775] i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead.
[    1.751429] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    1.756446] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    1.765694] PTP clock support registered
[    1.769726] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    1.773032] dmi: Firmware registration failed.
[    1.777621] No BMan portals available!
[    1.781663] QMan: Allocated lookup table at ffff00000ae5d000, entry count 65537
[    1.789132] No QMan portals available!
[    1.793026] No USDPAA memory, no 'fsl,usdpaa-mem' in device-tree
[    1.799359] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    1.805918] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.812153] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.816148] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.823165] pnp: PnP ACPI: disabled
[    1.829845] NET: Registered protocol family 2
[    1.834557] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    1.842113] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    1.849108] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    1.855789] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.861938] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.868591] NET: Registered protocol family 1
[    1.873220] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.879204] RPC: Registered udp transport module.
[    1.883958] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.888710] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.895597] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[    1.903545] kvm [1]: 8-bit VMID
[    1.907481] kvm [1]: GICv3: no GICV resource entry
[    1.912327] kvm [1]: disabling GICv2 emulation
[    1.916828] kvm [1]: GIC system register CPU interface enabled
[    1.922747] kvm [1]: vgic interrupt IRQ1
[    1.926751] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[    1.933391] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.938920] audit: type=2000 audit(1.824:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    1.941952] workingset: timestamp_bits=44 max_order=20 bucket_order=0
[    1.947024] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.951161] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.951172] Key type id_resolver registered
[    1.951174] Key type id_legacy registered
[    1.951179] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.951265] fuse init (API version 7.26)
[    1.951351] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
[    1.952996] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
[    1.957089] io scheduler noop registered
[    1.957115] io scheduler cfq registered (default)
[    1.957117] io scheduler mq-deadline registered
[    1.957119] io scheduler kyber registered
[    1.960453] Galcore version 6.2.4.163672
[    2.051501] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@1f0000000 ranges:
[    2.057234] OF: PCI:   MEM 0x1f8000000..0x1f815ffff -> 0x00000000
[    2.063397] OF: PCI:   MEM 0x1f8160000..0x1f81cffff -> 0x00000000
[    2.069557] OF: PCI:   MEM 0x1f81d0000..0x1f81effff -> 0x00000000
[    2.075717] OF: PCI:   MEM 0x1f81f0000..0x1f820ffff -> 0x00000000
[    2.081878] OF: PCI:   MEM 0x1f8210000..0x1f822ffff -> 0x00000000
[    2.088038] OF: PCI:   MEM 0x1f8230000..0x1f824ffff -> 0x00000000
[    2.094198] OF: PCI:   MEM 0x1fc000000..0x1fc3fffff -> 0x00000000
[    2.100396] pci-host-generic 1f0000000.pcie: ECAM at [mem 0x1f0000000-0x1f00fffff] for [bus 00]
[    2.109254] pci-host-generic 1f0000000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    2.116292] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00]
[    2.121574] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8000000-0x1f815ffff] (bus address [0x00000000-0x0015ffff])
[    2.132036] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8160000-0x1f81cffff pref] (bus address [0x00000000-0x0006ffff])
[    2.142934] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f81d0000-0x1f81effff] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[    2.153391] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff pref] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[    2.164289] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8210000-0x1f822ffff] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[    2.174751] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1f8230000-0x1f824ffff pref] (bus address [0x00000000-0x0001ffff])
[    2.185647] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1fc000000-0x1fc3fffff] (bus address [0x00000000-0x003fffff])
[    2.196194] pci 0000:00:00.0: VF(n) BAR0 space: [mem 0x1f81d0000-0x1f81effff 64bit] (contains BAR0 for 2 VFs)
[    2.206214] pci 0000:00:00.0: VF(n) BAR2 space: [mem 0x1f81f0000-0x1f820ffff 64bit pref] (contains BAR2 for 2 VFs)
[    2.216840] pci 0000:00:00.1: VF(n) BAR0 space: [mem 0x1f8210000-0x1f822ffff 64bit] (contains BAR0 for 2 VFs)
[    2.226862] pci 0000:00:00.1: VF(n) BAR2 space: [mem 0x1f8230000-0x1f824ffff 64bit pref] (contains BAR2 for 2 VFs)
[    2.237978] /soc/pcie@1f0000000: Invalid msi-map translation - no match for rid 0xf8 on           (null)
[    2.247996] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@3400000 ranges:
[    2.253551] OF: PCI:    IO 0x8000010000..0x800001ffff -> 0x00000000
[    2.259890] OF: PCI:   MEM 0x8040000000..0x807fffffff -> 0x40000000
[    2.266315] layerscape-pcie 3400000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:00
[    2.273092] pci_bus 0001:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    2.278634] pci_bus 0001:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    2.284884] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x8040000000-0x807fffffff] (bus address [0x40000000-0x7fffffff])
[    2.295741] pci 0001:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x8040000000-0x80400007ff pref]
[    2.303400] pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    2.308534] pcieport 0001:00:00.0: Signaling PME with IRQ 92
[    2.314385] pcieport 0001:00:00.0: AER enabled with IRQ 93
[    2.320066] OF: PCI: host bridge /soc/pcie@3500000 ranges:
[    2.325621] OF: PCI:    IO 0x8800010000..0x880001ffff -> 0x00000000
[    2.331959] OF: PCI:   MEM 0x8840000000..0x887fffffff -> 0x40000000
[    2.338378] layerscape-pcie 3500000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:00
[    2.345151] pci_bus 0002:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    2.350697] pci_bus 0002:00: root bus resource [io  0x10000-0x1ffff] (bus address [0x0000-0xffff])
[    2.359753] pci_bus 0002:00: root bus resource [mem 0x8840000000-0x887fffffff] (bus address [0x40000000-0x7fffffff])
[    2.370610] pci 0002:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x8840000000-0x88400007ff pref]
[    2.378263] pci 0002:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    2.383389] pcieport 0002:00:00.0: Signaling PME with IRQ 94
[    2.389230] pcieport 0002:00:00.0: AER enabled with IRQ 95
[    2.396766] Freescale LS2 console driver
[    2.400807] fsl-ls2-console: device fsl_mc_console registered
[    2.406658] fsl-ls2-console: device fsl_aiop_console registered
[    2.415305] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    2.422804] console [ttyS0] disabled
[    2.426458] 21c0500.serial: ttyS0 at MMIO 0x21c0500 (irq = 86, base_baud = 12500000) is a 16550A
[    2.435390] console [ttyS0] enabled
[    2.435390] console [ttyS0] enabled
[    2.442417] bootconsole [uart8250] disabled
[    2.442417] bootconsole [uart8250] disabled
[    2.451177] 21c0600.serial: ttyS1 at MMIO 0x21c0600 (irq = 86, base_baud = 12500000) is a 16550A
[    2.460318] SuperH (H)SCI(F) driver initialized
[    2.465062] msm_serial: driver initialized
[    2.469977] arm-smmu 5000000.iommu: probing hardware configuration...
[    2.476488] arm-smmu 5000000.iommu: SMMUv2 with:
[    2.481127] arm-smmu 5000000.iommu:  stage 1 translation
[    2.486468] arm-smmu 5000000.iommu:  stage 2 translation
[    2.491802] arm-smmu 5000000.iommu:  nested translation
[    2.497052] arm-smmu 5000000.iommu:  stream matching with 128 register groups
[    2.504222] arm-smmu 5000000.iommu:  64 context banks (0 stage-2 only)
[    2.510779] arm-smmu 5000000.iommu:  Supported page sizes: 0x61311000
[    2.517247] arm-smmu 5000000.iommu:  Stage-1: 48-bit VA -> 48-bit IPA
[    2.523713] arm-smmu 5000000.iommu:  Stage-2: 48-bit IPA -> 48-bit PA
[    2.531259] [drm] found ARM Mali-DP500 version r1p2
[    2.536333] [drm] Resolution 3840x2160@60 is enabled
[    2.541324] [drm] Resolution 1920x1080@60 is enabled
[    2.546308] [drm] Resolution 1280x720@60 is enabled
[    2.551206] [drm] Resolution 720x480@60 is enabled
[    2.556022] i.mx8-hdp f1f0000.phy: lane_mapping 0x4e
[    2.561008] i.mx8-hdp f1f0000.phy: edp_link_rate 0x06
[    2.566079] i.mx8-hdp f1f0000.phy: dp_num_lanes 0x04
[    2.571225] [drm] Started firmware!
[   17.573922] [drm:dp_fw_init] *ERROR* CDN_API_CheckAlive failed - check firmware!
[   17.581349] [drm:imx_hdp_imx_bind] *ERROR* Failed to initialise HDP firmware
[   17.588450] mali-dp f080000.display: failed to bind f1f0000.phy (ops imx_hdp_imx_ops): -6
[   17.596662] [drm:malidp_bind] *ERROR* Failed to bind all components
[   17.603026] mali-dp f080000.display: master bind failed: -6
[   17.612199] brd: module loaded
[   17.618608] loop: module loaded
[   17.622987] ahci-qoriq 3200000.sata: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[   17.632067] ahci-qoriq 3200000.sata: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp fbs pio slum part ccc sds apst
[   17.642316] scsi host0: ahci-qoriq
[   17.645813] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x03200000-0x0320ffff] port 0x100 irq 91
[   17.654529] nxp-fspi 20c0000.flexspi: mt35xu02g (262144 Kbytes)
[   17.662241] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[   17.666711] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[   17.672000] CAN device driver interface
[   17.675999] flexcan 2180000.can: 2180000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
[   17.684776] flexcan 2180000.can: device registered (reg_base=ffff00000ed60000, irq=96)
[   17.692777] flexcan 2190000.can: 2190000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
[   17.701470] flexcan 2190000.can: device registered (reg_base=ffff00000ed80000, irq=97)
[   17.709876] Freescale FM module, FMD API version 21.1.0
[   17.715196] Freescale FM Ports module
[   17.718871] fsl_mac: fsl_mac: FSL FMan MAC API based driver
[   17.724516] fsl_dpa: FSL DPAA Ethernet driver
[   17.728930] fsl_advanced: FSL DPAA Advanced drivers:
[   17.733926] fsl_proxy: FSL DPAA Proxy initialization driver
[   17.739559] fsl_oh: FSL FMan Offline Parsing port driver
[   17.745025] iommu: Adding device 0000:00:00.0 to group 0
[   17.857934] fsl_enetc 0000:00:00.0: enabling device (0400 -> 0402)
[   17.864386] libphy: Freescale ENETC MDIO Bus: probed
[   17.870309] fsl_enetc 0000:00:00.0 eth0: ENETC PF driver v0.9
[   17.876103] fsl_enetc 0000:00:00.0: enetc_tsn_init: setup done
[   17.882070] iommu: Adding device 0000:00:00.1 to group 1
[   17.887473] fsl_enetc 0000:00:00.1: device is disabled, skipping
[   17.893565] iommu: Adding device 0000:00:00.2 to group 2
[   17.977201] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   18.005930] fsl_enetc 0000:00:00.2: enabling device (0400 -> 0402)
[   18.013081] fsl_enetc 0000:00:00.2 eth1: ENETC PF driver v0.9
[   18.018891] fsl_enetc 0000:00:00.2: enetc_tsn_init: setup done
[   18.024918] iommu: Adding device 0000:00:00.4 to group 3
[   18.030332] fsl_enetc_ptp 0000:00:00.4: enabling device (0404 -> 0406)
[   18.036992] ptp_qoriq: device tree node missing required elements, try automatic configuration
[   18.045802] pps pps0: new PPS source ptp0
[   18.049961] iommu: Adding device 0000:00:00.3 to group 4
[   18.055490] libphy: Freescale PCI ENETC-RCIE MDIO Bus: probed
[   18.062846] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI
[   18.069961] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[   18.075768] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[   18.081637] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[   18.087608] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.4.0-k
[   18.094598] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[   18.100219] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.4.0-k
[   18.108082] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[   18.114203] sky2: driver version 1.30
[   18.117992] iommu: Adding device 0000:00:00.5 to group 5
[   18.124864] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[   18.131371] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[   18.137934] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[   18.142423] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[   18.147744] ehci-orion: EHCI orion driver
[   18.151839] ehci-exynos: EHCI EXYNOS driver
[   18.156086] ehci-msm: Qualcomm On-Chip EHCI Host Controller
[   18.161721] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   18.167933] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[   18.172418] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[   18.177718] ohci-exynos: OHCI EXYNOS driver
[   18.182109] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[   18.187631] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   18.205825] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220f66d hci version 0x100 quirks 0x22010810
[   18.214583] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 83, io mem 0x03100000
[   18.220810] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   18.224593] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[   18.228670] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[   18.234187] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   18.241877] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[   18.248768] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   18.252544] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[   18.256706] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
[   18.262222] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[   18.280419] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x0220f66d hci version 0x100 quirks 0x22010810
[   18.289175] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 84, io mem 0x03110000
[   18.295365] hub 3-0:1.0: USB hub found
[   18.299142] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[   18.303207] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
[   18.308720] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
[   18.316413] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[   18.323297] hub 4-0:1.0: USB hub found
[   18.327071] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[   18.331328] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   18.338627] i2c /dev entries driver
[   18.343633] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[   18.348618] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
[   18.353582] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
[   18.365045] rtc-pcf2127-i2c 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf2127-i2c as rtc0
[   18.372508] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
[   18.377414] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
[   18.382323] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
[   18.387223] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
[   18.392125] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
[   18.396936] pca954x 0-0077: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
[   18.404358] IR NEC protocol handler initialized
[   18.408907] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[   18.413979] IR RC6 protocol handler initialized
[   18.418523] IR JVC protocol handler initialized
[   18.423069] IR Sony protocol handler initialized
[   18.427701] IR SANYO protocol handler initialized
[   18.432422] IR Sharp protocol handler initialized
[   18.437144] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[   18.442998] IR XMP protocol handler initialized
[   18.448339] sp805-wdt c000000.wdt: registration successful
[   18.453953] sp805-wdt c010000.wdt: registration successful
[   18.460053] qoriq_cpufreq: Freescale QorIQ CPU frequency scaling driver
[   18.466907] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[   18.473114] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[   18.477592] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[   18.483999] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[   18.529936] mmc0: SDHCI controller on 2140000.esdhc [2140000.esdhc] using ADMA
[   18.573946] mmc1: SDHCI controller on 2150000.esdhc [2150000.esdhc] using ADMA
[   18.581719] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[   18.591846] caam 8000000.crypto: Instantiated RNG4 SH1
[   18.597017] caam 8000000.crypto: device ID = 0x0a12070000000000 (Era 10)
[   18.603783] caam 8000000.crypto: job rings = 3, qi = 0
[   18.609248] iommu: Adding device 8010000.jr to group 6
[   18.614563] caam_jr 8010000.jr: input ring iova = fffffffff000, output ring iova = ffffffffc000
[   18.619889] mmc0: new ultra high speed SDR50 SDHC card at address aaaa
[   18.621934] mmcblk0: mmc0:aaaa SS16G 14.8 GiB
[   18.622773]  mmcblk0: p1 p2 p3
[   18.637480] iommu: Adding device 8020000.jr to group 7
[   18.642799] caam_jr 8020000.jr: input ring iova = fffffffff000, output ring iova = ffffffffc000
[   18.646729] mmc1: new HS200 MMC card at address 0001
[   18.649935] mmcblk1: mmc1:0001 Q2J55L 7.13 GiB
[   18.650046] mmcblk1boot0: mmc1:0001 Q2J55L partition 1 2.00 MiB
[   18.650207] mmcblk1boot1: mmc1:0001 Q2J55L partition 2 2.00 MiB
[   18.650312] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
[   18.678905] iommu: Adding device 8030000.jr to group 8
[   18.684226] caam_jr 8030000.jr: input ring iova = fffffffff000, output ring iova = ffffffffc000
[   18.695333] caam algorithms registered in /proc/crypto
[   18.701402] caam_jr 8010000.jr: registering rng-caam
[   18.706633] caam 8000000.crypto: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto
[   18.714316] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   18.719970] usbhid: USB HID core driver
[   18.724169] No fsl,qman node
[   18.727171] Freescale USDPAA process driver
[   18.731370] fsl-usdpaa: no region found
[   18.735232] Freescale USDPAA process IRQ driver
[   18.742901] sgtl5000 2-000a: sgtl5000 revision 0x11
[   18.751481] sgtl5000 2-000a: Using internal LDO instead of VDDD: check ER1
[   18.779625] random: fast init done
[   18.803413] u32 classifier
[   18.806134]     Actions configured
[   18.809550] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[   18.814383] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[   18.820615] nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
[   18.827172] nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
[   18.834544] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   18.840059] Initializing XFRM netlink socket
[   18.844395] NET: Registered protocol family 10
[   18.849250] Segment Routing with IPv6
[   18.852988] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[   18.859250] NET: Registered protocol family 17
[   18.863723] NET: Registered protocol family 15
[   18.868204] Bridge firewalling registered
[   18.872232] Ebtables v2.0 registered
[   18.875893] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[   18.882126] NET: Registered protocol family 29
[   18.886605] can: raw protocol (rev 20170425)
[   18.890891] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[   18.896577] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[   18.902125] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   18.906353] 9pnet: Installing 9P2000 support
[   18.910665] tsn generic netlink module v1 init...
[   18.915410] Key type dns_resolver registered
[   18.920032] registered taskstats version 1
[   18.924465] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[   18.950329] asoc-simple-card sound: sgtl5000 <-> f130000.sai mapping ok
[   18.956988] asoc-simple-card sound: ASoC: no DMI vendor name!
[   18.970543] rtc-pcf2127-i2c 4-0051: setting system clock to 2019-05-16 09:42:19 UTC (1557999739)
[   18.979444] ALSA device list:
[   18.982452]   #0: f130000.sai-sgtl5000
[   19.587087] random: crng init done
[   19.681375] EXT4-fs (mmcblk0p3): 1 orphan inode deleted
[   19.686639] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[   19.710955] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   19.719101] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:3.
[   19.728307] devtmpfs: mounted
[   19.731851] Freeing unused kernel memory: 1216K
[   19.744718] Bad mode in Error handler detected on CPU1, code 0xbf000000 -- SError
[   19.752227] Internal error: Oops - bad mode: 0 [#1] PREEMPT SMP
[   19.758164] Modules linked in:
[   19.761226] CPU: 1 PID: 1 Comm: init Not tainted 4.14.47 #2
[   19.766813] Hardware name: LS1028A RDB Board (DT)
[   19.771528] task: ffff80207b344d00 task.stack: ffff000008038000
[   19.777466] PC is at 0xffff9d8bf1c0
[   19.780960] LR is at 0x0
[   19.783495] pc : [<0000ffff9d8bf1c0>] lr : [<0000000000000000>] pstate: 00000000
[   19.790912] sp : 0000ffffdac0c400
[   19.794232] x29: 0000000000000000 x28: 0000000000000000
[   19.799561] x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000000
[   19.804890] x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000
[   19.810218] x23: 0000000000000000 x22: 0000000000000000
[   19.815545] x21: 0000000000000000 x20: 0000000000000000
[   19.820873] x19: 0000000000000000 x18: 0000000000000000
[   19.826200] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000
[   19.831528] x15: 0000000000000000 x14: 0000000000000000
[   19.836855] x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000
[   19.842183] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000
[   19.847511] x9 : 0000000000000000 x8 : 0000000000000000
[   19.852839] x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000
[   19.858167] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000
[   19.863494] x3 : 0000000000000000 x2 : 0000000000000000
[   19.868822] x1 : 0000000000000000 x0 : 0000000000000000
[   19.874151] Process init (pid: 1, stack limit = 0xffff000008038000)
[   19.880439] ---[ end trace 5119d5aec397c8a1 ]---
[   19.885169] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
[   19.885169]
[   19.894334] SMP: stopping secondary CPUs
[   19.898271] Kernel Offset: disabled
[   19.901766] CPU features: 0x1802008
[   19.905260] Memory Limit: none
[   19.908320] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
[   19.908320]

0 Kudos
Reply

3,235 Views
zumengchen
Contributor III

Ha, it seems we have different panic, and there are many workaround ways as well. You can certainly try the same kernel with 0.2 dtb. If it works then you find it more clear one. Sorry for delay.

Cheers,

Zumeng

0 Kudos
Reply

3,235 Views
zumengchen
Contributor III

Still got the panic, with the different place with nothing done, sigh!~


root@localhost:~# [ 4285.266380] kernel BUG at /mnt/work/BSPs/nxp/flexbuild/packages/linux/linux/drivers/iommu/iova.c:836!
[ 4285.275654] Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] PREEMPT SMP
[ 4285.281162] Modules linked in:
[ 4285.284225] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: G W 4.14.47 #1
[ 4285.291469] Hardware name: LS1028A RDB Board (DT)
[ 4285.296185] task: ffff0000094b6000 task.stack: ffff0000094a0000
[ 4285.302127] PC is at iova_magazine_free_pfns+0x74/0xa0
[ 4285.307278] LR is at iova_magazine_free_pfns+0x70/0xa0
[ 4285.312430] pc : [<ffff0000086dfb24>] lr : [<ffff0000086dfb20>] pstate: 200001c5
[ 4285.319847] sp : ffff000008003c30
[ 4285.323166] x29: ffff000008003c30 x28: 00000000000001ed
[ 4285.328495] x27: ffff80205a0e4820 x26: ffff802053954800
[ 4285.333824] x25: 0000000000000140 x24: ffff802058ea5000
[ 4285.339152] x23: 00000000000fe9f8 x22: 0000000000000140
[ 4285.344480] x21: ffff80207a898808 x20: 000000000000002a
[ 4285.349808] x19: ffff802058ea5000 x18: 0000ffffc281be94
[ 4285.355135] x17: 0000ffff8099f748 x16: ffff00000825c268
[ 4285.360462] x15: 0000000000000001 x14: 071c71c71c71c71c
[ 4285.365790] x13: 0000000000001a62 x12: ffff0000094b6000
[ 4285.371117] x11: 0000802076b17000 x10: 0000000000000003
[ 4285.376445] x9 : 0000000000000000 x8 : ffff80204482c6c0
[ 4285.381774] x7 : 0000000000000000 x6 : ffff80205902e100
[ 4285.387102] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000
[ 4285.392429] x3 : 0000000000001680 x2 : 0000000000000160
[ 4285.397757] x1 : 0000000000000000 x0 : 0000000000000000
[ 4285.403086] Process swapper/0 (pid: 0, stack limit = 0xffff0000094a0000)
[ 4285.409806] Call trace:
[ 4285.412255] Exception stack(0xffff000008003af0 to 0xffff000008003c30)
[ 4285.418714] 3ae0: 0000000000000000 0000000000000000
[ 4285.426570] 3b00: 0000000000000160 0000000000001680 0000000000000000 0000000000000000
[ 4285.434424] 3b20: ffff80205902e100 0000000000000000 ffff80204482c6c0 0000000000000000
[ 4285.442278] 3b40: 0000000000000003 0000802076b17000 ffff0000094b6000 0000000000001a62
[ 4285.450133] 3b60: 071c71c71c71c71c 0000000000000001 ffff00000825c268 0000ffff8099f748
[ 4285.457987] 3b80: 0000ffffc281be94 ffff802058ea5000 000000000000002a ffff80207a898808
[ 4285.465842] 3ba0: 0000000000000140 00000000000fe9f8 ffff802058ea5000 0000000000000140
[ 4285.473696] 3bc0: ffff802053954800 ffff80205a0e4820 00000000000001ed ffff000008003c30
[ 4285.481551] 3be0: ffff0000086dfb20 ffff000008003c30 ffff0000086dfb24 00000000200001c5
[ 4285.489405] 3c00: ffff80207a898808 0000000000000140 0000ffffffffffff ffff0000086dfb00
[ 4285.497259] 3c20: ffff000008003c30 ffff0000086dfb24
[ 4285.502150] [<ffff0000086dfb24>] iova_magazine_free_pfns+0x74/0xa0
[ 4285.508348] [<ffff0000086dfd28>] free_iova_fast+0x1d8/0x280
[ 4285.513936] [<ffff0000086dc8a0>] iommu_dma_free_iova+0x30/0x48
[ 4285.519786] [<ffff0000086dc914>] __iommu_dma_unmap+0x5c/0x90
[ 4285.525461] [<ffff0000086dd4d4>] iommu_dma_unmap_page+0x24/0x30
[ 4285.531398] [<ffff00000809c7f0>] __iommu_unmap_page+0x40/0x60
[ 4285.537162] [<ffff00000895eb1c>] enetc_unmap_tx_buff.isra.0+0x44/0x60
[ 4285.543622] [<ffff00000895ef6c>] enetc_poll+0xf4/0x830
[ 4285.548775] [<ffff000008c3871c>] net_rx_action+0xf4/0x2b0
[ 4285.554189] [<ffff000008081b6c>] __do_softirq+0x12c/0x228
[ 4285.559604] [<ffff0000080d3220>] irq_exit+0xd0/0x100
[ 4285.564584] [<ffff00000811fae0>] __handle_domain_irq+0x60/0xb0
[ 4285.570433] [<ffff00000808193c>] gic_handle_irq+0x7c/0x180
[ 4285.575932] Exception stack(0xffff0000094a3d80 to 0xffff0000094a3ec0)
[ 4285.582392] 3d80: 0000000000000000 ffff80207ffb1880 0000802076b17000 00000000007d2b70
[ 4285.590246] 3da0: 0000000000000015 00ffffffffffffff 000000004aa2a41f 0000000000000001
[ 4285.598100] 3dc0: 00000000000001c0 0000000000000008 0000000034d5d91d 0000802076b17000
[ 4285.605955] 3de0: ffff0000094b6000 0000000000001a62 071c71c71c71c71c 0000000000000001
[ 4285.613810] 3e00: ffff00000825c268 0000ffff8099f748 0000ffffc281be94 000003e5bdc4ad28
[ 4285.621664] 3e20: ffff80205a158a00 00000000ffffffff ffff80205a1b7800 0000000000000001
[ 4285.629519] 3e40: 000003e5bdc46a20 ffff80205a1b7800 ffff0000094b6000 0000000000000400
[ 4285.637373] 3e60: 0000000081370018 ffff0000094a3ec0 ffff000008afe4e4 ffff0000094a3ec0
[ 4285.645228] 3e80: ffff000008afe4e8 0000000060000145 ffff80205a1b7860 ffff80205a158a00
[ 4285.653082] 3ea0: ffffffffffffffff ffff80205a1b7800 ffff0000094a3ec0 ffff000008afe4e8
[ 4285.660937] [<ffff000008083130>] el1_irq+0xb0/0x124
[ 4285.665830] [<ffff000008afe4e8>] cpuidle_enter_state+0x138/0x220
[ 4285.671855] [<ffff000008afe608>] cpuidle_enter+0x18/0x20
[ 4285.677182] [<ffff00000810ba84>] call_cpuidle+0x1c/0x38
[ 4285.682420] [<ffff00000810bcc8>] do_idle+0x1a0/0x1d8
[ 4285.687398] [<ffff00000810bea0>] cpu_startup_entry+0x20/0x28
[ 4285.693075] [<ffff000008dc9a18>] rest_init+0xd0/0xe0
[ 4285.698053] [<ffff000009370b70>] start_kernel+0x398/0x3ac
[ 4285.703468] Code: aa1503e0 f9400441 97ffff77 b5fffe80 (d4210000)
[ 4285.709582] ---[ end trace 1462014f2ee2005b ]---
[ 4285.714210] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
[ 4285.720582] SMP: stopping secondary CPUs
[ 4285.724519] Kernel Offset: disabled
[ 4285.728013] CPU features: 0x1802008
[ 4285.731507] Memory Limit: none
[ 4285.734567] ---[ end Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt

0 Kudos
Reply

3,235 Views
zumengchen
Contributor III

I think I found the basic reason, and have a workaround for now, as for the last resort, still need some time to dig out. feel free to update, thanks~

Cheers,

Zumeng

0 Kudos
Reply

3,235 Views
zumengchen
Contributor III

Sound like something weird happed, I'll take a look

0 Kudos
Reply