Kinetis微控制器知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Kinetis Microcontrollers Knowledge Base

讨论

排序依据:
Este proyecto está siendo desarrollado por alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, el cual está orientado para servir como un tipo de terapia para personas discapacitadas. El proyecto en sí consiste en el control de un vehículo de juguete por medio de pulsaciones que serán realizadas con pelotas anti-estrés, de esta forma la persona podrá realizar un ejercicio de fortalecimiento en sus extremidades superiores de una forma más entretenida y menos tediosa que las clásicas terapias. Es importante mencionar que para poder realizar este proyecto es necesario el uso de dos tarjetas Freedom KL25Z de Freescale®, dos módulos Bluetooth®, dos servomotores de rotación continua y dos sensores de presión, los cuales serán incorporados dentro de las pelotas anti-estrés. El vehículo de juguete estará compuesto por los servomotores, que servirán como llantas; un módulo Bluetooth®, el cual recibirá las señales del otro módulo; y una de las tarjetas Freedom KL25Z. Por otro lado una de las tarjetas Freedom KL25Z estará conectada con los sensores integrados en las pelotas anti-estrés y a un módulo cuya función es mandar la información capturada por los sensores al vehículo de juguete. La mecánica del proyecto depende de la pelota que sea presionada, pues si se presiona solamente una pelota, el vehículo avanzará, por otro lado si se presiona la otra pelota, el vehículo girará sobre su propio eje. Este proyecto tiene como fin la implementación de conocimiento prácticos y teóricos en busca de una aportación en beneficio de la sociedad. También es relevante comentar que las visiones a futuro de este proyecto es que pueda ser implementado como una especie de control para una silla de ruedas, con el fin de facilitar la movilidad y aumentar la comodidad al momento de usar este tipo de vehículo. Original Attachment has been moved to: Codigo-tarjetas-freedom.zip
查看全文
The modularity of the tower system makes it great for prototyping, but for higher speed interfaces, there might be timing/signal integrity issues from having the TWR-MEM. For example, if you run the NFC demo from MQX 4.2: C:\Freescale\Freescale_MQX_4_2\mqx\examples\nandflash\build\iar\nandflash_twrk60f120m, It works well standalone, but with TWR-MEM connected. It failed when trying to read the data from nandflash. Because the NAND flash is on the TWR-K60F120M board, any time you access the NAND flash through NFC the signal will still travel all the way to the MRAM and reflect back which can distort the signals. Checking with the NFC driver code, you may find the high driven strength of NFC IOs has already been enabled. Decreasing the NFC module clock by setting SIM_CLKDIV4_NFCDIV to 31,  the demo still failed. How to fix it? Here we provide a trick/solution for this issue: Enable the internal pull-ups on NFC interface. then you may set a slower NFC clock by setting SIM_CLKDIV4_NFCDIV to 12, this value can be larger to make the communication more stable, but please note if you try to design a custom board, there is no reason it shouldn’t work at max frequency with a better layout. Hope that helps, -Kan
查看全文
Agenda Mastering Kinetis-M Microcontrollers Schedule Module Description Duration Presenter 8:00 Registration 0:30 8:30 Introduction & Welcome 0:15 MM 8:45 MKM34Z256 core and peripherals architecture 1:00 Cano 9:45 DSP fractional, Filter, and FFT-based libraries for general signal processing and metering applications 1:00 LV 10:45 Break 0:15 11:00 Power meter & PLC reference design overview (1ph, 2ph (MKM34Z128), 3ph, 3ph shunt based + sensor node) 1:00 RK 12:00 Introduction to TWR-MKM34Z75, bare-metal drivers, SDK 2.0, FreeRTOS and FreeMaster 1:00 Cano+ID 13:00 Launch in the office 1:00 14:00 Workshop - TWR LCD example (preprogrammed, debugging, SW re-flashing) 0:45 Cano 14:45 Workshop - Using serial bootloader example (learn the way of bootloder integration into application) 0:45 PK 15:30 Workshop - LPTMR and GPIO example (LPTIM & GPIO API, programming interrupt, debugging) 0:45 MM 16:15 Break 0:15 16:30 Workshop - FreeRTOS preemptive multitasking example (basics of FreeRTOS programming) 0:30 MM 17:00 Workshop - High-precision waveform measurement example (SD ADC & FreeMaster programming) 0:45 MM 17:45 Workshop - 64-bit math coprocessor example (mastering DSP instruction set the MMAU) 0:45 MM 18:30 Q&A 0:30 19:00 Dinner @ Brasserie restaurant 2:00 21:00
查看全文
The installation file containing MKM34Z256 training examples programmed using Kinetis-M bare metal drivers and compiled using IAR EWARM 7.40.1. These examples explain programming steps for GPIO, Low Power Timer, Sigma Delta ADC, Memory Math Arithmetic Unit, and LCD on-chip peripherals. In addition, you will learn how to create simple FreeRTOS and 1-phase power meter applications. All examples including their handouts will be installed on your PC in c:\Freescale\KM34Z75_EXAMPLES subfolder. For more information about each example, please refer to its handout.
查看全文
As general introduction on thread https://community.freescale.com/docs/DOC-328302 , I did a smart LED application with GoKit and FRDM-KL02. In this design, FRDM-KL02 will communicate with GoKit by WIFI, and control LED flash. Code Structure Code Basic Introduction In this project structure, you need to do following items on code. ü Add your functions, such as UART, LED, motor driver code. ü Add function running functions in protocol.c ü Add functions order in main loop. You can find my main.c and protocol.c as attachment. In this document, I would like to detail introduce function MessageHandle(), void MessageHandle(void) {                 pro_headPart    tmp_headPart; //Common command package                 memset(&tmp_headPart, 0, sizeof(pro_headPart));                 if(get_one_package)                 {                                                                              get_one_package = 0;                                 memcpy(&tmp_headPart, uart_buf, sizeof(pro_headPart));                                                                 //CRC error, send back error command                                 if(CheckSum(uart_buf, uart_Count) != uart_buf[uart_Count-1])                                 {                                                 SendErrorCmd(ERROR_CHECKSUM, tmp_headPart.sn);                                                 return ;                                 }                                 So, you can see that only get_one_package=1, we can receive frame completely.                                 switch(tmp_headPart.cmd)                                 {                                                              case       CMD_GET_MCU_INFO:                                                                 CmdGetMcuInfo(tmp_headPart.sn);                                                                                                                                     break;                                                                   case CMD_SEND_HEARTBEAT:                                                                 SendCommonCmd(CMD_SEND_HEARTBEAT_ACK, tmp_headPart.sn);                                                                                 break;                                                 case CMD_REBOOT_MCU:                                                                 SendCommonCmd(CMD_REBOOT_MCU_ACK, tmp_headPart.sn);                                                 case       CMD_SEND_MCU_P0:                                                                 CmdSendMcuP0(uart_buf);                                                                 break;                                                 case       CMD_REPORT_MODULE_STATUS:                                                                 CmdReportModuleStatus(uart_buf);                                                                 break;                                                 default:                                                                 SendErrorCmd(ERROR_CMD, tmp_headPart.sn);                                                                 break;                                 }                              } } After that, you can do operations mentioned in thread https://community.freescale.com/docs/DOC-328302. You can see smart LED device and been found.
查看全文
Anis Jarrar, Freescale design engineer, explains how his team developed Kinetis and how the result of their "chasing nanowatts" concept resulted in a highly scalable, ultra low power MCU. 32-bit Kinetis MCUs represent the most scalable portfolio of ARM® Cortex™-M4 MCUs in the industry. The first phase of the portfolio consists of five MCU families with over 200 pin-, peripheral- and software compatible devices with outstanding performance, memory and feature scalability. Enabled by innovative 90nM Thin Film Storage (TFS) flash technologu with unique FlexMemory (configurable embedded EEPROM), Kinetis features the latest low-power innovations and high performance, high precision mixed-signal capability. Kinetis MCUs are supported by a market-leading enablement bundle from Freescale and ARM 3rd party ecosystem partners. http://www.freescale.com/kinetis
查看全文
当芯片被加密后,在Keil或IAR中下载或者调试时,会弹出以下提示信息: 这时如果点击Yes,那么将会对Flash进行一次mass erase,这样就可以重新下载或者调试程序了。 如果把Do not show this message again复选框勾选上的话,那么以后将不再弹出此提示框,并且会自动进行一次mass erase。 实际使用中,不建议勾选Do not show this message again这一复选框,因为勾上之后就无法直观的看到芯片被锁的提示了。 如果不小心把这一复选框勾上了的话,想要恢复到原来的设置,只能通过修改注册表的方法来实现,具体步骤如下 1) 在CMD窗口下,输入regedit,打开注册表    2)设置 HKEY_CURRENT_USER => Software => SEGGER => J-Link => DontShowAgainUnlockKinetis 为0   
查看全文
¡ FELICIDADES AL GANADOR! El sábado 7 de diciembre se realizó la final del Kinetis L MCU Challenge México en las instalaciones del Centro de Congresos, Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara; donde se eligió al ganador a través de las redes sociales y la herramienta RankTab. La emoción se sintió entre los participantes durante la votación; al finalizar el conteo de votos y calificaciones en Ranktab ¡obtuvimos un ganador! Nos complace presentar a: Andrés Gafford con el proyecto Tablet Braille para Invidentes como el ganador del Kinetis L MCU Challenge México 2013. Quién se irá de viaje con todos los gastos pagados al Freescale Technology Forum (FTF) en Dallas, Texas del 8 al 11 de abril del 2014. Agradecemos a los finalistas por su esfuerzo y participación en el evento;  también agradecemos a todas las personas que nos ayudaron con su calificación y voto a elegir el mejor de los proyectos. Esperamos que esta competencia haya sido un semillero de grandes ideas que se conviertan en las innovaciones del mañana.
查看全文
When I developed the software of FSL Air Mouse based on kinetis KL16 , I need read and write more than 1 byte data from or to sensor by i2c. But I don't find any i2c driver which supports mutli-bytes accessing. So I write the i2c driver which supports mutli-bytes accessing. It can run on MCU KL1x series and you can modify it a little for Kinetis K series.
查看全文
近期有客户提出需求,要求通过外部Flash编程工具烧写Flash Program Flash IFR区域。 目前P&E Cyclone MAX和Segger J-Flash均无法实现对IFR区域编程。 客户可以使用软件的方式来编程IFR提供的单次烧写区域,存储客户产品信息,例如MAC地址等。 Program Flash单次烧写区域提供了64个字节,只允许烧写一次,通过Program Once和Read Once命令来读写这个区域。 下图为单次烧写区域在Prgoram Flash IFR的具体位置, IFR独立于FTFL Flash空间,可以理解成另外一个Flash模块。 Program Once和Read Once命令每次调用可以读取Program Flash单次烧写区域的4个字节,通过命令参数的数据索引号可以通过多次操作遍历整个64个字节。 附件中的例程使用Program Once命令编写MAC地址到单次烧写区域,之后通过Read Once命令读取MAC地址信息。 例程环境: IAR Workbench + TWR-K60D100M
查看全文
¡EL GRAN DÍA HA LLEGADO, PARTICIPA Y ELIGE AL MEJOR! Te esperamos en el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, la exhibición de los proyectos estará disponible a partir de las 09:00 hrs. Se nombrará al ganador a las 13:00 hrs. En seguida de la premiación de The Freescale Cup. La votación se abrirá a las 9:00hrs. Y se cerrará a las 12:30hrs, se tomarán en cuenta solo las interacciones realizadas dentro de este horario. Vota y califica tu proyecto favorito, sigue 2 pasos: 1. VOTA Elige solo UNA de estas 2 opciones. Ingresa a tu cuenta Twitter Publica el hashtag del proyecto #KinetisChallenge Ingresa al Facebook de Freescale University Programs Encuentra la liga y contesta la encuesta, o si lo prefieres puedes hacerlo desde el siguiente acceso.: https://es.surveymonkey.com/s/JQY76J9 2. CALIFICA Califica cada uno de los proyectos de acuerdo a los criterios de selección. Ingresa a https://apps.facebook.com/ranktab/rt.php?l=1452 Califica cada proyecto con los 3 criterios. Observa la matriz de burbujas para ver la opinión de los participantes. Comparte tu calificación en tu muro. Se tomarán en cuenta la sumatoria de votos en Twitter y Survey Monkey; así como la calificación en RankTab. ¡LA ELECCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS!
查看全文
The following (after the "- - - - - -" is debugged code for flashing Green, Red, and Blue LEDs on the FRDM-K22F module. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #include "fsl_device_registers.h" #include "board.h" static int i = 0; int main(void) {   // LEDs are common-anode, with cathodes connected to port pins.   // Therefore, logic high (1) turns them off, and logic low   // (0) turns them on.   short OFF = 1;   short ON = 0;         hardware_init();           GPIO_DRV_SetPinDir(kGpioLED1, kGpioDigitalOutput); //Green LED      GPIO_DRV_SetPinDir(kGpioLED2, kGpioDigitalOutput); //Red LED      GPIO_DRV_SetPinDir(kGpioLED3, kGpioDigitalOutput); //Blue LED      GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED1, OFF); //Green LED initially off      GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED2, OFF); //Red LED initially off      GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED3, OFF); //Blue LED initially off      while (1)           {           for (i = 0; i<0xFFFFFF; i++)           {           }           GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED1, ON); //Green LED on           for (i = 0; i<0xFFFFFF; i++)           {           }           GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED1, OFF); //Green LED off           for (i = 0; i<0xFFFFFF; i++)           {           }           GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED2, ON); //Red LED on           for (i = 0; i<0xFFFFFF; i++)           {           }           GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED2, OFF); //Red LED off           for (i = 0; i<0xFFFFFF; i++)           {           };           GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED3, ON); //Blue LED on           for (i = 0; i<0xFFFFFF; i++)           {           }           GPIO_DRV_WritePinOutput(kGpioLED3, OFF); //Blue LED off           }      return 0; }
查看全文
Hello Freedom users I have created another full board review this time for the FRDM-KL05Z always including clear instructions to program and debug your first project. I'm still working on the video version (looking for a better accent :smileyconfused:), but the commands illustrated by screen captures should be easy to follow. Freescale Freedom development platform: [FRDM-K... | element14 Enjoy Greg
查看全文
This project is for neck's physical therapy and for a wheel chair that will move just with two buttons. This project is intended to be for persons who cannot move arms to do stuff.Instead of having a little joystick to move, they will just have to press one button turn around on the wheel chair or press the other button to make it advance. Because of the time we have to present this project, we will for now apply this idea to a toy car that will help children to do physical therapy on the neck.   Silla de Ruedas controlada por movimientos del cuello - YouTube   Facebook Original Attachment has been moved to: Code.zip
查看全文
update of the FreeMASTER component
查看全文
Update of FreeMASTER component for PE
查看全文
There is a popular WIFI platform called “GoKit” in China. This testing kit can be use to do some customized application. Not only WIFI communication, kit also support other functions. You can find interfaces listed as below. GoKit Interfaces: I try to use FRDM-KL02 to communicate with this kit to do a WIFI communication application. Board connection as below. This platform has two running mode. One is AirLink mode, and another is normal running mode. AirLink mode is used to WIFI communication or pair. Go to AirLink mode steps: Power on FRDM-KL02 Long press key1 to reset WIFI module. Wait until RED led on. Short press Key2 to go into configuration mode, wait until RED led flash on WIFI module. Open demo APP, select “adding device”, input SSID password. Waiting for configuration finish. Command Format HOF: 2bytes, value 0xFFFF Length: 2bytes Cmd:1byte SN:1byte Flags:2bytes DATA: Xbytes Checksum:1byte WIFI acquire device information MCU inform WIFI into configure mode MCU reset WIFI WIFI inform MCU status WIFI ask for reset Illegal command For detail code, I will post another thread for your reference.
查看全文
Hi All, all presentations were included in this archive file.
查看全文
Hi everybody, The original document was moved to KSDK subspace. You can find it in the next link: https://community.freescale.com/docs/DOC-102612 Regards, Carlos
查看全文
Recently I have received a report which said the customers met compiling issue when they imported the an2295sw CW project file and started to build it, the error message is like the following: When I looked into this issue, I found it was mainly due to some asm source file which was dedicated for Keil wrongly included in the CW project , so there would syntax error during compiling, and the linker issue was due to the path of linker file was wrongly defined, fix them would solve most of the compiling. 1. Fix source file issue: deselect the bootloader.asm file. 2. Fix linker file issue: redefine the correct path for linker file There is also an exception when you try to compile with the configuration for K70 120MHz part, it is due to some files can not be opened because the including path are missing: so besides the above changes, you have to add the paths below to solve this issue for Kinetis 120MHz part.    BTW, during debugging, I also found it is not convenient to switch between different configurations because users have to choose the proper header file for different platforms manually, so I add the following changes to support automatic switching platform according to the configuration but just with an exception for Kinetis K-1M 100MHz part, which still have to choose the proper platform manually. Customers who have downloaded an2295sw may directly replace the following files with that I attached in this document, which have included all above changes mentioned. an2295sw\src\Kinetis\CW_10.3\AN2295_Kinetis\.project an2295sw\src\Kinetis\CW_10.3\AN2295_Kinetis\.cproject an2295sw\src\Kinetis\CommonSource\bootloader_cfg.h Hope that helps, Kan
查看全文