那里能找到讲解怎样对GUIGuider中的控件事件进行C语言编程的教程

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

那里能找到讲解怎样对GUIGuider中的控件事件进行C语言编程的教程

ソリューションへジャンプ
4,571件の閲覧回数
sunboy
Contributor II

我想问一下各位,在那里能找到讲解怎样对GUIGuider中的控件事件进行C语言编程的教程,我是个新手之前没用过这个软件,不知道对GUIGuider中的控件进行c语言编程应该怎样编写,比如我在GUIGuider中使用了一个按钮控件,我想让这个按钮按下触发变量,不是LVGL画面里面任何控件,是包含这个画面的工程项目里面的一个变量,这样的情况下,我应该怎么做?或者说那里能找到GUIGuider的C语言的API手册也行?

0 件の賞賛
返信
1 解決策
4,525件の閲覧回数
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @sunboy 

您可以在代码编辑窗口中events_init.c查看使用的API函数,参考下图:

Alex_Wang_0-1709775599985.png

如果您想了解更多API函数的使用,可以访问以下链接:API — LVGL documentation

Best regards, Alex

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
4 返答(返信)
4,545件の閲覧回数
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @sunboy 

         您好,下面是通过C语言按钮控制一个变量++并显示在屏幕中的laber_1中,请参考视频。

         更多详细信息请参考安装目录下:file:///C:/nxp/GUI-Guider-1.7.0-GA/resources/GUIGuider_User_Manual.pdf

         希望这可以帮助到您。

Best regards, Alex

0 件の賞賛
返信
4,530件の閲覧回数
sunboy
Contributor II

这个我知道,我就是想知道具体的用到API函数叫什么名字,你是怎么知道,向导里面我看了一下,好像没有看到这方面的介绍?

0 件の賞賛
返信
4,526件の閲覧回数
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @sunboy 

您可以在代码编辑窗口中events_init.c查看使用的API函数,参考下图:

Alex_Wang_0-1709775599985.png

如果您想了解更多API函数的使用,可以访问以下链接:API — LVGL documentation

Best regards, Alex

 

0 件の賞賛
返信
4,514件の閲覧回数
sunboy
Contributor II

@alex : thank you very much!