WCT1000 - WCT1101

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

WCT1000 - WCT1101

2,107 Views
martinardao
Contributor I

Estamos trabajando con el diseño de referencia WCT-5W1COILTX-ND , basado en el WCT1000, que viene con el programador USBTAP_DSC: USB TAP for ONCE DSC. La consulta es si, en caso de querer realizar un diseño con el WCT1101, puedo utilizar el mismo dispositivo para programarlo? En caso afirmativo, es necesario hardware adicional?

 

Gracias,

 

Martin

 

Labels (1)
0 Kudos
Reply
1 Reply

1,920 Views
TICS_Fiona
NXP Employee
NXP Employee

USB TAP for ONCE DSC supports WCT1000. You can use this emulator to  program WCT1000.

Best Regards

Fiona

Technical Information & Commercial Support

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Kudos
Reply