QN9090 sdk2.6.3 wireless uart相关使用说明

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

QN9090 sdk2.6.3 wireless uart相关使用说明

8,838件の閲覧回数
zxcv70644
Contributor I

Hi:

  

zxcv70644_0-1631083558927.png

QN9090 SDK2.6.3的wireless uart 例程这个串口是怎么使用的呢? 电脑端要配合插入一个dongle还是?

如果是dongle的话, dongle烧录的固件是? 然后设备和dongle 是进行蓝牙连接通信的? 设备是从机,dongle是主机?

0 件の賞賛
返信
7 返答(返信)

8,834件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

这个例程是展现多模式的一个代码,一个mcu同时可以做central和peripheral,两个mcu烧写这个代码后,上电后都是central模式,其中一个板子按个键就可以切换成peripheral,两个连接以后,开串口就可以向对方发送字符串,这个文档里应该都有写,iot tool box也可以用

0 件の賞賛
返信

8,829件の閲覧回数
zxcv70644
Contributor I

电脑上可以有dongle插入来使用的吗? 比如看设备端的日志,不接设备调试线的情况下。

0 件の賞賛
返信

8,825件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

qn9090的dongle?应该是行的,主要串口能输出

タグ(1)
0 件の賞賛
返信

8,822件の閲覧回数
zxcv70644
Contributor I

是的, 这个wireless uart固件烧录进去可以支持吧? 

0 件の賞賛
返信

8,813件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

我没板子,你自己测测看吧

0 件の賞賛
返信

8,811件の閲覧回数
zxcv70644
Contributor I

好的,

0 件の賞賛
返信

8,831件の閲覧回数
zxcv70644
Contributor I

好的,我先看看

0 件の賞賛
返信