QN9090 sdk2.6.3 wireless uart相关使用说明

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

QN9090 sdk2.6.3 wireless uart相关使用说明

8,835 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

  

zxcv70644_0-1631083558927.png

QN9090 SDK2.6.3的wireless uart 例程这个串口是怎么使用的呢? 电脑端要配合插入一个dongle还是?

如果是dongle的话, dongle烧录的固件是? 然后设备和dongle 是进行蓝牙连接通信的? 设备是从机,dongle是主机?

0 Kudos
Reply
7 Replies

8,831 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

这个例程是展现多模式的一个代码,一个mcu同时可以做central和peripheral,两个mcu烧写这个代码后,上电后都是central模式,其中一个板子按个键就可以切换成peripheral,两个连接以后,开串口就可以向对方发送字符串,这个文档里应该都有写,iot tool box也可以用

0 Kudos
Reply

8,826 Views
zxcv70644
Contributor I

电脑上可以有dongle插入来使用的吗? 比如看设备端的日志,不接设备调试线的情况下。

0 Kudos
Reply

8,822 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

qn9090的dongle?应该是行的,主要串口能输出

Tags (1)
0 Kudos
Reply

8,819 Views
zxcv70644
Contributor I

是的, 这个wireless uart固件烧录进去可以支持吧? 

0 Kudos
Reply

8,810 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

我没板子,你自己测测看吧

0 Kudos
Reply

8,808 Views
zxcv70644
Contributor I

好的,

0 Kudos
Reply

8,828 Views
zxcv70644
Contributor I

好的,我先看看

0 Kudos
Reply