ユニバーシティ・プログラムのナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

University Programs Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
FTF on-the-street reporter talks to the Universidad del Valle de Mexico team from Guadalajara, Mexico who describe their challenge...
記事全体を表示
Lab Materials that accompany the LFEBS12UB. Download restricted to verified faculty only.  Request to join the Faculty Portal now.
記事全体を表示
El hombre a través de la historia ha buscado comunicarse de manera eficaz con sus congéneres. Ha desarrollado diversos aparatos que facilitan dicha acción, desde el teléfono, que permite escuchar la voz de otro humano rompiendo las barreras de la distancia y el tiempo. Pero desafortunadamente los mayores esfuerzos se focalizan en las mayorías y los estándares de un hombre común. Esta aplicación nos dará la oportunidad de comunicarnos de una manera más fácil con las personas que no pueden hacerlo mediante el habla. Mediante circuitos instalados en la mano, compuestos por un material que podrá hacer sentir al operador más libre. Estarán hechos con tinta conductiva amigable, esto quiere decir que no daña la salud del operador. En base a cerrar circuitos y sensores de proximidad hechos con la tinta con relación a la posición de los dedos con base en el alfabeto dactilológico se reproducirá una palabra a través de una bocina que el operador portara consigo para que el usuario pueda escuchar una traducción de la composición del mencionado alfabeto. #include "mbed.h" #include "MMA8451Q.h" #define MMA8451_I2C_ADDRESS (0x1d<<1) DigitalIn dedo1(); DigitalIn dedo2(); DigitalIn dedo3(); DigitalIn dedo4(); AnalogIn flex_dedo1(); AnalogIn flex_dedo2(); AnalogIn flex_dedo3(); AnalogIn flex_dedo4(); AnalogIn dedos unidos(); DigitalIn puno1(); DigitalIn puno2(); /* Aqui ira una funcion en la cual se relaciona todas las entradas anteriores y se les da un valor en el alfabeto, ya sea palabra, oracion o frase.*/ int main(void) {     MMA8451Q acc(PTE25, PTE24, MMA8451_I2C_ADDRESS); //el programa correra en un ciclo, que leera cualquier movimiento de los dedos y lo almacenara y a su vez lo relacionara con la funcion correspondiente hasta que el usuario baje su mano //por el momento solo imprimira en una pantalla ya que el programa que estuve usando para la generacion de palabras me diante la comunicacion serial de la targeta a la pc tiene dueño, buscare desarrollar mi propia aplicaion. }
記事全体を表示
Overview Please check your local rules to confirm allowable voltage, battery chemistry and ampere-hour as these differ by region. This article is NOT a substitute for the rules. Batteries (nor Charger) are not included in the Freescale Cup kit due to global shipping complexities. Batteries can be hazardous if not stored, used and/or disposed of properly. Battery Specifications Tamiya Connector 7.2 Volts Less than or equal to 3000mAh (Check your Rules!) NiCd or NiMH Needs to have a Tamyia connector Sources of purchase   This format battery is fairly common in the radio controlled toy industry. Start your search at any local electronics store where Radio controlled toy's are sold. Retail Sources: Radio Shack (USA) - http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=4273066 Fry's (USA) - http://www.frys.com/product/6468002?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG   Online Sources All-Battery.com http://www.all-battery.com/nicd72v2400mahhighpowerbatterypackforrccarswithtamiyaconnector.aspx http://www.all-battery.com/Tenergy7.2V3000mAhRCCarNiMHBatteryPackwithCharger-91103.aspx Europe: use Conrad online stores Conrad energy NiMH Sub-C Racingpack 7.2 V / 2400 mAh Stecksystem Tamiya-Stecker im Conrad Online Shop | 206026 (Conrad Germany but same available form other sources)
記事全体を表示