University Programs Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

University Programs Knowledge Base

Labels

Discussions

Sort by:
Este proyecto consiste en controlar un foco RGB conectándolo desde la corriente alterna y controlandolo con cualquier celular android con Bluetooth la aplicación se diseño en java. y se uso un shield de bluettoth para freedom.
View full article
Este proyecto fue realizado por estudiantes de Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y está diseñado para pacientes con problemas motrices, principalmente en brazos y piernas. La intención de nuestro prototipo es que el paciente pueda transportarse autónomamente en su silla de ruedas mediante una especie de casco que detecte la dirección deseada, además de que sea una manera recreativa de trasladarse. Este casco usa acelerómetros y se mueve detectando los ejes X y Y, este último es para trasladarse hacia adelante y en reversa. Nuestra intención es demostrar nuestro punto usando un carrito constituido por una ProtoBoard, dos servomotores y una tarjeta Freedom® KL25Z de Freescale® y controlarlo por medio de dicho casco
View full article
Tiro al blanco que funciona con un LED infrarrojo. Para más información vea el video. Gracias.
View full article
Many companies run the risk of animals such as rats and variety of insects invading plants or warehouses, where the products are liable to be contaminated, mainly food industry companies. For the above, we come up with the development of the “pest control using Freescale” which consists of implementing an electronic device that emits ultrasonic frequencies ranging from 30KHz to 65KHz generated by the FRDM KL25Z board transmitted by a buzzer and through an interface may change the operation time of our prototype. Therefore purpose of this project is to solve the pest problem in a "green way" to avoid damaging the environment. Original Attachment has been moved to: Pest_control_using_Freescale.rar
View full article
Este proyecto está siendo desarrollado por alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, el cual está orientado para servir como un tipo de terapia para personas discapacitadas. El proyecto en sí consiste en el control de un vehículo de juguete por medio de pulsaciones que serán realizadas con pelotas anti-estrés, de esta forma la persona podrá realizar un ejercicio de fortalecimiento en sus extremidades superiores de una forma más entretenida y menos tediosa que las clásicas terapias. Es importante mencionar que para poder realizar este proyecto es necesario el uso de dos tarjetas Freedom KL25Z de Freescale®, dos módulos Bluetooth®, dos servomotores de rotación continua y dos sensores de presión, los cuales serán incorporados dentro de las pelotas anti-estrés. El vehículo de juguete estará compuesto por los servomotores, que servirán como llantas; un módulo Bluetooth®, el cual recibirá las señales del otro módulo; y una de las tarjetas Freedom KL25Z. Por otro lado una de las tarjetas Freedom KL25Z estará conectada con los sensores integrados en las pelotas anti-estrés y a un módulo cuya función es mandar la información capturada por los sensores al vehículo de juguete. La mecánica del proyecto depende de la pelota que sea presionada, pues si se presiona solamente una pelota, el vehículo avanzará, por otro lado si se presiona la otra pelota, el vehículo girará sobre su propio eje. Este proyecto tiene como fin la implementación de conocimiento prácticos y teóricos en busca de una aportación en beneficio de la sociedad. También es relevante comentar que las visiones a futuro de este proyecto es que pueda ser implementado como una especie de control para una silla de ruedas, con el fin de facilitar la movilidad y aumentar la comodidad al momento de usar este tipo de vehículo. Original Attachment has been moved to: Codigo-tarjetas-freedom.zip
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: Malaysia Car Specs: -Freescale Freedom FRDM-KL25Z
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: Japan Car Specs: -Freescale "Bolero" MPC5604B 32-bit MCU
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: India Car Specs: -Freescale "Bolero" MPC5604B 32-bit MCU
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant from Mexico Car Specs: -Freescale "Bolero" TRK-MPC5604B
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: USA Car Specs: -Custom motor driving circuitry -FRDM-KL25Z -Dual line scan camera Related Videos             
View full article
Hi,     I will present to you my first personal initiated project named Spectrum analyzer. This spectrum is based on sampling signal and calculating his spectrum using FFT algorithm. Attached here presentation, documentation (french), electrical scheme of amplification circuit and source code of both programs (Computer and PXS20)   Picture of the spectrum analyzer with TWR-PXS20, TWR-SER and TWR-PROTO :   Picture of amplification circuit :   Picture of signal collected by the ADC :   And here we have the spectrum :   Thank you, and I hope you like it
View full article
Students from the University Applied Sciences TDU Deggendorf gave yesterday a demonstration of their Freescale Cup cars. 10 teams had worked during the semester in getting their cars running on their homemade Freescale Cup track based on Tower K60 kits. They ran them with lights on, lights off, in both directions on the track. Solid performance overall. HDU Deggendorf's teams are led by Prof. Gerald Kupris and have enrolled for the 3rd consecutive season into the Freescale Cup EMEA Challenge 2014. They are preparing another set of cars to compete in the upcoming racing season.
View full article
                                                       Robô Explorador      O sistema de investigação feita por robôs através da análise de imagens capturadas está sendo utilizado nas pequenas e grandes empresas. Através da análise de imagens, é possível verificar se um produto está com defeito ou não. Dependendo da imagem, ou até mesmo se a peça estiver em mãos, um operador poderá analisar e qualificar como peça boa, mas através da conversão de uma figura em matriz binária, será possível encontrar um erro. Desta forma o produto final poderá ser adquirido pelo consumidor com mais qualidade e com custo reduzido.      Para sistemas de segurança, é possível analisar um espaço, fotografar o local e saber se existe perigo para o operador, ou até mesmo localizar pessoas em situações de risco de vida.
View full article
GEORG is the Rescue Robot from the Freescale Robotics Lab of the Georg-Simon Ohm University of Applied Sciences of Nuremberg (Germany). During last week's, the student team led by Prof. Stefan May have attended the Worldwide RoboCup finals in Eindhoven (The Netherlands) and scored #12. Quite a good result for GEORG as it is it's first entry into the world finals. The Robotics team has been working since last year porting ROS (Robotic Operating System) to the Freescale i.MX platform to save space and power vs. an onboard PC. They are also working in developing distributed ROS computing systems using Freedom boards as modules. See GEORG's progress on the Robotics page of the university
View full article
This past Tuesday June 25th, 2013, the UNICAMP E-Racing compete against 19 teams and won the first place with a score of 985 points of a total of 1000. The car used an electric motor of 120 V and a chassis that weighted 250 kg (551.2 lbs). That allows the car with a charging time of 2 hours to be driving for 25 km (15.5 miles) and race up to speeds of 170 km/h (105.6 mph). Check out this video of the car: The official results: http://www.sae.org/images/cds/selfservice/372162833_FSAE_EV_2013%20result.pdf
View full article
O Protótipo deste Robô foi desenvolvido com base em algumas informações do projeto Robô Curiosity da Nasa. O presente protótipo captura imagens por uma câmera wirelles e o sistema Labview tratará estas imagens. Possui comunicação RF e USB. Outras informações estão contidas no anexo.
View full article
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by Eric Pedersen
View full article
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by Timothy O'Keefe
View full article
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by Ram Garlapati
View full article