[IN PROGRESS] Využití vývojového prostředí Visual Studio Code s rozšířením MCUXpresso

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

[IN PROGRESS] Využití vývojového prostředí Visual Studio Code s rozšířením MCUXpresso

[IN PROGRESS] Využití vývojového prostředí Visual Studio Code s rozšířením MCUXpresso

Title: Využití vývojového prostředí Visual Studio Code s rozšířením MCUXpresso

 

Assignment: CZ/SK

Visual Studio Code je populární integrované vývojové prostředí. NXP poskytuje rozšíření (Extension) do tohoto prostředí MCUXPRESSO-VSC, které umožňuje vytvářet programy pro mikrokontrollery NXP s využitím MCUXpresso SDK.

Cílem práce je vytvořit ukázkové programy s využitím programových knihoven MCUXpresso SDK ve vývojovém prostředí Visul Studio Code. Výstupem práce bude popis MCUXpresso SDK, návod na instalaci potřebných nástrojů pro VS Code, návod na vytváření programů využívajících tuto knihovnu a sada ukázkových programům demonstrujících ovládání základních periferií na zvolené vývojové desce.

Assignment: ENG

Visual Studio Code is a popular integrated development environment. NXP provides an extension to this environment MCUXPRESSO-VSC, which allows you to create programs for NXP microcontrollers using the MCUXpresso SDK.

The aim of the work is to create example programs using the MCUXpresso SDK in the Visual Studio Code development environment. The output of the work will be a description of the MCUXpresso SDK, instructions for installing the necessary tools for VS Code, instructions for creating programs using the SDK and a set of sample programs demonstrating the usage of basic peripherals on a selected development board.

Motivace:

Motivací této práce je poskytnout návod na instalaci a použití rozšíření MCUXpresso pro výuku programování embedded systémů. Použití VS Code může být alternativou k vývojovému prostředí MCUExpresso, která osloví studenty, kteří nemají zkušenosti s prostředím na bázi Eclipse a může být také jednodušší pro nasazení na učebnách, kde už je VS Code používáno.

Analýza:

Během analýzy bude provedena rešerše existujících podkladů pro práci s MCUXpresso SDK v prostředí VS Code, jako jsou návody pro instalaci a ukázkové programy, případně  i dostupné zkušenosti s využitím tohoto prostředí ve výuce.

Návrh:

Ve fázi návrhu bude navržen obsah, struktura a formát materiálů, které budou výstupem práce.

Implementace:

Implementační část se zaměří na vytvoření potřebných návodů a ukázkových programů.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leader

Jan Dolinay

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

标签 (1)
100% 有帮助 (1/1)
版本历史
最后更新:
‎04-02-2025 01:33 AM
更新人: