HseFwInstall

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

HseFwInstall

117 Views
ZQinXXX
Contributor I

我下载了官方的HSE安装示例,运行后发现HSE没有安装成功,程序会一直卡在while ( FALSE == HSE_CheckStatus(HSE_STATUS_INIT_OK) );我现在没有什么方向,求帮助,如何才能成功安装HSE。附件是官方的例子,我下载后修改了.project为S32K312,屏蔽了链接脚本中的baf文件,其他没有修改了。

0 Kudos
Reply
1 Reply

70 Views
Robin_Shen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi

我建议你通过代理商FAE获取最新的s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427.7z 再测试一次。新版本修复了一些老版本发现的bug.

根据SBAF_S32K312_0_0_15_0_ReleaseNotes.pdf的“2.2 Version Number Details”章节以及你截图显示 0x4039C020 - - 0x4039C027 处的值是010D0000 000F0005。看起来曾经安装过 AB_SWAP 固件? 如果安装FULL_MEM 的话,0x4039C020 - - 0x4039C027 处的值应该是 000D0000 000F0006

但我在你附件工程里看到的是 S32K312_0_2_40_0_HSE_FULL_MEM。 我有些困惑你到底需要安装FULL_MEM还是AB_SWAP的HSE FW? 请检查你为HseLib_HseFwInstall_Rtd400工程选择的哪种Build选项。

请注意无法从AB_SWAP退回FULL_MEM。

你提供的截图里看出 0x4039C028=0xC0 bit0=0意味着SBAF没有将HSE FW启动起来。看起来HSE FW固件被破坏了。恐怕需要参考MU Restore FW_EN.pdf 使用MU恢复HSE FW。

另外请参考s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427\Doc\S32K3_HSE_LIB_UserGuide.pdf手册。我没理解"屏蔽了链接脚本中的baf文件" ,请问是指该文档 19/51页 "3.3 .3 Build configuration - Settings of Linker"章节的 s32k3xx_flash_full_mem_0_2_40_0.ld ? 安装SBAF_S32K312_0_0_15_0.exe后路径是 C:\NXP\SBAF_S32K312_0_0_15_0\bin\s32k312_Secure_Baf_0.13.0_0.15.0.6_pb230804.bin.pink 不用屏蔽该文件。

Best Regards,
Robin

0 Kudos
Reply