Example S32K312 I2C Transmit & Receive Using DMA DS3.5 RTD300

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Example S32K312 I2C Transmit & Receive Using DMA DS3.5 RTD300

Example S32K312 I2C Transmit & Receive Using DMA DS3.5 RTD300

*******************************************************************************

 The purpose of this demo application is to present a usage of the
LPI2C-0 as MASTER and LPI2C-1 SLave, using DMA for TX & RX for the S32K3xx MCU.


 ------------------------------------------------------------------------------
* Test HW: S32K3X2EVB-Q172
* MCU: S32K312
* Compiler: S32DS3.5
* SDK release: RTD 3.0.0
* Debugger: PE micro
* Target: internal_FLASH
********************************************************************************

添付
100%が役に立ったと言っています (1/1)
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2024 12:38 AM
更新者: