このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。

Example S32K312 CAN Transmit & Receive Using MB & FIFO DMA DS3.5 RTD300

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Example S32K312 CAN Transmit & Receive Using MB & FIFO DMA DS3.5 RTD300

Example S32K312 CAN Transmit & Receive Using MB & FIFO DMA DS3.5 RTD300

*******************************************************************************

 The purpose of this demo application is to present a usage of the
 FlexCAN IP Driver for the S32K3xx MCU.

 The example uses FLEXCAN-0 for transmit & receive Tusing following Message buffer :--
#define RX_MB_IDX_0 10U
#define RX_MB_IDX 11U
#define TX_MB_IDX 12U

FIFO Receive Message from range :--
0x01 to 0x16

BAUDRATE : 500 KBPS

 ------------------------------------------------------------------------------
* Test HW: S32K3X2EVB-Q172
* MCU: S32K312
* Compiler: S32DS3.5
* SDK release: RTD 3.0.0
* Debugger: PE micro
* Target: internal_FLASH
********************************************************************************

 

Dinesh_Guleria_0-1705388137796.png

 

添付
コメント

Thanks, Very useful code

100%が役に立ったと言っています (1/1)
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-15-2024 11:57 PM
更新者: