PF3000 input power

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

PF3000 input power

948件の閲覧回数
noamweidenfeld
Contributor I

Hi,

I am using the SMARC standard for SOM applications. The input power requirements are 3.0V to 5.25V.

Can I use the PF3000 for such input requirements? (I failed to understand the sentence " Input voltage range: 2.8 V to 4.5 V or 3.7 V to 5.5 V")

Thanks

Noam

0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)