993145_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

993145_zh-CN

993145_zh-CN

KW36 的 DTM 配置<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好estephania_martinez ‌,

我按照以下链接中的说明配置了KW36 DTM(通过2线UART接口)。

KW系列直接测试模式(DTM)配置

为了验证 DTM 的行为,我使用以下命令进行了测试。

1. LE RESET

(a)0x0000

(b)0x0204

(c)0x0300

2. 低功耗发射器测试

0x8000

3. LE接收机测试

0x4000

4. LE 测试结束

0xC000

在上述命令中,LE Reset 命令在所有 3 个命令中均未通过,LE Test End 命令也失败了。

请您帮忙查看一下这个问题?

使用的硬件: USB 转 TTL 变流器(3.3V 逻辑电平)

谢谢您!

此致,

纳文·苏雷什

Re: DTM configuration for KW36

你使用的是哪个固件版本?


Re: DTM configuration for KW36

您是在开发板上还是在您自己的应用程序中尝试过的?


Re: DTM configuration for KW36<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,

谢谢你的回复。

它不是测试工具。这是一个第三方工具,现在运行正常,问题出在地址配置上。

谢谢您!

此致,

纳文·苏雷什

Re: DTM configuration for KW36<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,

你使用的是测试工具吗?请问您能否将您发送的完整命令和响应分享给我?

此致,

埃斯特法尼亚

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-23-2026 02:29 AM
Updated by: