993145_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

993145_ja-JP

993145_ja-JP

KW36のDTM構成<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、 estephania_martinez さん

以下のリンクに記載されているようにKW36 DTMを設定しました(2線式UARTインターフェースを介して)

KWファミリ向けの直接テストモード(DTM)構成 

しかし、DTMの動作を確認するために、以下のコマンドを使用してテストしました。

1. LEリセット

(a) 0x0000

(b) 0x0204

(c) 0x0300

2. LEトランスミッタ試験

0x8000

3. LEレシーバーテスト

0x4000

4. LEテスト終了

0xC000

上記のコマンドでは、LE Reset が 3 つのコマンドすべてで合格せず、LE Test End コマンドも失敗しています。

この問題を確認してもらえますか?

使用ハードウェア: USBからTTLへのコンバータ(3.3Vロジックレベル)

よろしくお願いします!

よろしくお願いいたします。

ナヴェン・スレシュ

Re: DTM configuration for KW36

どのファームウェアを使用しましたか?


Re: DTM configuration for KW36

開発ボードで試しましたか、それとも自分のアプリケーションで試しましたか?


Re: DTM configuration for KW36<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

ご回答ありがとうございます。

これはテストツールではありません。これはサードパーティ製のツールで、現在は正常に動作しています。問題はアドレス設定にありました。

よろしくお願いします!

よろしくお願いいたします。

ナヴェン・スレシュ

Re: DTM configuration for KW36<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

テストツールを使用していますか?送ったコマンドの全文と返信内容を教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。

エステファニア

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-23-2026 02:28 AM
更新者: