Freescale/NXP の低 g シリーズには、高周波振動検出が可能な加速度センサはありますか。私は、サーバーのハード ドライブ (7200 RPM - 12000 RPM) とサーバーのシャーシ (0 - 24000 RPM で動作するファン用) にマウントして、振動を継続的に読み取れる (そのため、しきい値を動的に設定できる) ものを探しています。センサとのインターフェースには、 MK20DX256VLH7のようなものを使用します。現在、私は圧電ベースの振動センサーを使用して Arduino でこれを実行しようとしています。しかし、これらのしきい値を動的に調整することはできません。どの製品を使用するべきか、またそれを実装する最善の方法について、助言や提案をいただければ幸いです。
ありがとうございました。
アリ
こんにちはアリさん
遅れたことをお詫び申し上げます。
実際、FXLN8371QR1 と FXLN8372QR1 が推奨されており、両方ともアクティブなままです。
これらの唯一の違いは動作範囲です。
2 番目の質問に関しては、唯一の違いは配送タイプです。パッケージは全く同じです。
この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
もう 1 つお聞きしたいのは、 MMA8451QTとMMA8451QR1の違いは何ですか?パッケージに至るまで全く同じに見えます。
改めて感謝申し上げます。
よろしくお願いいたします。
アリ
こんにちは、デビッド。
たくさんの情報をありがとうございました。私のプロジェクトはベアメタルになる予定なので、ベアメタル プロジェクトは確かに役立ち、良い参考例となります。FXLN8372QR1 は良い選択だとおっしゃっていますが、FXLN8371QR1 はそうではないとのことなので、71QR1 は私のアプリケーションには適さないのではないかと思います。これは正しいですか?
改めて、あなたのご助力に心から感謝いたします。
よろしくお願いいたします。
アリ
こんにちはアリさん
喜んでお手伝いします。リンクが役に立つことを願っています。
FXLN8372QR1に関しては、特定のアプリケーションに最適な選択肢だと思います。
FXLN8372QR1 は、低電圧 MCU にインターフェースの互換性とシンプルさを提供し、クラス最高のアナログ性能を備えており、NXP Longevity Program の一部です。
さらに詳しい情報は、こちらをご覧ください。
役に立つと思われるベアメタルのサンプル プロジェクトは、こちらにあります。
前回の推奨事項とは異なり、FXLN8372QR1 は アナログ出力加速度計。
さらなるご質問にも喜んでお答えいたします。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
注: この投稿が質問の答えである場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
こんにちは、デビッド。
それは素晴らしいですね。情報とリンクを全て提供していただき、ありがとうございます。この特定のアプリケーションにおける FLN8371QR1 および FXLN8372QR1 センサについて、どう思われますか。すでに提供したオプションに加えて、それらは実行可能なオプションだと思いますか?
本当に助かります。
よろしくお願いいたします。
アリ・サイード
こんにちはアリさん
一般的な NXP 低 g コンシューマー加速度センサは、-3 dB ポイントで 300 ~ 400 Hz の帯域幅応答を備えています。これは、加速度センサが 400 Hz を超える信号を検出できるが、内部のローパス フィルターにより振幅が減少するため制限されることを示しています。
個人的には、MMA8451Q(低 g、14 ビット デジタル加速度センサ)の使用をお勧めします。
代表的な用途の 1 つは、衝撃と振動の監視(メカトロニクス補正、出荷および保証使用のログ記録) です。
詳細については以下をご覧ください。
MMA8451 ± 2g/4g/8g、低g、14ビット加速度センサ
もう 1 つの推奨事項は、FXLS8471Q (低 g、14 ビット デジタル加速度センサ) です。
これは、非常に優れた温度性能、14 ビットの解像度、最大 800 Hz の ODR を備え、マーケットで最も低ノイズのデジタル部品であると言えます。
詳しい情報はこちらをご覧ください:
FXLS8471Q ±2g/±4g/±8g、低g、14ビット|NXP
振動とその測定に最適な方法をより深く理解するには、次のアプリケーション ノートを参照してください。
AN3751 - 加速度センサを用いたインダストリアル マーケットにおける周波数分析
また、MMA955x を使用した振動 (加速度) のスペクトル推定に関するアプリケーションノートがあり、これはお客様のアプリケーションに非常に役立つ可能性があります。このアプリケーションノートには、mma9550L のアーキテクチャ、DFT の数学とそれを振動に適用した結果、C コードの例、この種のアプリケーションで DFT と FFT を使用する利点と欠点などが含まれています。
AN4315 - NXP MMA9550Lを用いた振動データの高解像度スペクトル推定
この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
ご質問を誤解していた場合は、遠慮なくお知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
素晴らしい一日をお過ごしください。
デビッド・ディアス。
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!