445009_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

445009_zh-CN

445009_zh-CN

如何使用 MMA8451Q 测试偏移校准<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,

如何在不同场景下测试偏移校准,以及如何确认加速度计的预期输出。我们在平面上测试偏移校准并读取预期输出。我们希望在不同的条件下进行测试和确认。请分享信息。

谢谢!

Re: How to test offset calibration using MMA8451Q<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,托马斯、

非常感谢提供这些信息。这确实帮助我们解决了问题。

还有一个与重新校准有关的 疑问,我们已经阅读了数据表"AN4069" 。数据表中提到"出于其他原因,传感器安装到 PCB 后可能还需要重新校准。例如,如果倾斜应用程序中的零 (0) 位置始终为 15°,则应用程序可能需要更改零 (0) 参考点,因此将其视为新的 “零” 位置。这些重新校准增加了最终产品的制造成本(因为增加了额外的装配步骤)。因此,必须权衡重新校准的益处和增加的成本。"

测试场景:

如果我们将加速度传感器保持在 15° 角并进行重新校准。

我们是否应该得到 x=0、y=0 和 z=1?

如果是,我们就不会得到x=0,y=0 和 z=1 的相同值。

因此,我请求您帮助我们在这种情况下如何重新校准。如果您有任何相关数据表,请将链接连同重新校准的软件流程图一并转发。

此致,

德什维尔

Re: How to test offset calibration using MMA8451Q<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,查坦、

以下飞思卡尔应用笔记描述了最终加速度计重新校准的不同方法。

AN4069 - MMA8451、2、3Q 的偏移校准:

http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN4069.pdf

AN4399 - 三轴加速度计的高精度校准:

http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN4399.pdf

希望对你有所帮助。

此致,

托马斯

PS:如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 。谢谢。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 11:21 AM
更新者: