2414684_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2414684_zh-CN

2414684_zh-CN

UTEST写数据流程

您好

请问往Utest中写入数据需要擦除吗

UTEST_program.jpegUTEST_program.jpegUTEST_program.jpeg

The AN13388 said the process to write a data in the UTEST Sectorr is the same process used to program in other blocks.

但是UTEST属于一次性编程,写入前需要擦除吗?

Lika

回复: UTEST写数据流程同时我想知道UTEST哪些区域可以通过DEBUG调试修改Re: UTEST写数据流程

不要先擦除,UTEST Sector 属于OTP (One Time Programmable)。

Example_S32K344_decouple_RTD400_Ip_C40_DS35 这里有写UTEST的例程可供你参考。

抱歉我没明白“UTEST哪些区域可以通过DEBUG调试修改”。请问你是指调试的时候通过操作寄存器执行标准的 Flash Program 序列(与 AN13388 中描述的流程相同)?S32K3XXRM.pdf Rev12 的"Table 837. Debug access based on LifeCycle and bit configurations" 有提到不同LifeCycle阶段的调试权限,请问你是指这个?

S32K3XXRM.pdf的附件S32K3xx_DCF_clients.xlsx 的 UTEST Memory Map 表格Accessibility、Programmed by列有写明权限。另外不同的颜色表示不同LifeCycle时候的读写权限。

Re: UTEST写数据流程对的,调试的时候通过操作寄存器执行标准的Flash Program序列可以在CUST_DEL LC阶段修改UTEST内容吗,我想将一些位置的1清0Re: UTEST写数据流程

请参考 utest nvm user space programming 里的答复。

Re: UTEST写数据流程好的,非常感谢
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: