2413592_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2413592_ja-JP

2413592_ja-JP

FS32K144WAT0WLFTがPTD3をADCに設定し、ハードフォルトにつながる

こんにちわ、あなた

PTD3 FS32K144WAT0WLFT ADCに設定しました。MCUはハードフォールトに導きます。

146で以前この問題に遭遇したことがありますが、試していただけますか?_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=5985335687075369917&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=5985335687075369917&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=3466386037717124085&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=3466386037717124085&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=4296127546010911231&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=4296127546010911231&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=1072804753289865017&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=1072804753289865017&skey=@crypt_95413994_e700c76ddea301ac9db53cf62f314d73&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg

Re: FS32K144WAT0WLFT set PTD3 to ADC, lead to hard fault

PTD3をALT0(ADC1_SE3)として選択したことでMCUでハードフォルトが起きたことはありません。ハードフォルトに関しては、 「S32K14x でのフォルト処理」を読むことをお勧めします。もしくは、デバッグ中にハードフォルトが発生する関数の行を教えてください。


添付いただいた回路図を確認しました。

デバッグおよびプログラミングインターフェース:
AN5426 S32K1xxマイクロコントローラ向けハードウェア設計ガイドライン(2021年12月6日改訂)の「4 デバッグおよびプログラミングインターフェース」セクションをお読みください.pdf:
PTC4 (SWD_CLK)の場合、プルアップ抵抗ではなく、外部プルダウン抵抗の使用を推奨します。


クロック回路:
XTAL回路についてはコメントできません。Rsや負荷コンデンサの値は、結晶の仕様や基板の静電容量に依存します。顧客は部品メーカーと共にPCB上の結晶の評価と特性評価を行うことが推奨されます。
しかし、スクリーンショットに示されているR44 (電流制限用の直列抵抗)の抵抗値( 470Ω )は、やや高い値であるように思われます。
「3.2」の項を参照してください。発振回路のPCBレイアウトに関する提案」は、 S32K1xxマイクロコントローラ向けAN5426ハードウェア設計ガイドライン(2021年12月6日改訂).pdf。
S32K1xxのデータシートには、最小量が記載されています。EXTAL で必要な Vpp (表 27)。外部システム発振器の電気仕様なので、測定することをおすすめします。また、gmXOSC > 5 * gm_crit であることを確認する必要があります。

発振器用のフィードバック抵抗については、SOSCを「低利得」モード(SCG_SOSCCFG[HGO]=0)で使用すれば廃止可能です。顧客の選択は、消費電力を抑える(HGO=0)か、高いノイズ耐性(HGO=1)かです。SOSCをHGO=1の高利得モードで使用する場合は、フィードバック抵抗を接続する必要があります。


ADC:
ADCの入力電圧範囲(VADIN)は、VREFLとVREFHの間である必要があります。

Re: FS32K144WAT0WLFT set PTD3 to ADC, lead to hard fault

こんにちは、ロビンさん

PTD3がALT0を選択しました(ADC1_SE3)、このような状況に遭遇したことがありますか?MCUがハードフォールに入る原因になります。


よろしくお願いします!

Re: FS32K144WAT0WLFT set PTD3 to ADC, lead to hard fault

こんにちは

申し訳ありませんが、なぜ回路図を添付されたのか理解できませんでした。
PTD3のPORT_PCR[MUX]設定でALT0(ADC1_SE3)かALT7(NMI_b)を選んだのか、もう少し詳しく教えていただけますか?

PTD3 MUX ALT0 ALT7.pngPTD3 MUX ALT0 ALT7.png

よろしくお願いいたします
ロビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: