2413327_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413327_ja-JP

2413327_ja-JP

S32 Design Studio for ARM 2.2 はアクティベートできません。

S32 Design Studio for ARM 2.2をインストールします。

1. アクティベーション中に「オンライン」を選択すると、図 1 に示すエラーが発生します。https ://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/Troubleshooting-Activation-fails-with-error...を使用すると、図 2 に示すエラーが発生します。ただし、私のコンピュータの FlexNet サービスは...ライセンスサービスは立ち上げ段階です

2. オフライン認証を使用する際に、公式サイトの手順に正確に従ったところ、図3に示すエラーが発生しました。このバージョンのソフトウェアを正しく認証およびインストールするにはどうすればよいでしょうか?

Re: 安装S32 Design Studio for ARM 2.2无法激活

手順通りにやったのですが、それでもうまくいきません。

Re: 安装S32 Design Studio for ARM 2.2无法激活

こんにちは、 @aetherさん。

FNPエラー20は通常、部品が正しくインストールされていないか、現在のユーザーがアクセスできないことに関連しています。以下の方法を試していただけますか:

  • ARM v2.2用のS32DSを完全にアンインストールし、C:\NXP\S32DS_ARM_v2.2の残っているファイルも削除してください。
  • 隠しフォルダ C:\ProgramData\FLEXnet\ の内容をバックアップして削除してください。
  • ベースのS32DS for ARM v2.2パッケージを再ダウンロードしてインストールしてください(アップデート2なし)。
  • 管理者権限でインストーラーを実行し、ウイルス対策ソフトやセキュリティソフトがブロックしていないか確認してください。

BR、VaneB

Re: 安装S32 Design Studio for ARM 2.2无法激活

こんにちは、 @aetherさん。

インストールログファイル(.log)を共有してもらえますか?それは以下の通りです: C:\NXP\S32DS_ARM_v2.2\_S32 Design Studio for ARM Version 2.2_installation\Logs

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: