こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、
私は S32 Design Studio 3.4とS32K3 RTD 2.0.0を使って、S32K344プロジェクトに取り組んでいます。私はすでに動作中のイーサネット/lwIPプロジェクトを持っており、もともとは以下のソフトウェアバージョンで作成されました。
次に、構成ツールでプロジェクトを修正して、FlexCAN構成を追加する必要があります。しかし、現在のS32DSのインストールには、対応するFreeRTOSとTCP/IP設定ツールパッケージがインストールされていません。
このため、 Update Codeを使用すると、Configuration Toolsは既存のFreeRTOS/lwIPコンポーネントを認識せず、次のようなファイルの削除を提案します。
FreeRTOSConfig.h
lwipcfg.h
lwipopts.h
lwippools.h
netifcfg.h
netifcfg.c私のアカウントで利用可能な新しいパッケージはこのプロジェクトと互換性がありません。例えば、FreeRTOS 2.0.1とTCP/IP 1.0.1 HF1はRTD 2.0.1に準拠していますが、私のプロジェクトはRTD 2.0.0に基づいています。
対応するFreeRTOS 2.0.0パッケージはアーカイブされていると理解しています。以下のアーカイブ済みパッケージへのアクセスを私のNXPアカウントに追加していただけますか?
SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zipそして可能であれば、対応するTCP/IPパッケージも含めます:
S32K3_TCPIP_RTM_1_0_1_D2205_updatesite.zipこれらのパッケージは、既存のプロジェクトを元のソフトウェアバージョンで開いて再生成し、プロジェクト全体を別のRTDリリースに移行する必要がないために必要です。
私の目標は:
MCU: S32K344
S32DS: 3.4
S32K3 RTD: 2.0.0
FreeRTOS: 10.4.6 UOS 2.0.0
TCP/IP Stack: RTM 1.0.1これらのアーカイブされたダウンロードを私のアカウントで有効にしていただけるか、正しい取得手順を教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
こんにちは、 @Aaditya773 さん。
古いリリースにアクセスしようとしているのは理解しています。これらの古いパッケージは古く、現在は積極的に管理されていませんが、もしアカウントが以前にパッケージへのアクセスをリクエストしていれば、Flexeraポータル内の「前回」タブから確認できるはずです。
Julin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.pngJulin_AragnM_0-1788887530794.png
もしアカウントにアクセスできない場合は、より持続可能な方法として、プロジェクトをRTD 6.0.0またはRTD 7.0.0に移行することをお勧めします。新しいRTD(およびFreeRTOSやStackのリリース)は、既知の問題、バグ修正、最適化、そしてK3派生モデルのより広範なサポートを提供しています。
新しいRTDパッケージでのイーサネット実現に関するコミュニティの例はいくつかあります:
RTD 6.0.0では、以下の互換パッケージをインストールできます:
RTD 7.0.1の場合、以下の互換性のあるパッケージをインストールできます:
もし古いパッケージが必要で、古いSWバージョンの開発を続ける必要がある場合は、担当の代理店またはNXPの担当者にご連絡ください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
こんにちは、ジュリアンさん。
ご回答いただき、またRTD 6.0.0への移行パスをご共有いただき、ありがとうございます。
新しい環境を設定してみましたが、残念ながら古いS32K344-WBプロジェクトは新しいソフトウェアスタックで正しく動作しません。このプロジェクトは元々、旧世代のS32DS 3.4 / PlatformSDK 2.0.0をベースに作成されたため、元の構成の一部は新しい環境にスムーズに移行できません。
このプロジェクトは具体的には以下に依存しています。
利用可能なダウンロード履歴と過去のダウンロード履歴を確認しましたが、私のアカウントのアーカイブされたパッケージは見つかりません。
現時点では、新しいパッケージはこの特定のレガシープロジェクトの代替としてはなさそうなので、NXPが必要なアーカイブ済みS32DS 3.4互換パッケージを私のアカウントで提供していただけると非常にありがたいです。
特に、以下の内容を追加またはアクセスを提供していただければ幸いです。
このプロジェクトで正しく動作する他のセットアップが見つからなかったので、これらのアーカイブ済みパッケージを利用可能なダウンロードに追加していただけると本当にありがたいです。
ご協力いただき、誠にありがとうございました。
こんにちは、 @Aaditya773 さん。
SWパッケージは「前回」タブからは利用できないため、おそらくそのアカウントは最初からそのパッケージにアクセスできなかったのでしょう。
もし割り当てられたFAEや営業担当者がいれば、アカウントへのアクセスを申請できるよう連絡を取ってほしいです。
一方で、S32K344-WBプロジェクトを新しいRTDに移行したい場合、プロセス中の問題を私がサポートできます。
よろしくお願いします、
ジュリアン