こんにちは。低消費電力のS32K348をデバッグしているのですが、消費電流が3.2mAしか出ていないことがわかりました。しかし、MCUの電源を切断すると、外部回路の消費電流は0.2mAにまで低下します。何かがまだオフになっている箇所がないか、また、消費電力をさらに削減する方法を教えていただけないでしょうか?NXPプロジェクトファイルを添付します。
db16122_0-1788252143924.pngdb16122_0-1788252143924.pngdb16122_0-1788252143924.pngdb16122_0-1788252143924.pngdb16122_0-1788252143924.pngdb16122_0-1788252143924.pngdb16122_0-1788252143924.png
S32K348のデータシートによると、スタンバイモード時のFIRC ON(24MHz)時の消費電流は、周囲温度25℃で1.5137mAです。
FIRCの状態を確認し、必要に応じてオフにすることができます。CAN消費はMCUの消費電力の一部ではないため、システムレベルの電流消費制御が必要になるかもしれません。ところで、あなたのシステムは何のための設計ですか?ご質問内容をより深く理解するためには、追加の回路図が必要になるかもしれません。
こんにちはフリアン、
自作の基板を使ってテストを行いました。プロジェクトに示されたように、基板の電源をテストしました。低消費電力に入る前に、使用したすべてのピンを処理しました。CANチップを除き、基板上の他のすべての電源は制御されていました。低消費電力に入る前に、3.3V、5V、15Vの制御電源を切り、**ペリフェラル**とピンを処理しました。CANも低消費電力に入り、MCUも低消費電力に入りました。通常動作時はボードの電流が200mAを超え、一連の動作を経て3mAを超えますが、それでも十分ではなく低下が必要です。
こんにちは、 @Joker_Y さん。
これはカスタムデザインだと思いますよね?S32K3のデータシートに記載されている消費電力値は、MCU の電源のみを通じて測定されています。例えば、S32K3X8EVB-Q289では、J25を削除する必要があります。
Julin_AragnM_0-1788190113307.pngJulin_AragnM_0-1788190113307.pngJulin_AragnM_0-1788190113307.pngJulin_AragnM_0-1788190113307.pngJulin_AragnM_0-1788190113307.pngJulin_AragnM_0-1788190113307.pngJulin_AragnM_0-1788190113307.png
電源ユニットのみを測定する場合は、MCU全体の消費電力ではなく、基板全体の電流消費量を測定します。実行モードではそれほど重要ではありませんが、低消費電力モードでは確実に使えません。
電流消費量をどのように測定しているのか教えてもらえますか?
S32K3の低消費電力パワーマネージメントANやデモのドキュメントを調べることをおすすめします。セクション10.2では、ベンチ上で低消費電力測定を行う際のいくつかのヒントや、電流消費の例例も紹介しています。
また、 漏れ電流を避けるためには、入力ピンをVSSまたはVDDのいずれかに駆動または引っ張る必要があります。このコミュニティ投稿で議論されました: 解決: スリープ前のトリステートピンS32K324件 - NXPコミュニティ 。
S32K3のデータシートによると、約3mA@RUN、約0.05mA@STANDBYとなっています。
よろしくお願いします、
ジュリアン
はい、つまりMCUの消費電力は約3mAということです。
MCUの電源が完全にオフになった場合でも、0.2mAの電流は流れ続けるのでしょうか?
こんにちは、 @Joker_Y さん。
「基板の電源をテストしました」ということは、システムレベルでボード全体を測定していると仮定しますが、これはMCU VDD専用のS32K3データシートの値と比較できません。
~3.2 mAは、スタンバイ+CANトランシーバの低消費電力モードのMCU+自社開発基板に残る残留漏れの合計です。
S32K3のデータシートに掲載されている電流値は、外部負荷のない制御条件下でMCUのVDD電源ピンで測定されます。( @db16122さんが言及したように)スタンバイ時の供給電流値は、FIRCがオンのスタンバイ状態で約1.5mAです。
推奨される方法は、カスタム基板上のMCUのVDD電源ラインに直列に電流計を挿入することです。これは S32K3低 パワーマネージメント ANおよびデモのセクション10.2で説明されている方法と同じです。S32K3 EVBと同様に、ジャン パーJ25 を外してVDD経路を断ち切り、その代わりにメーターを挿入します。お客様のカスタム基板の回路図上で、対応する箇所を特定してください。
簡単なスタンバイプロジェクトをテストしたところ、MCUの現在の消費電力を~65uAまで測定できました。これは典型的な消費電力の@25°Cと一致しています。
また、プロジェクト内で周辺クロックや電源ドメイン、発振器が意図せずアクティブになっていることや、ピンの漏れ(例えばプロジェクトのCP_OUT)がないか確認する価値があります。
これがお役に立てば幸いです。
よろしくお願いします、
ジュリアン
やあ、フリアン
テストに関連するデモはありますか?さらに、いただいたご提案も試してみます。ありがとう。
こんにちは、 @Joker_Y さん。
[RTD701 IP] S32K3X8EVB-Q289 および FRDM-A-S32K358 スタンバイRTC GPIO Wake-up - NXPコミュニティを試してみてください。これは、現在の消費量を測定するために私が使用した例です。
よろしくお願いします、
ジュリアン
こんにちは。参考になるデモはありますか?車載システム開発プロジェクトに取り組んでいます。
はい、ありがとうございます。調べてみます