2403579_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2403579_ja-JP

2403579_ja-JP

S32DS LPSPIスレーブ構成

S32K344と33664の組み合わせでは、LPSPIをスレーブモードに設定する必要があります。S32DSのSPIをスレーブとして設定した後、33664がデータを送信し返した後、MCUはどのようにしてデータを取得するのでしょうか?どのAPIを呼び出す必要があるのでしょうか?

RRR123_0-1786433752706.pngRRR123_0-1786433752706.png


Re: S32DS LPSPI SLAVE 配置

Lpspi_Ip_AsyncTransmit()を使用するとデータを受信できることがテスト済みです。MC33664 から返された 2 番目のデータフレームの受信をトリガーするために、Lpspi_Ip_AsyncTransmit() のコールバック関数内でこの関数を再度呼び出したいと考えていました。しかし、MC33664 は 2 つのデータフレームで応答するため、2 つの CS 間の間隔はわずか 2.6 マイクロ秒です。Lpspi_Ip_AsyncTransmit() のコールバック関数ではこれを時間内に処理できず、結果として 2 番目の CS のデータが受信されません。これをどのように処理すればよいでしょうか?

RRR123_0-1786499449651.pngRRR123_0-1786499449651.png


Re: S32DS LPSPI SLAVE 配置

こんにちは、 @RRR123さん

スレーブをDMAを使用するように設定する場合は、Lpspi_Ip_AsyncTransmit()を呼び出してください。

また、出発点として、以下のデモアプリケーションが役立つ参考文献となるかもしれません。


BR、VaneB

Re: S32DS LPSPI SLAVE 配置

こんにちは、 @RRR123さん

ご提案として、MC33664通信のためにBMS SDKにあるPHY_664ドライバの使用を検討してください。PHY_664ドライバーはMC33664トランシーバとの通信を管理するために特別に設計されていました。

NXPバッテリー・マネジメントソフトウェア開発キットおよびツールチェーン

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-13-2026 08:28 PM
更新人: