2397410_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397410_ja-JP

2397410_ja-JP

Wi-FiチップセットMCU制御

こんにちは、みんな、

AP+STA機能を備えたWi-Fiモジュールを探していました。例えば、NXP、Microchip、Infineonなどのモジュールを見つけました。しかし、ほとんどのモジュールはPCIe経由でWiFiインターフェースを使えず、高度なOSでしか対応していません。

しかし、InfineonのAIROC CYW55X(シリーズ)というMCU+WiFiモジュールのセットを見つけました。

こういったタイプのモジュールの統合や制御に関する経験はありますか?もしそうなら、これまでに使っていて外部MCUとうまく統合できた他のモジュールを教えてもらえますか?私の意図は、データをマイクロコントローラにオフロードするのではなく、例えばメッシュやAPの機能を制御することです。

Wi-Fiモジュールを制御しながら基本的なAIモデルに対して推論を行うために、MCU(例えばSTM)を使っています。

ありがとう、みんな

Re: Wi-Fi Chipset MCU Control

@ajihu様、


あなたの説明からすると、特に基本的なAIモデルを動かすなら、RW61X(RW610/RW611/RW612)で十分かもしれません。

RW61Xは以下の積分を行います:
- MCU
- Wi-Fi
- Bluetooth LE
- (RW612は802.15.4 / Threadもサポート)

基本的なAI推論ワークロードにおいては、RW61Xはアプリケーションとワイヤレス・コネクティビティ・スタックの両方を1台のデバイス上で実行できるため、追加のMCUを不要にする可能性もあります。

しかし、「メッシュ」という言葉が何を意味するのかを明確にすることが重要です。

RW61Xは以下をサポートしていません:
- IEEE 802.11s メッシュ
- イージーメッシュ

RW61Xは以下をサポートしています:
- マター
- Thread
- ZigBee(802.15.4エコシステム経由)
- STA + uAP 同時接続モード

[注]

追加のAIプロセッシング性能が必要な場合は、以下のことを検討できます:

- i.MX RT700 + IW61X
- i.MX RT1170 + IW61X
- i.MX RT1180 + IW61X

これらのソリューションは以下もサポートしていませんのでご注意ください:
- IEEE 802.11s メッシュ
- イージーメッシュ

彼らは以下のサポート:
- マター
- Thread
- ZigBee
- STA + uAP 同時接続モード


よろしくお願いします!

よろしくお願いいたします。

維東


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-22-2026 02:31 AM
Updated by: