2396848_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2396848_ja-JP

2396848_ja-JP

RIOP RT1189ボード上でRT1180 EVK SDKの例を実行できない

こんにちは、皆さん

私はRIOP RT1189ボードを使っており、ソフトウェアの互換性やデバッグについていくつか質問があります。

最初は、シリアルダウンロードモードでSecure Provisioning Toolを使ってRIPデモアプリケーションを無事にプログラムでき、デモは期待通りに動作しています。

その後、MIMXRT1180 EVK SDKの例プロジェクト(例えばLED Blinkyの例)をRIOP RT1189ボード上で実行しようとしました。

私が試したこと
RT1180 EVK LED点滅サンプルにおけるLEDピン配置を、RIOP RT1189ボードに合わせて変更しました。
セキュアプロビジョニングツールをシリアルダウンロードモードで使用してイメージをプログラムしました。
ただし、このアプリケーションはRIOPボード上で動作しません。

ハードウェアを検証するために、動作確認済みのRIOPデモプロジェクトを入手し、デモ機能のほとんどをコメントアウトし、LED点滅コードのみを追加して、再度プログラムを書き込んだ。この場合、LEDブリンキーは正常に動作します。

このことから、RIOPデモには、LEDのGPIOピンを変更する以外にも、ボード固有の設定がいくつか必要になるのではないかと考えています。

質問
MIMXRT1180 EVK SDKのサンプルプロジェクトはRIOP RT1189ボード上で直接使用できますか?
もしそうでなければ、RIPボード上でSDKの例を動作させるために、どんなボード固有の変更(クロック設定、メモリ設定、FlexSPI、リンカースクリプト、スタートアップコードなど)が必要ですか?
デバッグの問題
また、MCU-Linkを使ってデモアプリケーションのデバッグも試みましたが、フラッシュ初期化中にデバッガが以下のエラーで失敗しました。

SPI上でSVDP JEDEX ID MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfxを使ってv.2外部フラッシュデバイスを検査しました
画像『iMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI 2025年6月26日 18:32:16』
フラッシュドライバーの開MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx
VECTRESETが要求されましたが、ARMv8-M CPUではサポートされていません。代わりにソフトリセットを使用してください。
フラッシュドライバを動かすためのソフトリセット
ドライバV.2の動的起動失敗 - ドライバのInitがフラッシュパラメータを提供しませんでした
Flash ドライバ V.2の起動失敗 - rc Ef(55): 動的フラッシュドライバの起動がフラッシュパラメータを提供できませんでした。
終了(0x0、0x0、0x0)ステータス0x40 - ドライバーがinit失敗を報告 - EXTSPIJドライバーrc 20107(0x4E8B)
チップ初期化失敗 - Ef(55): 動的フラッシュドライバー起動時にフラッシュパラメータが提供されませんでした。
フラッシュドライバーの初期化に失敗MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx


このエラーは、RT1180 EVKフラッシュドライバーがRIOP RT1189ボードで使用されている外部フラッシュと互換性がないことを示唆しているのでしょうか?それともデバッグのために追加のフラッシュ構成が必要でしょうか?

何かご助言やご提案があれば、大変ありがたく思います。

ご回答をお待ちしています。

Re: Unable to Run RT1180 EVK SDK Examples on RIOP RT1189 Board

こんにちは、 @Pavankumar1 さん

リモートI/Oプラットフォーム(RIOP)は、EtherCAT®、EtherNet/IP™、PROFINET® RTなどのインダストリアル通信プロトコルをサポートする本番対応プラットフォームとして設計されています。
RIOP RT1189ボードのハードウェア構成はRT1180-EVKとは異なり、RT1180-EVK用に開発された例はRIOPハードウェア上で直接動作できません。RT1180-EVKをRIOP RT1189に移植するには、異なるハードウェア接続やペリフェラルに適応させるための追加開発が必要です。そのため、RIOP RT1189ボード専用に提供されているサンプルから始めることをお勧めします。


まずは『 リモートI/Oプラットフォームの入門ガイド(RIOP)』を確認することをお勧めします。これはプラットフォームアーキテクチャの概要と能力の実演です。

インダストリアル通信プロトコルを使わずにRIOPハードウェアを評価することが目的であれば、以下の例を参照できます:
https://github.com/nxp-appcodehub/rd-riop-demo/tree/main

さらに、サポートされているインダストリアルプロトコル向けのいくつかの例のアプリケーションも用意されています。対応するユーザーガイドには、 MCUXpresso for VS Code 拡張機能へのプロジェクトのダウンロード、インストール、インポート方法の説明が含まれています。このユーザーガイドについてさらに質問があれば、遠慮なくお知らせください。これらのガイドは、下の画像に示すように ドキュメント セクションでご覧いただけます。

Habib_MS_1-1784671260684.png


これらの例に興味がある場合は、以下のリンクが役立つかもしれません。
https://github.com/nxp-appcodehub/rd-riop

より良く**サポート**するために、ご希望の**アプリケーション**についてもう少し詳しく教えていただけますか?具体的には、なぜRT1180-EVKの例をRIOP RT1189プラットフォームに移植したいのか、またどのような機能を実装したいのかを明確にしていただけますか?


BR
ハビブ

Re: Unable to Run RT1180 EVK SDK Examples on RIOP RT1189 Board

こんにちは、 @Habib_MS さん。

ご返信よろしくお願いします。

以下のリンクで入手可能なRIOPデモアプリケーションを探索し、FreeMASTERアプリケーションでテストしました。

https://github.com/nxp-appcodehub/rd-riop-demo/tree/main

シリアルダウンロードモードでセキュアプロビジョニングツールを使用してプログラムすると、デモは正しく動作します。しかし、MCUXpresso for VS CodeとMCU-Linkを使ってデモプロジェクトのデバッグができません。デバッグ中に、以下のエラーが発生しました。

Pavankumar1_0-1784697379753.png

RIOP RT1189ボードでデバッグを有効にするために追加で必要な手順があれば教えていただけますか?デフォルトのRT1180 EVK構成の代わりに使うべき特定のフラッシュドライバーやデバッグ設定はありますか?

私の目的は、RIOPボードで利用可能なアナログフロントエンド(AFE)モジュールのアプリケーションを探求・開発することです。そのためには、ファームウェアの構築、デバッグ、および修正ができる必要があります。

以下の点についてアドバイスいただけますか?

1. RIOP RT1189ボード専用に新しいMCUXpressoプロジェクトを一から作成し、アナログフロントエンドモジュールを構成することは可能ですか?
2. 私のアプリケーションの出発点として使える、例えばLEDブリンキーの例のような基本的な例プロジェクトはありますか?
3.そのような例がない場合、RIOP RT1189プラットフォーム上でカスタムアプリケーションを開発する際に推奨されるアプローチは何でしょうか?
どんなガイダンスやドキュメントでも大変ありがたいです。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
パヴァンクマールAG

Re: Unable to Run RT1180 EVK SDK Examples on RIOP RT1189 Board

こんにちは、 @Pavankumar1

VS MCUXpresso for VS Code ではなく MCUXpresso IDE を使っていると理解しています。スクリーンショットは.cfxを参照していますファイルはMCUXpresso IDEで使用されるフラッシュローダー形式です。私の理解は正しいでしょうか?
もしそうなら、MCUXpresso for VS Code拡張機能を使って デバッグ を試してみてもらえますか?あるいは、画像をSecure Provisioning Toolでプログラムした後にデバッガー を接続 して、結果を教えてもらえますか?
また、アプリケーションに関する追加情報を教えてくださりありがとうございます。例にはすでにNAFE13388のドライバが含まれており、NAFE_hwフォルダにあります。また、api_afe.c にある AFE_Init() タスクでデバイスを設定する方法も示しています。このファイルは、実装の際に役立つ参考資料となる可能性があります。

BR
ハビブ

Re: Unable to Run RT1180 EVK SDK Examples on RIOP RT1189 Board

こんにちは、 @Habib_MS さん

ご返信ありがとうございます。

MCUXpresso for VS Codeを使ってriop_demoアプリケーションのデバッグを試みましたが、添付されたエラーが発生しました。

ご指摘いただいたとおり、セキュアプロビジョニングツールを使用してイメージをプログラムし、実行中のターゲットへの接続を試みました。しかし、依然として同じエラーが発生しています。

Pavankumar1_0-1785242332392.png



RIOPボードのために新しいプロジェクトを作成する場合に必要な修正についてアドバイスいただけますか?具体的には、RIPハードウェア上でアプリケーションを正しく動作させるためにどんな変更が必要か知りたいです。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いいたします。
パヴァナクマールAG

Re: Unable to Run RT1180 EVK SDK Examples on RIOP RT1189 Board

こんにちは、 @Pavankumar1 さん

これらのエラーは、外部フラッシュとの通信に使用されるデバッグ構成が、RIOPの完全なデバッグソリューションとして設計されていないために発生します。代わりに、これらの例やガイドは主にボードが提供するさまざまなソフトウェアコンポーネントの使い方を示すことを目的としています。

それを踏まえると、一つの方法は内部RAMからアプリケーションをデバッグすることです。アプリケーションの挙動に満足したら、Secure Provisioning Toolのフローに従って画像を外部フラッシュにプログラムし、必要なテストを行うことができます。

MCUXpresso IDEを使って内部RAMから動作するイメージを作成する方法については、MCUXpresso Secure Provisioning Tool v26.06ユーザーガイドの「Internal RAMで動作するイメージ」セクションをご参照ください。このアプローチにより、RT1180-EVK向けのSDK例を活用して作業できます。ただし、お使いのハードウェアはEVKとは異なるため、プロジェクトに一部変更が必要になる場合があります。

あるいは、外部フラッシュから直接デバッグしたい場合は、自分でフラッシュローダーを作成して使うこともできます。MCUxpresso IDEは.cfxを使用しています外部フラッシュと通信し、画像をプログラムするためのファイルなので、カスタムの.cfxを作成できますデバイス用のフラッシュローダーを使い、IDEを適切に設定してください。以下の文書が参考資料として使用できます。

AN13386:カスタムフラッシュデバイス用のRT600フラッシュローダー
MCUXpresso IDE用の新しいフラッシュドライバーの作成方法

現時点では、VS Code拡張機能でこのワークフローをどのように実装するかを具体的に説明したガイドはありません。しかし、RT1180-EVK SDKの例で利用可能な異なるビルド構成を参考にして、同様のセットアップを作成できます:

Habib_MS_0-1785357980496.png


BR
ハビブ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: