hi
SAI1 Connectのコーデックはサンプルレート768kHz/32bitに対応しています。 SAI1-RX0 codec_DOUT接続。
768kHz/32bitおよびL/Rチャネルで読み取れるデータはありませんが、SAI1-TXFS/SAI1-TXCは768kHz/49.152Mhzを出力可能です。768khz/16bitおよび384khz/32bitのL/Rチャネル読み取りは問題ありません。カーネルバージョン6.1.36です。
ありがとうございます。
コーデックdtsについては以下の通りです。
「-f S32_LE -r 384000 -c 2 -d 1 test.wav」を指定して arecord コマンドを実行します。または「-f S16_LE -r 786000 -c 2 -d 1 test.wav」でも問題ありません。しかし、「-f S32_LE -r 768000 -c 2 -d 1 test.wav」で実行すると、test.wav は NULL になります。
こんにちは、
デバイスツリーの設定を教えていただけますか?
どのコーデックを使用していますか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、
サンプルレートに関連するエラーが出る場合、クロックソースがそのサンプルレートに必要な周波数を生成できないため、原因かもしれません。
特定のサンプリングレートを得るためには、外部クロックなどの専用のクロックソースを使用する必要がある場合があります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、
テスト中にアンダーフローエラーやオーバーフローエラーが発生しますか?
よろしくお願いいたします。
テスト中に以下のようなカーネル出力エラーが発生しました。
[ 506.336480] [858] wait_for_avail:1936: asoc-simple-card sound-pcmdev: キャプチャ書き込みエラー (DMA または IRQ の問題?)