2394463_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394463_ja-JP

2394463_ja-JP

LS1088AのDDRvツールに問題があります

こんにちは、LS1088A SoCベースのカスタムボード上で新しいタイプのDDR4 SO-DIMMを検証しようとしているのですが、DDRvで問題が発生しています。過去にいくつかのDDR4モデルを検証しましたが、問題は発生しませんでした。

私が検証しようとしている新しいDDRモデルは、メンフィスのB075I IMM2G72D4SOD8AGです。その速度制限は2,666ですが、2,100MT/sで運行したいと考えています。QorQの新しい構成プロジェクトを作成し、SPD経由でDDR構成を正常に読み込むことができました。しかし、最初のステップ(クロックのセンタリング)は「自動検索と書き込みレベリング開始値の検出」部分で0.04%で一貫して失敗します。

テスト結果の概要を見ると、テストが失敗し、理由は「DDRインターフェースがWRLVL_START値以外の原因で故障しています。ボードのハードウェア問題を調査してください"

ログセクションには、以下の情報が表示されます。

################## ## Result for: wrlvl_searcher ## ## ## Run  1 ## ####################################
 
テスト結果: [
============================================================
更新: WRLVL_CNTL = 0x86550605、WRLVL_CNTL_2 = 0x00000000、WRLVL_CNTL_3 = 0x00000000、SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000
 
 
============================================================
更新: WRLVL_CNTL = 0x86550607、WRLVL_CNTL_2 = 0x09060C0F、WRLVL_CNTL_3 = 0x0E110B0E、SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000
 
 
============================================================
更新: WRLVL_CNTL = 0x86550607、WRLVL_CNTL_2 = 0x09050C0F、WRLVL_CNTL_3 = 0x1611130E、SDRAM_CLK_CNTL = 0x02800000
 
 
DDRインターフェースがWRLVL_START値以外の原因で故障しているので、基板のハードウェア問題を調査してください。
<>
{{DDR interface is failing due to an issue other than WRLVL_START values, please investigate HW issues on the board.}}
 
 
エラーキャプチャレジスタ:
0xE20、0x00000000 0xE24、0x00000000 0xE28、0x00000000 0xE40、0x00000080
0xE44、0x00000000 0xE48、0x0000001D 0xE4C、0x00000000 0xE50、0x00000000
0xE54、0x00000000 0xE58、0x00010000
 
 
ごみ:
0xF00、0x00000000 0xF04、0x00001002 0xF08、0x0000000A 0xF0C、0x14000C20
0xF10、0x00000000 0xF14、0x00000000 0xF18、0x00000000 0xF1C、0x00000000
0xF20、0x00000000 0xF24、0x2F003500 0xF28、0x2A003600 0xF2C、0x3E004A00
0xF30、0x44004600 0xF34、0x3A007000 0xF38、0x00000000 0xF3C、0x00000000
0xF40、0x00000000 0xF44、0x00000000 0xF48、0x00000001 0xF4C、0x94000000
0xF50、0x0F001300 0xF54、0x0C001800 0xF58、0x1F002C00 0xF5C、0x22002700
0xF60、0x1C000000 0xF64、0x00009000 0xF68、0x00000020 0xF6C、0x00000000
0xF70、0x0060007B 0xF74、0x00000000 0xF78、0x00000000 0xF7C、0x00000000
0xF80、0x00000000 0xF84、0x00000000 0xF88、0x00000000 0xF8C、0x00000000
0xF90、0x00000000 0xF94、0x80000000 0xF98、0x00000000 0xF9C、0x29002B00
0xFA0、0x2B002B00 0xFA4、0x27002D00 0xFA8、0x28002E00 0xFAC、0x27000000
0xFB0、0x10000003 0xFB4、0x42344241 0xFB8、0x40334332 0xFBC、0x43404150
0xFC0、0x00004133 0xFC4、0x44424444 0xFC8、0x44415134 0xFCC、0x51414251
0xFD0、0x42414241 0xFD4、0x50434252 0xFD8、0x50444342 0xFDC、0x42413444
0xFE0、0x43514340 0xFE4、0x44424444 0xFE8、0x42514441 0xFEC、0x40423443
0xFF0、0x43424342 0xFF4、0x43415042 0xFF8、0x51415341 0xFFC、0x54000D0D
 
 
 
データ:
0x00000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 
]
 
検証手順が失敗した際の詳細なCCSログも添付しました。
 
これが何を意味するのか、また問題のデバッグ方法を説明していただけますか?
QorIQ LS1デバイスRe: Problem with DDRv tool on LS1088A

新しいタイプのDDR4 SO-DIMMと比べて、以前使われていたSODIMMはどのようなものでしたか?新旧間の変更点

Re: Problem with DDRv tool on LS1088A

こんにちは、

あなたの具体的なダンプに関して最も有効な解釈は、コントローラがトレーニング中に自動キャリブレーションエラー( ACE )を発生させ、DDRvの書き込みレベリング検索が調整しても有効な動作領域を見つけられなかった WRLVL_START です。これはまずリセット/クロック/構成/DQマップ/SIチェックを指し示しており、DDRリセットとDQn_MAPは、NXPのデバッグ履歴においてこのDDRv障害クラスに繰り返し関連付けられているため、優先順位が高い。ですので、チューニングマージンを決める前にDDRクロック/RCW、DDRリセットタイミング、SPD由来のランク/ジオメトリ、DQマッピング、パワー/SIを確認してください。


よろしくお願いします。




タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 03:28 AM
更新者: