2389809_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2389809_ja-JP

2389809_ja-JP

30日間無料トライアルライセンスはどこで入手できますか?

チームの皆さん、こんにちは。

NXP MCALの30日間無料トライアルライセンスを探しています。

以前は、私は道を見つけることができた。しかし、ウェブサイトが更新されたため、ライセンスリンクがなくなってしまいました。

ライセンスを教えてもらえますか?私はEB 29.0とRTD 6.0.0を使用しています。

緊急のことなので、すぐにサポートをいただけますか?

BRとありがとう、

志陽

Re: Where to find the free-trial license for 30days?こんにちは、ロビンさん。

どうもありがとう!

BR、
志陽
Re: Where to find the free-trial license for 30days?

こんにちは、紫陽さん

SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_D2506_ReleaseNotes.pdfの「 2.4.1 EB Tresos 」セクションには、以下の記述があります。
モジュール構成は、Tresos構成ツールバージョン「EB Tresos Studio 29.0.0 b220329-0119」を使用して開発およびテストされました。

ですので、どうぞ Eb Tresos Studio 29.0.0 b220329-0119 をクリックでダウンロードしてください
S32K3 標準ソフトウェア - > オートモーティブ SW - EB tresos Studio / AUTOSAR 設定ツール - > EB tresos Studio 29.0.0

よろしくお願いいたします
ロビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: