2387590_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2387590_ja-JP

2387590_ja-JP

MCUXpressoでのMCUをLPC54S018J4MからLPC54S018J2Mに変更する方法

みなさんこんにちは、

私は上記のMCUの評価ボードを使ってMCUXpressoでプロジェクトを開発しました。

評価ボードにはLPC54S018J4Mが搭載されており、私のカスタムボードにはLPC54S018J2Mが搭載されています。フラッシュメモリの容量(2MB/4MB)が異なる点を除けば、基本的に同じものです。

両方のプロセッサのSDKsの起動ファイルを比較しましたが、どちらもまったく同じで、つまり4MBフラッシュ用のSPIディスクリプタが内蔵されています

/* SPI ディスクリプタ - Winbond W25Q32JV */

メモリ詳細の最初の行にあるメモリサイズを0x400000から0x200000に変更するだけで安全でしょうか?

hfuhruhurr_0-1782720819895.pnghfuhruhurr_0-1782720819895.png


よろしくお願いいたします。

ライナー


Re: Changing MCU from LPC54S018J4M to LPC54S018J2M in MCUXpresso

こんにちは、 @hfuhruhurr

投稿ありがとうございます!

常に推奨されるのは、プロジェクトで使っている特定のデバイスやパッケージを選ぶことです。

新しいプロジェクトを作成し、正しいデバイスパッケージを選択し、既存のソースファイル、プロジェクト設定、設定を新しいプロジェクトにコピーしてください。

これにより、選択したパッケージごとにデバイス固有の設定が正しく生成され、設定に関する問題が解決される可能性があります。

carlos_o_1-1782765666085.pngcarlos_o_1-1782765666085.png

また、選択しているMCUを変更する方法も可能です:MCUXpressoでMCUを変更する方法

この情報がお役に立てば幸いです!

Re: Changing MCU from LPC54S018J4M to LPC54S018J2M in MCUXpresso

カルロス様、

ご回答ありがとうございます。推奨されている方法を知っていますが、避けたくてこの特定のモデルをお願いしました...元の投稿で私の理由は述べました。

考えていた通りに(マップ内のメモリを4MBから2MBに変更する)実行したところ、完璧に動作しました。

よろしくお願いいたします。

ライナー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-08-2026 03:31 AM
更新者: