2384792_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2384792_ja-JP

2384792_ja-JP

MCXA174:J-FLASHデバイスリストにMCXA174/3デバイスがなく、消去・読み取り・プログラムもできません。どうやって直せばいいですか?

現在MCXA174チップを使用しており、J-Linkでコードをプログラムする必要があります。しかし、J-Flashでプロジェクトを作成し、デバイス選択のステップに進むと、MCXA174/3チップを選択できるオプションがありません。代替デバイスとしてMCXA15XとMCXA344を選択してみましたが、どちらも動作しませんでした。どうすればいいですか?ありがとう。

SEGGER JLINK ソフトウェアバージョン V9.52

dylan_yu_0-1782201264463.png


MCXARe: MCXA174:J-FLASH device list has no MCXA174/3 DEVICE, cannot erase\read\program, how to fix it?

私が持っているのはJ-Linkという汎用バーナーだけです。他に使い道はありますか?NXPはデバイスを追加するために必要なファイル(例えば.xml)を提供できますか?.jlinkscript、そして.FLMファイル?そうでなければ、ユーザーにとってあまりにも親切ではありません。

Re: MCXA174:J-FLASH device list has no MCXA174/3 DEVICE, cannot erase\read\program, how to fix it?

Hello

NXPは、サードパーティ製ツールベンダーが開発環境に特定のデバイスのサポートを追加するタイミングを管理していません。ツールページの最新バージョンのリリースノート時点で、MCXA174/3はまだ掲載されていません。

MCXA174をプログラムしたい場合は、NXPのデバッガをMCUリンクとして使うことができます。

この件についてさらに情報が必要な場合はお知らせください。

よろしくお願いいたします。

Re: MCXA174:J-FLASH device list has no MCXA174/3 DEVICE, cannot erase\read\program, how to fix it?

こんにちは、

このデバイスのサポートのローンチバージョンを確認するために、Seggerサポートに確認することをお勧めします。

さらに、Seggerのページからいくつかリンクを見つけたので、役立つかもしれません。

J-Linkデバイスサポートキット - SEGERナレッジベース 新しいデバイスを追加するセクションがあります

NXP MCX A - SEGGERナレッジベース には、MCXAファミリの情報が含まれており、以下の情報も含まれますMCXA174

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-25-2026 02:27 AM
更新者: