デバッグの結果、問題が発生するとeMIOSのベースアドレスを含む変数がNULL(Emios_Ip_paxBase)であることに気づきました。アプリケーションが正しく動作すれば、同じポインタが有効で、eMIOSレジスタも正しく読み込まれます。
こんにちは、 @simon98さん
どのRTDバージョンを使用していますか?追加情報があれば助かります。
また、RTD バージョン 6.0.0 より前のバージョンでは、関数スコープ内の静的変数のメモリ マッピングが正しくないことに関連する既知の問題がありました (ARTD-159985)。
この問題は、Emios_Mcl_Ip.c で定義されている変数 Emios_Ip_paxBase に関する問題です。また、Emios_Mcl_Ip_Irq.c には、一貫性のない初期化特性が割り当てられています。詳細はソフトウェアリリースノートに記載されています。
BR、VaneB
こんにちは、 @simon98さん
観察された挙動を再現できる簡単なアプリケーションを教えていただけますか?また、カスタムボードを使っているのか評価ボードなのか確認してもらえますか?
さらに、問題が85°Cで発生していることを確認するための検査方法について教えていただけますか?
こんにちは、 @simon98さん
この情報を提供していただき、誠にありがとうございます。
コードがEMIOS1_1_IRQで詰まっているようで、あなたの設定からeMIOS 1チャンネル19に対応しているため、この特定の部分に分析を絞り込んでみます。
デバッグを簡素化し、他のモジュールからの干渉を排除するために、このeMIOS構成のみを含む最小限のテストプロジェクトを作成してください。これにより、問題の動作を特定し、根本原因をより深く理解するのに役立ちます。参考までに、スレッド S32M27x/S32K3 – eMIOSの利用法で示されている例を確認できます。
同じ現象は依然として発生しますか?また、評価ボードがあるなら、同じコードをそこで試せたら素晴らしいです。
こんにちは、 @VaneB さん。
現在、カスタムボードでS32K358を使ってこれらのeMIOS_1チャンネルを使って200HzのPWMを生成しています:ch3、ch9、ch11、ch12、ch13、ch19。コードはSIMulinkを使用して生成されます
自作の基板を85℃の恒温恒湿槽に入れたところ、しばらくすると動作が停止する現象が見られました。
S32DS (3.6.7) でデバッグしていたときISR(EMIOS1_1_IRQ)に組み込まれていることが分かり、エントリ/エグジット近くのカスタムカウンターやEmios_Pwm_IrqHandler・Emios_Pwm_Ip_IrqHandler関数にも組み込み、どのコード部分が実行されているかを検出しました。
いくつかのテストの結果、内部で詰まったときに
static void Emios_Pwm_IrqHandler(const uint8 Instance, const uint8 Channel)
{
/* エミオスチャネルでイベントが発生しているか確認してください */
もし(0U != ((Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH.UC[チャネル]。S) & (uint32)eMIOS_S_FLAG_MASK))
{
/* EMIOSチャネルでイベントが発生しているか確認してください */
もし(0U != ((Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH.UC[チャネル]。C) & ((uint32)(eMIOS_C_DMA_MASK | eMIOS_C_FEN_MASK)))
{
Emios_Pwm_Ip_IrqHandler(インスタンス、チャネル);
}
そうでなければ
{
/* 何もしない - 偽の中断があった場合は直ちに戻ってください */
}
}
}
if条件:
もし(0U != ((Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH.UC[チャネル]。S) & (uint32)eMIOS_S_FLAG_MASK))
なぜなら、何らかの理由でEmios_Ip_paxBase[インスタンス]が0を指すため、常に0です。つまり、誰も割り込みフラグをクリアしていないため、割り込みフラグは脱出できないループに入ってしまいます。
この問題を検出するために使用したコードは以下のとおりです。
static void Emios_Pwm_IrqHandler(const uint8 Instance, const uint8 Channel)
{
uint32_t s;
uint32_t c;
uint32_t s_flag;
uint32_t s_ovr;
dbg_pwm_last_instance = インスタンス;
dbg_pwm_last_channel = チャネル;
dbg_pwm_last_base_addr = (uint32_t)Emios_Ip_paxBase[インスタンス];
dbg_pwm_last_c_addr = (uint32_t)&Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH。UC[チャネル]。C;
dbg_pwm_last_s_addr = (uint32_t)&Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH。UC[チャネル]。S;
dbg_emiosipirq_static_state1++;
/* もし (インスタンス == 1)
{
スイッチ(チャネル)
{
CASE 16:
dbg_emiosipirq_static_cnt_ch16++;
休憩;
CASE 17:
dbg_emiosipirq_static_cnt_ch17++;
休憩;
ケース18:
dbg_emiosipirq_static_cnt_ch18++;
休憩;
case 19:
dbg_emiosipirq_static_cnt_ch19++;
休憩;
デフォルト:
dbg_emiosipirq_static_cnt_oth1++;
壊す;
}
}
それ以外
ヤージュ
dbg_emiosipirq_static_cnt_oth2++;
} */
/* Lettura reale dei registri vista dal codice */
/* s = Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH。UC[チャネル]。S;
c = Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH。UC[チャネル]。C;
s_flag = s & (uint32)eMIOS_S_FLAG_MASK;
s_ovr = s & (uint32)eMIOS_S_OVR_MASK;
dbg_pwm_last_s = s;
dbg_pwm_last_c = c;
dbg_pwm_flag_mask = (uint32)eMIOS_S_FLAG_MASK;
dbg_pwm_ovr_mask = (uint32)eMIOS_S_OVR_MASK;
dbg_pwm_last_s_and_flag = s_flag;
dbg_pwm_last_s_and_ovr = s_ovr;
if (s_flag != 0U)
ヤージュ
dbg_pwm_s_flag_yes++;
}
それ以外
ヤージュ
dbg_pwm_s_flag_no++;
}
if (s_ovr != 0U)
ヤージュ
dbg_pwm_s_ovr_yes++;
}
それ以外
ヤージュ
dbg_pwm_s_ovr_no++;
}
if ((s_flag == 0U) && (s_ovr != 0U))
ヤージュ
dbg_pwm_flag0_ovr1_count++;
}
そうでなければ、((s_flag != 0U) && (s_ovr != 0U))
ヤージュ
dbg_pwm_flag1_ovr1_count++;
}
else if ((s_flag != 0U) && (s_ovr == 0U))
ヤージュ
dbg_pwm_flag1_ovr0_count++;
}
それ以外
ヤージュ
dbg_pwm_flag0_ovr0_count++;
} */
/* EMIOSチャネルでイベントが発生しているか確認してください */
もし(0U != ((Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH.UC[チャネル]。S) & (uint32)eMIOS_S_FLAG_MASK))
{
dbg_emiosipirq_static_state2++;
/* EMIOSチャネルでイベントが発生しているか確認してください */
もし(0U != ((Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH.UC[チャネル]。C) & ((uint32)(eMIOS_C_DMA_MASK | eMIOS_C_FEN_MASK)))
{
dbg_emiosipirq_static_state3++;
Emios_Pwm_Ip_IrqHandler(インスタンス、チャネル);
}
そうでなければ
{
dbg_emiosipirq_static_state4++;
/* 何もしない - 偽の中断があった場合は直ちに戻ってください */
}
}
そうでなければ
{
dbg_emiosipirq_static_state5++;
Emios_Pwm_Ip_IrqHandler(インスタンス、チャネル);
Emios_Pwm_Ip_IrqHandler(1, 19);
}
}
Emios_Ip_paxBaseが指すべきアドレスを格納したグローバル変数は以下のとおりです。
dbg_pwm_last_base_addr = (uint32_t)Emios_Ip_paxBase[インスタンス];
dbg_pwm_last_c_addr = (uint32_t)&Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH。UC[チャネル]。C;
dbg_pwm_last_s_addr = (uint32_t)&Emios_Ip_paxBase[インスタンス]->CH。UC[チャネル]。S;
また、NVICレジスタの実行時を読み取るカスタムコードも入れました。添付すると、Thread、ジェネラルレジスタ、NVICレジスタと変数式、EMIOSレジスタ、6つのテスト用レジスタが入ったファイルがあります。
また、この動作をテストするために使用したS32DSプロジェクトをプライベートメッセージでお送りします。
これらの情報が役に立てば幸いです。何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
BR、
サイモン
こんにちは、 @VaneB さん。
カスタムボードで、eMIOS1チャネル6チャネルのみを含む簡易設定で問題をテストしました。残念ながら、この設定ではエラーを再現できません。アプリケーションは正しく動作し、EMIOS_1_IRQで詰まることはありません。
現在、カスタムボード用に開発したプロジェクト全体をEVBにロードすることが可能かどうかを検討しています。進める前に、カスタムボードとEVBのハードウェアの違いが、予期せぬ挙動やEVBの損傷を引き起こす可能性があるかどうかも知りたいです。
BR、
サイモン
こんにちは、 @simon98さん
当社の評価ボードは主に室温での使用を想定しており、非常に低温または非常に高温での試験や認証はされていません。
評価ボードは室温範囲外でも使用できますが、その条件下での性能を保証することはできません。
こんにちは、 @VaneB さん。
何度か試みた結果、カスタムボード上で動作するアプリケーションをできるだけ忠実に再現するEVBプロジェクトを作成することができました。特に、すべてのピンを自分のカスタムプロジェクトと同じように設定しました。
このプロジェクトをカスタムボードで85°Cの条件下でテストしましたが、eMIOS ISRの問題は依然として発生し、アプリケーションが固着し続けました。
その後、全く同じプロジェクトをEVB上で同じ温度条件(90℃以上)でテストしましたが、問題は再現できませんでした。EVBはフリーズすることなく正常に動作し続けました。
この時点で、問題の根本原因を特定し、解決策を見つけるために、次にどのような手順を踏むことをお勧めしますか?
追加の情報、測定値、またはデバッグデータが必要な場合は、お知らせください。
完全なEVBプロジェクトと、カスタムボードおよびEVB上のK358の写真を含むZIPファイルを添付しました。
再開まで今しばらくお待ちください。
BR
シモーネ
こんにちは、 @simon98さん
この問題はカスタムボードで観察されていますがEVBでは見られません。根本原因がハードウェアに関連している可能性を調べる価値があります。
ハードウェア設計をEVBの回路図と比較し、S32K3ハードウェア設計ガイドラインを確認して、関連する推奨事項が適切に実装されているか確認することをお勧めします。
こんにちは、 @VaneBさん
この件について、私たち自身も調査中なので、皆様のご意見をいただきたいと思います。
特に、根本原因がRAMの破損(例えば、境界外書き込みやスタックの上書き)に関係している場合、S32K358ではどのレジスタまたは診断情報を確認することをお勧めしますか?
eMIOS ISRが詰まる前にメモリ破損が発生していないかを特定するのに役立つ、特定のフォールト状態レジスタ、ECC/エラー報告レジスタ、MPU関連レジスタ、スタック監視機能、その他のデバッグレジスタはありますか?
デバッグ時に検査すべき最も有用なレジスタについて、何かご助言いただければ大変ありがたいです。
再開まで今しばらくお待ちください。
よろしくお願いいたします。
サイモン
こんにちは、 @simon98さん
これはあなたのボードに特有のハードウェア関連の問題のようで、再現できないため、このサポートチャネルからは正確な根本原因の診断が難しいです。さらなるサポートは、代理店または地元のNXP担当者にご連絡することをおすすめします。