你好,
我们想通过FLEXCOMM5使用 SPI ,但我们发现数据手册、参考手册、配置器和社区帖子之间存在相互矛盾的信息。
从文档来看,SPI 似乎在某些地方受支持:
然而,其他消息来源表明,FLEXCOMM5 可能不支持 SPI:
请问SPI是否真的可以在FLEXCOMM5上使用?
具体来说,如果我们使用 GPIO 而不是硬件 SSEL 引脚手动控制从机选择信号,是否可以将 FLEXCOMM5 用作硬件级别的 SPI 接口?
如果从硬件角度来看可行,需要对 SDK 进行哪些更改才能实现这一点?另外,未来版本中是否有计划通过 SDK 正式支持 FLEXCOMM5 上的 SPI?
谢谢!
嗨@mme255 ,
感谢您的帖子!
LPC550x 系列的 FlexComm 2 和 FlexComm 5 实例不支持 SPI。这些 FlexComm 仍然可以与其他通信接口一起使用,不会出现任何问题。
由此造成的不便,我们深表歉意。
嗨,卡洛斯,
感谢您的澄清和快速回复。
顺祝商祺!