2382525_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2382525_zh-CN

2382525_zh-CN

无法将 TRACE32 连接到 i.MX8MP

我尝试连接到 FRDM-i.MX8MPLUS 板,但失败了。我按照 NXP 博客上的指南操作: https://community.nxp.com/t5/NXP-Tech-Blog/Debug-i-MX8MP-Linux-with-TRACE32/ba-p/1582382

我的步骤是:

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state1/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state1/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpuidle/state1/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state1/disable

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state0/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state0/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpuidle/state0/disable
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state0/disable

然后我运行以下 TRACE32 命令:

RESet
SYStem.RESet
SYStem.CPU IMX8MQ
CORE.ASSIGN 1. 2. 3. 4.
SYStem.Option MMUSPACES ON
SYStem.Option IMASKASM ON
SYStem.Mode Attach

但是,TRACE32 卡在了附加命令处,永远无法完成附加过程。

neko_0-1781697059305.png

有人遇到过这个问题吗?或者知道可能是什么原因造成的吗?

谢谢!


Re: Unable to Attach TRACE32 to i.MX8MP

你好,

是的,步骤正确,请确保设备已正确连接。另外,您想调试什么问题?是 Uboot、Linux 还是其他什么系统?

此致敬礼/Saludos,
阿尔多。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-24-2026 03:29 AM
Updated by: